So erhalten Sie eine Finanzierung für Baumaschinen

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

 

Die richtigen Maschinen machen die Arbeit einfacher und sicherer. Aber neue Ausrüstung kann teuer sein. Bei der Finanzierung von Baumaschinen können Sie die Zahlungen über einen längeren Zeitraum verteilen, damit Sie die benötigten Maschinen kaufen können.

Was ist die Finanzierung von Baumaschinen?

Unter Finanzierung versteht man die Sicherung eines Darlehens oder Leasings zur Bezahlung einer Maschine. 

Darlehen: Sie leihen sich Geld, kaufen die Maschine und zahlen es im Laufe der Zeit mit Zinsen zurück. 

Leasing: Sie zahlen monatlich für die Nutzung der Maschine, besitzen sie aber nicht. Am Ende des Leasingvertrags können Sie es zurückgeben oder kaufen. 

Leasing eignet sich hervorragend, wenn Sie eine Maschine vor dem Kauf ausprobieren möchten.

Erfahren Sie mehr über die Planung von Ausrüstungsausgaben in diesem Leitfaden zur Planung des Baubudgets.

Wie man sich bewirbt

Um eine Finanzierung zu erhalten, müssen Sie in der Regel die folgenden Informationen angeben: 

  • Wie viel Geld Ihr Unternehmen verdient und schuldet
  • Wie lange Sie schon im Geschäft sind
  • Papierkram wie Ausweis, Kontoauszüge und Steuererklärungen 

Sobald Sie sich bewerben, prüft der Kreditgeber Ihre Kreditwürdigkeit. Die Genehmigung dauert in der Regel einige Tage.

Was ist, wenn Sie eine schlechte Kreditwürdigkeit haben?

Eine schlechte Kreditwürdigkeit bedeutet nicht, dass Sie abgelehnt werden. Kreditgeber können Finanzierungen weiterhin genehmigen, wenn: 

  • Sie leisten eine Anzahlung
  • Ihr Unternehmen ist profitabel
  • Sie sind damit einverstanden, dass die Maschine als Sicherheit verwendet wird.

Erfahren Sie mehr über die Risikominderung in diesem Leitfaden zu Mietvorteilen zur Risikokontrolle.

Finanzierungstipps für kleine Unternehmen

Kleine Unternehmen haben nicht immer das finanzielle Polster größerer Unternehmen. Die Finanzierung verteilt die Ausrüstungskosten und ermöglicht Ihnen dennoch den sofortigen Zugang zu den Maschinen. Vorhersehbare monatliche Zahlungen erleichtern auch die Budgetierung und helfen, den Cashflow zu stabilisieren.

Erfahren Sie in diesem Beitrag zur Steigerung der betrieblichen Effizienz, wie Finanzierung und Vermietung Arbeitsabläufe verbessern.

Mieten statt kaufen

Das Mieten von Ausrüstung von Cat Rentals℠ ist eine clevere Möglichkeit, langfristige Verpflichtungen zu vermeiden. Sie ermöglicht den Zugriff auf Maschinen für kurzfristige Aufträge ohne das finanzielle Risiko des Eigentums. Cat Rentals bietet eine große Auswahl an zuverlässigen, gut gewarteten Maschinen mit flexiblen Laufzeiten.

Kontaktieren Sie Cat Rentals℠

Für kurzfristige Baumaschinen bietet Cat Rentals zuverlässige Mietmaschinen mit fachkundiger Unterstützung. Stöbern Sie in unserem gesamten Bestand oder wenden Sie sich an Ihren Händler  vor Ort, um noch heute ein Mietangebot anzufordern.

Häufig gestellte Fragen zur Finanzierung von Baumaschinen

Was ist der Unterschied zwischen einem Darlehen und einem Leasing?

Ein Darlehen führt nach der Rückzahlung zum Eigentum an der Ausrüstung; Ein Leasingvertrag gibt Ihnen eine vorübergehende Nutzung der Ausrüstung mit der Option, sie später zu kaufen.

Kann ich eine Finanzierung mit schlechter Bonität erhalten?

Ja. Kreditgeber können mit Sicherheiten, Anzahlungen oder Nachweisen über die Verbesserung der Einnahmen genehmigen.

Wann sollte ich eine Anmietung in Betracht ziehen?

Mieten ist ideal für kurzfristige oder gelegentliche Projekte, bei denen Eigentum finanziell nicht sinnvoll ist.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen