.png)
Ein Kran ist ein unverzichtbares Gerät für viele Baustellen. Viele Unternehmen entscheiden sich für die Anmietung von Kranen, da die Vermietung ihnen mehr Flexibilität bietet und es ihnen ermöglicht, einen Kran nur für die erforderliche Zeit zu verwenden. Wenn Unternehmen einen Kran für ihr nächstes Projekt mieten möchten, ist es eine gute Idee, einige der Top-Praktiken erfahrener Mieter zu kennen.
Bevor Sie mieten, sollten Sie mehr über die wichtigsten Krantypen, ihre Verwendung und einige der Arbeitsanforderungen erfahren, die Sie bei der Suche nach einem Kran berücksichtigen sollten. Darüber hinaus möchten Sie vielleicht mehr über einige der wichtigsten Tipps zur Auswahl des bestmöglichen Krans und Informationen zur richtigen Verwendung erfahren. Unser ultimativer Leitfaden zum Mieten von Kranen erklärt alles, was Sie wissen müssen.
Springen Sie zu einem Abschnitt:
Krantypen
Wenn Sie nach einem Kran suchen, möchten Sie vielleicht zuerst die wichtigsten Arten von Kranen kennen, die im Bauwesen verwendet werden. Obwohl viele verschiedene Arten von Kranen erhältlich sind, können Sie sie in zwei Hauptkategorien unterteilen: Mobilkrane und statische Krane. Wenn Sie sich über die Unterschiede zwischen den beiden Kranen informieren, können Sie wissen, welche Art von Kran Sie mieten sollten.
Ein statischer Kran ist eine semi-permanente oder permanente Struktur, die auf einem Gebäude oder Boden platziert wird. Diese Art von Kran bewegt und hebt Lasten dann über feste Bahnen. Oft werden statische Krane nicht als Verleih angeboten, da sie lange genutzt werden.
Im Gegensatz dazu verfügt ein mobiler Kran über Räder oder Laufflächen, die den Transport von einem Ort zum anderen erleichtern. Nach der Platzierung kann der Kran zum Umschlagen von Lasten und für andere Anwendungen verwendet werden. Im Gegensatz zu festen Kranen mit festen Wegen können Mobilkrane Lasten aufnehmen und an verschiedene Orte transportieren. Einige Mobilkrane erfordern für den ordnungsgemäßen Einsatz Kontergewichte und Abstützpratzen.
Viele Mobilkrane werden hinter anderen Fahrzeugen hergezogen oder auf einen Lkw verladen, um zum Einsatzort zu gelangen. Sobald sie eintreffen, kann ein Bediener den Kran auf der Baustelle herumfahren, um verschiedene Arbeiten auszuführen. Andere Mobilkrane werden direkt auf einen Lkw montiert, der auf der Autobahn zu Einsatzorten fahren kann, ohne auf ein anderes Fahrzeug gezogen oder verladen zu werden, was einen schnellen Einsatz an mehreren Einsatzorten ermöglicht.

Einsatzgebiete von Mobilkranen
Krane werden hauptsächlich im Bausektor verwendet, um verschiedene Arten von Hebeaufgaben auszuführen. Ein mobiler Kran verwendet eine Reihe fortschrittlicher Rollen und Kabel, um unglaublich schwere Lasten zu heben, die Menschen alleine nie heben könnten. Sie können für kurzfristige Pick-up-Aufgaben oder größere, langfristige Einsätze verwendet werden.
In der Baubranche verwenden Bediener häufig Mobilkrane, um Geräte und Materialien schnell auf einer Baustelle zu bewegen. Darüber hinaus heben Mietkrane regelmäßig schweres Baumaterial zu Besatzungsmitgliedern, die an einem hohen Standort arbeiten. Da der Kran problemlos Materialien vom Boden auf die Dächer von Gebäuden und anderen erhöhten Stellen heben kann, müssen die Mitarbeiter keine Geräte Treppen hinaufschleppen oder in andere Arten von Hebegeräten investieren. Sie werden oft Arbeiter sehen, die Kräne verwenden, um bei Dachdeckerarbeiten zu helfen, um die Effizienz zu verbessern.
.png)
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Krans Ihre beruflichen Anforderungen.
Bei der Suche nach dem perfekten Kran für Ihre Bedürfnisse müssen Sie sicherstellen, dass der Kran zu den Anforderungen Ihres Projekts passt. Sie sollten die Auswahl eines Krans vermeiden, der nicht für das Gelände Ihrer Baustelle geeignet ist oder nicht über die erforderliche Höhe verfügt, um Materialien hoch genug zu heben. Indem Sie Ihren Arbeitsplatz vor der Anmietung bewerten, können Sie sicherstellen, dass Sie eine Kran erhalten, die all Ihren Anforderungen entspricht.
Berücksichtigen Sie diese Jobanforderungen, bevor Sie einen Kran mieten:
- Größe der Baustelle: Bevor Sie einen Kran mieten, sollten Sie als Erstes die Größe der Baustelle berücksichtigen, auf der Sie arbeiten werden. Auf einer Baustelle mit viel Platz kann ein größerer Kran eingesetzt werden. Wahrscheinlich ist ein Kran erforderlich, mit dem Sie schnell um die Baustelle fahren können. Eine kleinere Baustelle benötigt in der Regel einen kleineren Kran, der in enge Räume passt.
- Das Gelände der Baustelle: Mobilkrane sind mit verschiedenen Radtypen ausgestattet, die für unterschiedliche Terrains geeignet sind. Unternehmen, deren Einsatzorte schwieriges Gelände zu navigieren haben, möchten beispielsweise einen Raugelände-Kran mit schweren Reifen. Für weniger anspruchsvolles Gelände kann ein Kran mit Standardrädern ausreichen.
- Gewicht und Größe der Materialien: Bevor Sie einen Kran mieten, sollten Sie die Größe und das Gewicht der Materialien überprüfen, die Sie mit Ihrem Kran heben Plan. Sie möchten keinen Kran mieten, der nicht über den Platz und die Lastkapazität verfügt, um bestimmte Materialien aufzunehmen. Größere Kräne können auch dazu beitragen, dass Arbeiter Materialien schneller heben und transportieren können.
- Höhe der Hebebühnen: Ein weiterer Faktor, der bei Ihrer Baustelle zu berücksichtigen ist, ist, wie hoch Sie Materialien und Werkzeuge heben müssen. Je höher das Gebäude, an dem Sie arbeiten, desto höher ist die Hubhöhe, die Sie benötigen. Durch die Bewertung der für die auszuführenden Arbeiten erforderlichen Hubhöhe können Sie sicherstellen, dass Sie einen Kran mieten, der alle Ihre potenziellen Anwendungen bewältigen kann.
- Erforderliche Entfernung und Radius: Wie bei der Höhe des Krans benötigen Sie Ihren Kran möglicherweise, um Materialien über bestimmte Entfernungen zu bewegen. In den technischen Daten des Herstellers nachsehen, ob der Kran die erforderliche Strecke zurücklegen kann und über den Radius verfügt, um den Kran an die erforderlichen Stellen zu schwenken.
- Lagermöglichkeiten für Krane: Wenn der Kran zu Zeiten nicht auf der Baustelle verwendet wird, müssen Sie ihn möglicherweise lagern. Stellen Sie sicher, dass der Kran auf Ihrer Baustelle gesichert und sicher gelagert werden kann. Wenn am Einsatzort nicht viel Platz vorhanden ist, empfiehlt es sich, einen kleineren Kran zu wählen, der einfacher zu lagern ist.
- Sicherheitsrisiken: Manchmal gibt es auf Baustellen Sicherheit Gefahren, z. B. Stromleitungen, Kräne, die um oder unter denen navigieren werden müssen. Ein Kran, der nicht über die nötige Mobilität verfügt, um eine Starkstromleitung oder andere Gefahren zu umgehen, könnte das Projekt oder den Kran selbst beschädigen. Darüber hinaus muss ein Kran möglicherweise unter einer Starkstromleitung verlegt werden. Daher ist es wichtig, einen nicht zu großen Kran zu wählen, dessen Ausleger tief genug abgesenkt werden kann, um unter eine Gefahr von oben zu passen.
- Projektzeitplan: Es ist auch wichtig zu bewerten, wie lange der Kran für Ihr Projekt auf der Baustelle sein muss. Wenn Sie diese Informationen kennen, können Sie sicherstellen, dass Sie einen zusammenziehen mit dem Mietunternehmen abschließen, der die Zeitspanne abdeckt, in der Sie den Kran benötigen.
.png)
Tipps zur Auswahl eines Krans
Es gibt ein paar Tipps, die Ihnen helfen, den richtigen Kran für Ihr nächstes Projekt zu finden. Die Anmietung des richtigen Krans hängt oft davon ab, die Anforderungen Ihres Projekts zu bewerten, einen realistischen Zeitplan festzulegen, eine Transportmethode zu überprüfen und die richtigen Genehmigungen zu erhalten.
1. Behalten Sie die Anforderungen Ihres Projekts im Auge
Behalten Sie bei der Suche nach einer Mietwohnung alle Anforderungen des Projekts im Auge. Ziehen Sie Ihre Einsatzortbewertung durch, während Sie die Angebote eines Mietunternehmens durchstöbern oder mit einem Vertreter sprechen. Die Wahl einer Kran, die den Anforderungen Ihrer Baustelle entspricht, stellt sicher, dass Sie Ihr Projekt effizient und pünktlich abschließen können.
Um den richtigen Kran auszuwählen, machen Sie sich mit den Spezifikationen von Kranen vertraut. Dies sind einige der wichtigsten Spezifikationen, die Sie vor der Anmietung überprüfen sollten:
- Hubkapazität: Die Tragfähigkeit des Krans muss unbedingt geprüft werden, bevor Sie sich für ein Mietfahrzeug entscheiden. Die Hubkapazität bezieht sich auf das maximale Gewicht, das der Kran bewältigen kann. Wählen Sie einen Kran mit einer Hubkapazität, die die schwersten Lasten für Ihr Projekt sicher heben kann. Indem Sie sicherstellen, dass der ausgewählte Kran über die geeignete Hubkapazität verfügt, vermeiden Sie eine Beschädigung des Krans und sorgen dafür, dass Ihre Baustelle mit Spitzenwirkungsgrad arbeitet.
- Maximale vertikale Reichweite: Die maximale vertikale Reichweite eines Krans ist ebenfalls entscheidend. Diese Spezifikation bezieht sich auf die maximale Höhe, die ein Kran erreichen kann. Die Kräne bieten mehrere Höhenoptionen. Vergleichen Sie die maximale vertikale Reichweite eines Krans mit der maximalen Höhe, die Sie mit dem Kran erreichen müssen, um Ihr Projekt abzuschließen. Dieser Vergleich hilft Ihnen bei der Auswahl einer Kran, die Materialien und Werkzeuge während des gesamten Projekts hoch genug heben kann.
- Fahrzeuggewicht: Das Gewicht des Krans korreliert häufig mit der Tragfähigkeit und der maximalen vertikalen Reichweite des Krans. Manchmal wünschen sich Unternehmen leichtere Kräne, damit sie vor Ort keinen so großen Eindruck hinterlassen.
.png)
2. Finden Sie einen erfahrenen Rigger
Krane benötigen einen erfahrenen Rigger, der sicherstellt, dass der Kran ordnungsgemäß eingerichtet und einsatzbereit ist. Ein Rigger befestigt die Seile, Ketten und Gurte, um sicherzustellen, dass der Kran sicher funktioniert und Ihren Standards entspricht. Der Rigger führt je nach Auftragsanforderungen auch den Hub des Krans aus und übernimmt andere Aufgaben. Ein erfahrener Rigger kann Ihnen auch dabei helfen, zu bestimmen, wie viele Teammitglieder Sie für Ihre Projekte benötigen.
Möglicherweise haben Sie bereits einen Rigger in Ihrem Team, aber wenn nicht, ist es wichtig, dass Sie frühzeitig einen finden, um die Anforderungen des Projekts zu besprechen. Sie können Ihnen weitere Informationen darüber geben, welche Art von Kran Sie benötigen und wie sich die verschiedenen Krane auf der Baustelle verhalten.
.png)
3. Buchen Sie Ihre Anmietung im Voraus
Wenn Sie einen Kran mieten, ist es wichtig, dass Sie ihn im Voraus buchen, um sicherzustellen, dass der gewünschte Kran verfügbar ist. Unternehmen, die mit der Anmietung eines Kran bis ein oder zwei Tage warten, bevor sie es benötigen, können ihr Projekt verlangsamen, da die Kran, die sie benötigen, möglicherweise nicht in kurzer Hinweis verfügbar sind. Da die Top-Vermieter in der Regel eine hohe Nachfrage nach ihren Kranen haben, können sie sie für Wochen, manchmal sogar Monate, im Voraus buchen.
Wenden Sie sich lange vor Beginn Ihres Projekts an den Mietwagen, um dessen Verfügbarkeiten und Optionen zu besprechen. Wenn Sie sich lange vor einem Projekt an Sie wenden, sollten Sie mehr Möglichkeiten haben.
4. Überprüfen Sie die Transportmethode
Einige Unternehmen transportieren den Kran zu Ihrer Baustelle, während andere von Ihnen verlangen, dass Sie ihn selbst abholen. Daher ist es wichtig, sich beim Vermieter zu erkundigen, wie der Kran transportiert wird. Durch die Überprüfung der Transportmethode des Krans kann ein Unternehmen den Kran an dem Tag, an dem es ihn benötigt, zu seinem Projekt bringen oder einen ordnungsgemäßen Transport planen, wenn es ihn selbst handhaben muss.
Ein Mietunternehmen, das den Transport anbietet, kann ein großes Plus sein, da Sie sich keine Sorgen machen müssen, ein Fahrzeug zu besorgen, um den Kran zum Einsatzort zu transportieren, oder eine falsche Handhabung während des Transports riskieren müssen. Wenn der Vermieter den Transport übernimmt, müssen Sie ihm lediglich mitteilen, wann und wo Sie den Kran benötigen, und er sollte ihn pünktlich zu Ihnen bringen, damit Sie die Fristen Ihres Projekts einhalten können.
Eine enge Koordination des Transports hilft Ihnen auch bei der Koordination anderer wichtiger Aufgaben. Da Ihre Crew genau weiß, wann der Kran eintreffen wird, kann sie sofort mit der Arbeit beginnen, sobald er eintrifft. Es hilft Ihren Besatzungsmitgliedern auch, die zusätzlichen Takelage, Materialien und Ausrüstung, die der Kran benötigt, zum richtigen Zeitpunkt bereit zu haben, damit Sie den Kran problemlos einsetzen können.
.png)
5. Holen Sie sich die entsprechenden Genehmigungen
Bevor Sie einen Kran mieten, informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zur Verwendung von Kranen, um festzustellen, ob Sie Sondergenehmigungen benötigen. Wenn Sie die entsprechenden Genehmigungen erhalten, bevor der Kran eintrifft, können Sie den Kran sofort verwenden. Wenn Sie sich über Ihre lokalen Genehmigungen und Gesetze nicht sicher sind, kann es sehr hilfreich sein, Ihr örtliches Genehmigungsbüro anzurufen, um Feinanteile und Abschaltungen zu vermeiden.
6. Mieten Sie den Kran für eine realistische Zeitspanne
Wenn Sie mit dem Mietunternehmen sprechen, sollten Sie sich einen klaren Überblick über den Zeitplan Ihres Projekts machen. Wenn Sie ehrlich bewerten, wie lange Ihr Projekt dauern wird, ist es wahrscheinlicher, dass Sie einen Kran nicht für zu wenig oder zu viel Zeit mieten. Wenn Sie es länger mieten, als Sie benötigen, können Sie zu hohe Mietkosten bezahlen. Wenn Sie ihn für zu kurze Zeit mieten, müssen Sie den Kran möglicherweise zurückgeben, bevor Sie ihn wieder verwenden.
Wenn Sie einen Kran für zu lange Zeit mieten, kann sich die Kosten zwar erhöhen, aber es ist noch wichtiger sicherzustellen, dass Sie ihn nicht für zu kurze Zeit mieten. Schätzen Sie die Zeitpläne Ihres Projekts richtig ein, um größere Verzögerungen zu vermeiden und Ihren Kran so lange auf der Baustelle zu halten, wie Sie ihn benötigen. Wenn Sie es für einen angemessenen Zeitraum mieten, werden Ihre Teams auch sicherer, da die Teams nicht versuchen, Projekte zu beschleunigen, um ihre Arbeit zu erledigen, bevor der Kran zurückgegeben werden muss.
Bei der Anmietung ist es in der Regel die sicherere Wahl, zu überschätzen, wie lange Sie den Kran benötigen. Überschätzung verschafft Ihrer Mannschaft bei der Arbeit Luft zum Atmen. Manchmal können kleine Fehler und unvorhergesehene Bedingungen auftreten, die Ihr Projekt verlangsamen. Wenn Sie die Zeit, die Sie für die Anmietung des Krans benötigen, überschätzen, hat Ihre Mannschaft genügend Zeit, um mit herausfordernden Bedingungen angemessen umzugehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie den Kran zurückgeben müssen, bevor sie ihn nicht mehr verwenden.
.png)
7. Bereiten Sie Ihren Standort für den Kran vor
Bevor der Kran eintrifft, ist es eine gute Idee, Ihre Baustelle darauf vorzubereiten. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Lkw, der den Kran bringt, genügend Platz hat, um sicher zur Baustelle zu gelangen und den Bereich zu erreichen, in dem der Kran abgestellt werden muss. Möglicherweise möchten Sie auch zusätzliche Ausrüstung oder Werkzeuge verwenden, wenn der Kran einsatzbereit ist und sich in der Nähe des Krans befindet.
Indem Sie einen klaren Weg für die Rückgabe Ihres Krans schaffen und Materialien bereithalten, können Sie Ineffizienzen und Verzögerungen am Tag der Ankunft des Krans vermeiden. Sie sind bereit, sofort mit der Arbeit zu beginnen und Ihr Projekt auf Kurs zu halten, um Fristen einzuhalten.
.png)
Richtiger Umgang mit Kranen
Sobald Sie einen Kran gemietet haben, kann Ihr richtiger Einsatz dazu beitragen, dass Ihre Baustelle sicher ist und Ihr Projekt effizient abläuft. Hier sind einige der Best Practices für den richtigen Einsatz eines Krans:
- Stellen Sie sicher, dass die Bediener lizenziert sind: Bediener sollten ordnungsgemäß lizenziert sein, bevor sie einen Kran verwenden. Wenn ein Kranfahrer nicht zertifiziert ist, könnte Ihr Unternehmen rechtliche Probleme bekommen. Ein nicht lizenzierter Bediener weiß möglicherweise auch nicht, wie der Kran richtig verwendet wird, was zu Verletzungen und Fehlern führen kann.
- Tragen Sie die richtige Kleidung: Bediener und Personen, die in der Nähe eines Krans arbeiten, sollten auch die richtige Kleidung tragen. Bei der Arbeit mit einem Kran sind normalerweise Schutzhelme, Augenschutz, Handschuhe, Schutzschuhe, Gehörschutz und Warnwesten erforderlich.
- Führen Sie eine Vorinspektion durch: Bevor der Kran in Betrieb genommen wird, die Last, den Arbeitsbereich und die Ausrüstung kontrollieren. Die Ausrüstung kontrollieren, um sicherzustellen, dass alles in ordnungsgemäßem Betriebszustand ist. Außerdem den Arbeitsbereich auf ebene Fläche und mögliche Gefahren kontrollieren. Schließlich sind sichere Arbeitslasten wichtig, da Sie den Kran nicht überlasten möchten, da er sonst brechen könnte.
- Weniger Ablenkungen: Bediener und Personen, die in der Umgebung des Krans arbeiten, müssen wachsam sein. Mobiltelefone sind eine Hauptquelle der Ablenkung und sollten ausgeschaltet werden. Wenn ein Vorgesetzter eine potenzielle Ablenkung bemerkt, sollte er versuchen, diese zu reduzieren, bevor die Bediener den Kran verwenden.
- Bereiten Sie die Last des Krans vor: Bevor ein Kran eine Last hebt, sollten sich die Besatzungsmitglieder die Zeit nehmen, die Last auszugleichen und zu sichern. Es ist auch wichtig, den Haken des Krans zu überprüfen, um festzustellen, ob er abgenutzt aussieht oder ersetzt werden muss. Außerdem sollten die Besatzungsmitglieder kein Drahtseil oder Lastwechsel als Schlinge verwenden.
- Bleiben Sie während des Hebevorgangs sicher: Wenn die Last in der Luft schwebt, sollten die Besatzungsmitglieder sie im Auge behalten und niemals unbeaufsichtigt lassen. Die Besatzungsmitglieder müssen auch wissen, dass sie niemals unter der Last laufen dürfen und dass die Bediener die Last niemals über andere Personen schwenken dürfen. Ein sicherheitsbewusster Fahrer achtet auch darauf, wohin die Last bewegt wird. Außerdem ist es wichtig, niemals eine Last zu ziehen, sondern nur zu schieben.
- Nach dem Heben steht die Sicherheit an erster Stelle: Sobald die Last ihr Ziel erreicht hat, müssen die Besatzungsmitglieder sie sichern und die richtigen Schritte unternehmen, um die Last sicher zu entfernen. Wenn Sie den Kran nicht mehr verwenden, bewahren Sie außerdem die Stabilisatoren, Anbaugeräte und Winden an einem sicheren Ort auf.
- Stoppen Sie, wenn etwas nicht stimmt: Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt bei der Verwendung des Krans etwas sehen, das falsch aussieht, hören Sie sofort auf, ihn zu verwenden. Lassen Sie einen sachkundigen Vorgesetzten oder Bediener beurteilen, was falsch sein könnte, und beheben, bevor Sie den Kran erneut in Betrieb nehmen. Bei der Arbeit mit solch schweren Maschinen sollte Vorsicht die oberste Regel sein.
.png)
Wählen Sie Cat Rentals℠ für Ihre Kranvermietungsanforderungen
Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen bei der Maschinenvermietung auf Cat Rentals℠. Wenn Sie hochwertige Vermietungen für Ihre Projekte mit einem Kran wünschen, können wir Ihnen helfen. Wir führen eine große Auswahl an Kranen, so dass Sie leicht einen Krankran finden können, der Ihren individuellen Projektanforderungen entspricht. Mit mehr als 1300 Standorten weltweit und einem umfangreichen Ausrüstungsbestand können wir Ihnen bei fast jedem Projekt helfen.
Stöbern Sie in unserer Auswahl an Kran- und Kran-Mietwagen , um die perfekte Option für Ihren Einsatzort zu finden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um mit einem Vertreter zu sprechen.
.png)
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren
.jpg)