.png)
A medida que se desarrolla la tecnología, también lo hacen casi todas las industrias, y la construcción no es una excepción. El hecho de que haya existido desde la Edad de Piedra no significa que haya disminuido en términos de innovación. En realidad, es todo lo contrario, ya que la era digital ha traído nuevas tecnologías y métodos al campo. Algunos mejoran la seguridad, mientras que otros abordan la productividad o reducen los costos. Otros aún promueven prácticas respetuosas con el medio ambiente.
Entonces, ¿cómo puede utilizar la innovación en su negocio de construcción? Puede ayudarlo a destacar, revelándolo como una empresa que está a la vanguardia. Si te estás quedando atrás, podría ser lo que necesitas para ponerte al día con la competencia. Muchas tecnologías y técnicas pueden ayudar a mejorar las prácticas operativas de las empresas de construcción.
Saltar a una sección:
Innovaciones en construcción
El hardware, el software y los materiales se pueden utilizar para mejorar un proyecto de construcción. Aquí hay algunas ideas nuevas que creemos que son particularmente notables en la industria de la construcción.
1. Gemelos digitales
Los gemelos digitales son herramientas revolucionarias que ayudan al personal de construcción de todo tipo a obtener información útil. Pueden ayudar a mejorar la comunicación y reducir las ineficiencias entre departamentos, como el diseño y la operación, al conectar una variedad de tipos de información.
Un gemelo digital utiliza datos de una variedad de fuentes, incluidos drones, sensores y algoritmos de IA, para crear una versión digital de un edificio. Con este clon, puede probar varios escenarios ejecutando simulaciones. Utiliza un cóctel de tecnologías, desde simulación 3D hasta programas de computación en la nube, para hacer su trabajo.
Algunos de los usos de un gemelo digital incluyen:
- Visualización del edificio, que también se puede compartir con los socios y el público
- Documentación
- Modelado
- Pruebas de cumplimiento a través de simulaciones para el sistema eléctrico, HVAC, etc.
- Modelado
- Planificación
Un gemelo digital ayuda a los gerentes después de que se construye el edificio brindándoles información en tiempo real sobre su desempeño. Una prueba puede predecir un problema con el agua o el sistema eléctrico que pueden abordar, lo que podría ahorrar miles de dólares en reparaciones. Otras pruebas que puede realizar un gemelo digital incluyen asistencia para ocupantes específicos. Para los minoristas, el gemelo puede identificar el mejor lugar para colocar colas o la temperatura ideal para las ventas. En la construcción de instalaciones, planta de salud, los gemelos digitales se pueden usar para ubicar las salas de examen e identificar las necesidades de personal.
2. Drones
Los drones, o vehículos aéreos no tripulados (UAV), tienen muchos usos antes, durante y después de la construcción. Los drones hacen que la tecnología de topografía sea mucho más accesible para las empresas de construcción y pueden ofrecer métodos como detección y alcance de luz (LIDAR), posicionamiento GPS y radar de penetración en el suelo.
Los vehículos aéreos no tripulados son excelentes para mejorar la seguridad de los trabajadores durante las encuestas y otras actividades de monitoreo, ya que permiten el acceso a áreas de difícil acceso que pueden ser inseguras para un ser humano. Este factor también los hace útiles para revisiones de mantenimiento, como el monitoreo visual y térmico. A medida que la tecnología evoluciona, incluso podemos ver que los drones pueden transportar más peso y ayudar a elevar materiales a nuevas alturas.

3. DfMA
El diseño para la fabricación y el conjunto de fabricación (DfMA) implica la creación de proyectos con la fabricación y el montaje como prioridad, para reducir los costos y la complejidad. Un enfoque que utiliza DfMA puede incluir:
- Impresión 3D
- Uso de piezas estándar
- Diseño modular
- Minimizar el número de componentes
- Reducir las inconsistencias en la calidad de construcción
La idea aquí es disminuir la cantidad de tareas que se realizan en el sitio y facilitar su realización. Este método puede reducir los costos y ayudarlo a utilizar prácticas de ingeniería simultáneas.
4. Realidad aumentada
Hemos visto la realidad virtual con el auge de las aplicaciones y las plataformas de juegos, pero en lugar de colocar al usuario en un mundo completamente virtual, la realidad aumentada (Arrangement) complementa el mundo real frente a ellos. Con Arrangement, las características virtuales se superponen en elementos reales. A medida que un trabajador se acerca a un área de trabajo, es posible que vea información sobre la tarea, advertencias de seguridad y otras alertas informativas emergentes en una pantalla de visualización frontal. También podían ver detalles que de otro modo no podrían ver, como conductos eléctricos que corren detrás de una pared. Al "ver" a través de la pared, el trabajador sabe más sobre el sitio y puede actuar de manera más segura.
Las tabletas, las gafas inteligentes e incluso los cascos están equipados con la tecnología para ver estas adiciones. Otro uso de Arrangement son los módulos de capacitación, que colocan al trabajador en un entorno realista sin riesgos de seguridad.
5. Monitoreo inteligente de seguridad
Otra característica que pueden tener los cascos "inteligentes" es la capacidad de identificar el estado fisiológico de un trabajador, así como los peligros potenciales. Es posible que puedan detectar:
- Síntomas como sobrecalentamiento, respiración inadecuada y fatiga
- Caídas
- Riesgos ambientales como gas, temperaturas extremas y alta presión
- Proximidad a objetos en movimiento
Estos cascos inteligentes también pueden proporcionar respuestas procesables si se detecta cualquiera de los anteriores. Si se produce una caída grave, los sombreros pueden alertar a los trabajadores cercanos y al personal médico adecuado. También pueden ofrecer una guía remota para sacar a los trabajadores de cualquier lugar en el que puedan estar atrapados, como minas o estructuras complejas. Los sombreros pueden incluso ayudar a hacer cumplir los permisos adecuados. Pueden identificar si un trabajador intenta usar una máquina para la que no está certificado y enviar advertencias al trabajador y alertas a la gerencia si alguien intenta acceder a un área restringida.
.png)
6. Nuevos materiales
De vez en cuando salen a la luz nuevos materiales de construcción, y aprovecharlos al máximo puede ofrecer ventajas únicas a un negocio de construcción. Algunos interesantes incluyen:
- CABKOMA: Este compuesto termoplástico de fibra de carbono ayuda a agregar refuerzo sísmico a los edificios con un diseño ligero, fuerte y estéticamente agradable. Para ello, utiliza varillas de cable con alta resistencia a la tracción.
- Respire ladrillo: Imagine un ladrillo que funciona como un filtro, para atrapar contaminantes y filtrarlos. Eso es exactamente lo que hace el Breathe Brick, utilizando un diseño inspirado en una aspiradora para eliminar las partículas.
- Ladrillos hidrocerámicos: Estos ladrillos "sudorosos" pueden contener grandes cantidades de agua y soltarla, disipar, aliviar en los días calurosos para ayudar a reducir la temperatura interior en 5-6 grados.
- PURETi: Una variedad de productos que crean una superficie fotocatalítica, utilizando dióxido de titanio y luz ultravioleta, pueden eliminar contaminantes y radicales libres dentro y alrededor de un edificio.
- Cemento generador de luz: Al modificar la estructura microscópica del cemento, los materiales fosforescentes pueden absorber la energía de la luz solar y soltar, disipar, aliviar por la noche, creando un efecto brillante excepcionalmente hermoso por la noche para iluminar los caminos.
7. Exoesqueletos robóticos
Si bien es posible que estemos bastante lejos de que los robots autónomos creen nuestros edificios, la robótica puede ayudar con varias tareas relacionadas con la construcción.
Los exoesqueletos robóticos ofrecen soporte adicional para la construcción y la fabricación. La estructura metálica puede ayudar a aumentar la fuerza del usuario, reduciendo el esfuerzo necesario para mover objetos y el impacto que al hacerlo se ejerce sobre las articulaciones y los músculos.
Construcción innovadora con Cat Rentals℠
Caterpillar ha estado a la vanguardia de la innovación en construcción desde sus inicios. Para ayudarlo a llevar a su empresa de construcción al siguiente nivel, las máquinas Cat® ofrecen un diseño y una eficiencia de primera línea, y Cat Rentals proporciona la flexibilidad para utilizar estas máquinas, además de equipos de más de 70 fabricantes, según lo exijan sus proyectos. Impresione a sus clientes y mejore la eficiencia de su lugar de trabajo con las herramientas para hacer bien el trabajo.
Encuentre una de nuestras más de 1.300 ubicaciones hoy y permítanos ayudarlo a agregar un poco de innovación a sus operaciones.
.png)
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación
.jpg)