.png)
La elección entre alquilar o comprar equipos de construcción afecta todo, desde los costos de operación hasta la flexibilidad de la flota. No hay una respuesta única que funcione para todas las empresas. Algunos contratistas se benefician de la propiedad; otros ahorran dinero y reducen el estrés al alquilar. En esta guía se describen 10 consideraciones clave para decidir si alquilar o comprar es la mejor opción para su empresa.
1. ¿Cuánto dinero puede gastar por adelantado?
La compra de equipos puede requerir un importante capital inicial. El alquiler reduce los costos iniciales y le da acceso a máquinas confiables. Cuando alquila, también evita pagar primas de seguro y tarifas de mantenimiento, liberando capital de trabajo para otras prioridades como personal o materiales.
2. ¿Por cuánto tiempo necesitará el equipo?
Si solo necesita una máquina para seis meses o menos, el alquiler suele ser la opción más rentable. La compra para proyectos a corto plazo rara vez ofrece un retorno positivo de la inversión. Con acuerdos flexibles, puede alquilar por día, semana o mes.
3. ¿Desea probar primero el equipo en su lugar de trabajo?
El alquiler le permite probar diferentes modelos y tamaños antes de comprar. Utilice los períodos de alquiler para recabar comentarios de las cuadrillas sobre qué máquinas son las más adecuadas. Este enfoque de probar antes de comprar ayuda a garantizar que las inversiones a largo plazo sean una buena opción para sus operaciones.
4. ¿Desea evitar el mantenimiento y las reparaciones?
Ser propietario de un equipo significa cubrir los costos de mantenimiento, reparaciones y tiempo de inactividad. Los contratos de alquiler suelen incluir servicio y respaldo para que pueda concentrarse en cumplir con los plazos del proyecto en lugar de trabajar en el taller.
5. ¿Tiene espacio de almacenamiento adecuado?
Los equipos pesados necesitan un almacenamiento seguro para protegerlos contra el clima y los robos. El alquiler elimina los desafíos de almacenamiento fuera de temporada, ya que las máquinas se devuelven al proveedor.
6. ¿Quiere más opciones de equipos?
El alquiler le da acceso a una mayor variedad de máquinas de las que la mayoría de las flotas pueden permitirse. Las herramientas estacionales o especializadas, como quitanieves y remolques de agua, están disponibles a pedido.
7. ¿Quieres utilizar los modelos más nuevos?
La tecnología en los equipos de construcción evoluciona rápidamente. El alquiler le permite acceder a los modelos más recientes con características como la tecnología Cat® Grade, que automatiza las tareas de nivelación y mejora la precisión. Puede probar nuevas tecnologías antes de comprometerse con una compra.
8. ¿Trabaja en lugares distantes o múltiples?
El transporte de equipos propios a largas distancias puede ser costoso. El alquiler local cerca de su sitio de trabajo reduce los gastos de logística y garantiza que las máquinas estén listas cuando llegue. Si opera en varios sitios, el alquiler también puede evitar el tiempo de inactividad mientras las cuadrillas esperan que se traslade el equipo.
9. ¿Cuánto usará el equipo?
La tasa de utilización es un factor importante. Calcule cuántos días usará la máquina en seis meses. Si es menos del 40% de las veces, el alquiler suele ser más barato. Entre el 40% y el 65%, considera otros factores antes de decidir. Por encima del 65 %, comprar puede tener sentido.
10. ¿Quieres expandirte sin grandes compromisos?
El alquiler hace que sea más fácil escalar o reducir su flota en función de la demanda. Si gana un contrato que requiere máquinas adicionales, los alquileres proporcionan un acceso rápido sin deudas a largo plazo ni responsabilidades de propiedad.
¿Es más barato alquilar o comprar equipos de construcción?
Depende de su uso. El alquiler es más barato para las necesidades a corto plazo o estacionales, mientras que la compra puede ser rentable para máquinas con altas tasas de utilización.
¿Cuál es una buena tasa de utilización para comprar?
Si usa el equipo más del 65 % del tiempo, comprar a menudo tiene más sentido desde el punto de vista financiero. Para una menor utilización, el alquiler suele ser la mejor opción.
¿Por qué las pequeñas empresas deberían alquilar en lugar de comprar?
El alquiler reduce los costos iniciales, brinda acceso a modelos más nuevos y permite a las pequeñas empresas mantenerse competitivas sin endeudarse.
Si estas consideraciones coinciden con su situación, alquilar puede ser la opción correcta. Cat Rentals proporciona soluciones de equipos de Caterpillar y otras 70 marcas de confianza. Encuentre su ubicación más cercana, obtenga más información sobre cuándo alquilar o solicite una cotización rápida.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación