Noms des équipements de construction que tout le monde devrait connaître

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Il existe des dizaines de types d’équipements de construction disponibles, allant des machines courantes que vous verrez sur presque tous les chantiers aux appareils obscurs utilisés pour des tâches spécialisées. Même les travailleurs expérimentés du secteur de la construction peuvent rencontrer des noms d’équipement qu’ils ne connaissent pas de temps à autre. Si vous débutez dans l’industrie, il y a probablement de nombreux noms d’équipement que vous n’avez pas encore connus.

Nous avons compilé une liste de 30 pièces clés d’équipement de construction afin que vous puissiez en apprendre davantage sur chacune d’entre elles, à quoi elles ressemblent, comment elles fonctionnent et ce qu’elles accomplissent. Ces types d’équipements proviennent de différents secteurs de la construction, notamment la construction routière, la démolition, le bâtiment, l’exploitation forestière et bien d’autres.

Aller à une section :

1. chargeuse-pelleteuse

La pelle rétro est un équipement d’excavation extrêmement courant. Le terme « pelleteuse » fait techniquement référence à la accessoire – un bras avec un godet d’excavation à l’extrémité – qui peut être monté sur différents types de machinerie lourde. Souvent, « pelleteuse » est un raccourci pour une chargeuse-pelleteuse : une pelleteuse attachée à une chargeuse-pelleteuse. Cette machine est considérée comme le véhicule de terrassement le plus polyvalent du secteur de la construction. Elle comprend un godet à l’avant et la pelle rétro accessoire à l’arrière, ce qui vous permet de creuser des tranchées, de charge et de décharger des matériaux et de soulever des objets.

2. Levage de la flèche

Une nacelle élévatrice est une machine mobile, généralement équipée de roues. Il comprend une longue grue avec un plate-forme ou un godet à l’extrémité qui est généralement assez grand pour qu’un ou deux travailleurs puissent se tenir debout. Cette nacelle permet aux ouvriers d’accéder en toute sécurité à des zones surélevées sur un chantier de construction, comme un étage supérieur sur la façade d’un bâtiment. Les nacelles élévatrices sont disponibles en version articulée et télescopique.

3. Bulldozer

Un bulldozer, également appelé bulldozer, est un élément de base de l’équipement de construction. Il se compose d’un tracteur, généralement sur chenilles plutôt que sur roues, avec une grande plaque de godet en métal. Les conducteurs utilisent la plaque pour des tâches telles que le creusement, l’excavation et le nivellement de sol et d’autres matériaux. Vous pouvez également utiliser un bulldozer pour la démolition, pour briser des matériaux compactés et pour défricher la neige. Les tracteurs sont disponibles dans une large gamme de tailles pour différentes tâches.

4. fraiseuse de chaussée

Une fraiseuse de chaussée est un fraiseuse pour l’asphalte et le béton. Lorsque la machine broie l’asphalte sur une route ou une autre surface, elle déplace l’asphalte du sol depuis le tambour à l’aide d’un système de convoyeur à courroie. L’utilisateur suit de près un tombereau à benne basculante de manière à ce que l’asphalte meuble atterrisse à l’arrière du tombereau. Les fraiseuses de chaussée sont principalement utilisées lorsqu’il est temps de refaire le revêtement d’une route.

5. Chargeuse à chaînes compacte et multi-Terrain

Une chargeuse à chaînes compacte et une chargeuse tout-terrain sont toutes deux de petites chargeuses, mais elles sont de gros bourreaux de travail sur la plupart des chantiers de construction. Ces petites chargeuses constituent un moyen pratique de déplacer des matériaux sur un chantier. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes pour accomplir toutes sortes de tâches. La différence entre ces deux machines réside dans le fait qu’une chargeuse à chaînes compacte est équipée d’un train de roulement conçu pour les environnements plus difficiles, tandis qu’une chargeuse tout-terrain présente une pression au sol plus faible et constitue un choix plus sûr pour les surfaces plus délicates.

6. Compacteur

Un compacteur est une machine qui comprime et remodèle une surface comme la terre, le gravier ou l’asphalte. Cela en fait un atout précieux pour la construction de routes et d’autres tâches de construction. Les compacteurs sont disponibles dans de nombreuses formes et tailles. Un type courant est un compacteur à plaques, qui est un appareil que vous poussez de la même manière qu’une tondeuse à gazon. La plaque de base vibre et égalise la surface en dessous. Un autre type courant est un rouleau routier, un véhicule avec une grande vérin rotative qui comprime la surface en dessous.

7. Pelle hydraulique avec pelle à benne traînante

Une pelle hydraulique à benne traînante est un gros équipement utilisé pour les projets d’excavation profonde. Cette machine comprend une longue flèche avec un godet de creusement suspendu à l’extrémité. Les opérateurs contrôlent le godet à l’aide d’un système de câbles et de chaînes. Certaines pelles hydrauliques à benne traînante sont suffisamment petites pour être transportées sur un chantier, tandis que les pelles à benne traînante plus grandes, souvent utilisées pour les opérations de secteur minier de bande, sont assemblées sur site. Certaines de ces pelles à benne traînante peuvent peser des milliers de tonnes.

8. Appareil de forage

Vous ne verrez peut-être pas de foreuse sur tous les chantiers de construction, mais elles sont un élément essentiel de tout type de puits. Que vous essayiez d’accéder à l’eau souterraine, au huile ou au gaz naturel, une foreuse peut vous aider. Certaines plates-formes de forage sont extrêmement grandes. La grande structure que vous voyez s’appelle un derrick, mais il existe de nombreux autres composants qui fonctionnent ensemble pour percer dans un matériau. À l’autre extrémité du spectre de taille se trouvent les tarières, de petites plates-formes de forage qu’un seul travailleur peut actionner manuellement.

9. Camion à benne basculante

Un camion à benne basculante est un camion équipé d’une grande caisse à l’arrière, utilisé pour transporter des matériaux vers et depuis un chantier ou pour déplacer des matériaux sur le chantier de construction. Le utilisateur peut lever l’extrémité avant de la benne du tombereau à l’aide de hydraulique vérins pour vider les matériaux à l’intérieur. Cela facilite le dépôt des matériaux sur un site de vidage ou un chantier. Certains camions à benne sont conçus pour être conduits sur la route, tandis que d’autres sont des véhicules tout-terrain conçus pour naviguer sur des terrains accidentés.

10. Pelle hydraulique

Une pelle hydraulique est un autre élément de base de l’équipement de construction utilisé pour une variété de tâches. Un utilisateur est assis à l’intérieur d’une cabine qui pivote sur 360 degrés. C’est pourquoi vous entendrez parfois parler d’une pelle hydraulique comme d’une 360°. La cabine repose sur un train de roulement, généralement avec des chenilles, bien que certaines pelles hydrauliques soient équipées de roues. Les conducteurs utilisent le godet fixé à l’extrémité d’un bras et d’une flèche qui s’étend de la cabine pour creuser, lever et effectuer d’autres actions.

11. Abatteuse-groupeuse

Une abatteuse-groupeuse est un atout précieux pour les opérations d’exploitation forestière et de défrichement. Une abatteuse-groupeuse se compose d’une cabine sur chaînes ou sur roues avec une flèche fixée. Jusqu’à présent, cela peut ressembler à une pelle hydraulique ou à d’autres pièces d’équipement similaires. Ce qui rend une abatteuse-groupeuse unique est la hauteur de pression abatteuse-groupeuse à l’extrémité de la flèche. Ce dispositif s’enroule autour des troncs d’arbres et coupe l’arbre à la base à l’aide d’une tronçonneuse avant de déposer l’arbre quelque part pour être emporté.

12. Chariot élévateur à fourche

Les chariots élévateurs sont particulièrement courants dans les entrepôts, mais vous pouvez également les voir sur un chantier de construction car ils aident à toutes sortes de manutention. Un chariot élévateur ressemble à une petite voiture avec un mât, un vérin de levage, un dossier et un tablier à l’avant, ainsi que des fourches qui se prolongent vers l’avant à partir du bas de la cabine. Ces composants vous permettent de soulever des matériaux, comme des palettes de briques, ou de les déplacer d’un côté à l’autre. Il existe différents types et tailles de chariots élévateurs conçus pour différentes applications.

13. Porteur

Comme une abatteuse-groupeuse, un porteur est un équipement forestier utile. Alors qu’une abatteuse-groupeuse abat des arbres et les dépose en tas, un porteur transporte les grumes jusqu’à un site de chargement. Cet équipement est essentiellement un camion tout-terrain, généralement avec huit roues et un mécanisme pour transporter les grumes - les maintenant juste au-dessus du sol pour qu’elles ne traînent pas. Cela distingue un porteur d’un débardeur, qui traîne des arbres sur le sol. Un porteur est limité dans la taille des grumes qu’il peut transporter.

14. Front-End chargeuse sur pneus

Les chargeuses sur pneus sont l’un des types d’équipements de construction les plus polyvalents disponibles. Comme leur nom l’indique, ces chargeuses utilisent des roues pour se déplacer sur un chantier. L’accessoire par défaut est un godet capable de ramasser, déplacer et décharger des matériaux. Vous pouvez également utiliser d’autres équipements, tels que des tarières, des pelleteuses et des rippers pour vous aider dans diverses tâches. Les chargeuses sur pneus sont disponibles dans un large éventail de tailles, de la plus compacte à la plus grande, vous pouvez donc choisir le modèle et les accessoires les mieux adaptés à votre travail.

15. Niveleuse

Aussi appelée niveleuse, une niveleuse est un équipement important pour la construction de routes. Il comprend trois essieux - deux à l’arrière et un à l’avant - avec une plaque métallique entre les essieux. Il a généralement six roues pour accueillir le long cadre. La plaque métallique nivelle la terre ou le gravier en dessous lorsque l’utilisateur conduit la machine sur une zone. La cabine dans laquelle l’utilisateur est assis se trouve juste au-dessus des essieux arrière. Les niveleuses sont essentielles pour créer une surface plane avant de construire une route.

16. Moissonneuse

Un abatteuse est une pièce d’équipement forestier utilisée pour récolter des grumes. Cette machine est dotée d’une cabine lourde et d’un bras fixé que les conducteurs utilisent pour défricher les zones de coupe et saisir les grumes. Un accessoire spécial à l’extrémité du bras permet de couper, de traiter et d’écorcer les arbres. Les accessoires d’abattage sont conçus pour s’adapter à différentes tailles d’arbres pour une polyvalence maximale. Cet équipement est disponible en versions sur pneus et à chenilles pour s’adapter au chantier où il est utilisé.

17. Chargeur à mât articulé

Un chargeur à mât articulé est un autre dispositif utilisé pour l’exploitation forestière. Une fois qu’un porteur ou un débardeur a déposé des grumes sur un site de chargement, un chargeur à mât articulé prend le relais pour charge les grumes coupées et dépouillées sur un camion afin qu’elles puissent se rendre à leur destination finale. Une chargeur à mât articulé est une machine pivotante dotée d’un hauteur de pression grue spécialement conçu pour ramasser des grumes et les charge efficacement sur un camion. La cabine d’un chargeur à mât articulé peut être montée sur une remorque ou elle peut rouler sur des roues ou des chenilles.

18. Élévateur

Le terme « élévateur » peut être utilisé pour désigner toute la catégorie des nacelles élévatrices, qui comprend les nacelles élévatrices, les nacelles à ciseaux et plus encore. Cependant, selon l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), un monte-personne fait référence à un dispositif doté d’une courroie entraînée par une puissance qui ne se déplace que dans une seule direction et est destiné à transporter les travailleurs d’un étage à l’autre. On les appelle aussi des monte-personnes verticaux , car ils se déplacent de haut en bas, et non d’un côté à l’autre. Ils sont généralement conçus pour transporter un travailleur à la fois.

19. Mélangeur

Dans la construction, une bétonnière est un camion équipé d’un grand tambour qui mélange le béton. Tout ce que l’utilisateur a à faire est d’ajouter du ciment sec, des granulats et de l’eau et de laisser le tambour tourner pour mélanger les matériaux et former du béton humide. Le tambour est doté d’une LAME en spirale à l’intérieur pour faciliter le mélange. Certains camions sont des bétonnières spécifiques, mais vous pouvez également trouver des accessoires de malaxeur ou des malaxeurs stationnaires à utiliser sur un chantier lorsque vous devez couler du béton.

20. Grue mobile

Une grue mobile est un équipement extrêmement utile pour soulever et déplacer des objets. Comme la partie « mobile » du nom l’indique, ces grues sont équipées de roues ou de chenilles, ce qui vous permet de les conduire sur un chantier, surtout s’il s’agit d’un modèle tout-terrain. La plupart des grues utilisent un circuit hydraulique pour déplacer le mécanisme de palan, qui a un crochet à l’extrémité pour blocage objets. Certaines grues mobiles peuvent tourner à 360 degrés, ce qui facilite encore plus la navigation dans des espaces restreints.

21. Finisseur

Un finisseur, ou finisseur en abrégé, est un dispositif utilisé dans la construction de routes et des activités similaires comme la création de parkings. En règle générale, un camion à benne alimente en continu en asphalte la trémie du finisseur, située à l’avant de la machine. Cela permet au finisseur d’épandre l’asphalte uniformément sur la surface prévue. Le finisseur compacte également l’asphalte avec une petite rouleau, mais une rouleau de chaussée est toujours nécessaire pour le compacter et le lisser encore plus.

22. Batteur de pile

Pour les travaux de fondations profondes, un batteur de pieux est un équipement essentiel. Dans un système de battage de pieux typique, une flèche sort d’une grue. Un conducteur est fixé à la flèche, un cadre utilisé pour aligner le tas, ainsi qu’un marteau et le tas. L’équipement de battage soulève un tas puis l’enfonce dans le sol jusqu’à ce qu’il atteigne la profondeur appropriée. Cela fournit un soutien vital pour les fondations profondes.

23. Élévateur à ciseaux

Un élévateur à ciseaux est un type d’échafaudage aérien. Les nacelles à ciseaux utilisent un système de crics métalliques entrecroisés pour relever et abaisser la plate-forme. Comme un monte-personne, ils ne se déplacent pas horizontalement. Ces ascenseurs sont alimentés à l’électricité ou à un moteur. Les élévateurs à ciseaux sont les plus populaires dans les entrepôts car ils permettent aux travailleurs d’atteindre des zones de stockage élevées. Ils peuvent également aider les travailleurs de la construction à accéder à des points élevés ou à des niveaux supérieurs d’un bâtiment.

24. chargeur compact rigide

Un chargeur compact rigide est un équipement de construction polyvalent et compact monté sur quatre roues. Il tire son nom du fait que les conducteurs de chargeurs compacts rigides doivent utiliser une direction différentielle - une méthode dans laquelle vous propulsez un côté du véhicule vers l’avant tout en laissant l’autre verrouillé, ce qui fait déraper l’équipement dans la direction prévue. Cette méthode de direction donne aux chargeuses compactes un rayon de braquage impressionnant, ce qui les rend parfaites pour les opérations dans des espaces restreints. Vous pouvez attacher toutes sortes d’outils de travail à un chargeur compact rigide.

25. Débardeur

Un débardeur remplit une fonction similaire à celle d’un porteur. La principale différence réside dans le fait que les débardeurs ont tendance à traîner des arbres sur le sol et peuvent généralement manipuler une plus grande variété de tailles d’arbres par rapport à un porteur. Le débardeur traditionnel est un débardeur de câbles qui utilise un câble pour tirer des arbres. Comme un porteur, un débardeur dépose des arbres sur un site de chargement où ils peuvent être abattus et chargés sur un camion.

26. Chargeur à bras télescopique

Le nom chargeur à bras télescopique est l’abréviation de chargeur télescopique. Télescopique fait référence à la flèche télescopique de cette machine, où l’on peut fixer divers outils pour différentes tâches. Mis à part la flèche, cette machine ressemble à un chariot élévateur plus gros et plus robuste. Un chargeur à bras télescopique combine essentiellement les fonctions d’un grue et d’un chariot élévateur pour créer une machine polyvalente pour la manutention. Par rapport à un chariot élévateur, un chargeur à bras télescopique a des pneus plus grands qui conviennent mieux aux applications hors route. Il peut également atteindre plus haut et effectuer plus de tâches.

27. Grue à tour

Les grues à tour sont plus grandes que les grues mobiles mentionnées précédemment. En fait, ces grues massives ne sont pas du tout mobiles. Ils sont fixés à un endroit spécifique, généralement montés dans une dalle de béton sur le sol. Les grues à tour sont un type de grue d’équilibre, ce qui signifie qu’elles forment une forme en T. Le contrepoids est fixé à une extrémité de la pièce horizontale et le crochet est fixé à l’autre extrémité, qui s’étend plus loin de la partie verticale de la grue. La cabine de l’utilisateur se trouve à l’intersection de la grue.

28. Trancheuse

Il n’est pas surprenant que les trancheuses soient utilisées pour creuser des tranchées. Mais ils ne font pas que creuser. Ces machines utilisent un convoyeur à courroie pour extraire soigneusement le sol excavé. Les trancheuses sont souvent utilisées pour la pose de canalisations ou des tâches similaires nécessitant un trou long et étroit. Une trancheuse peut être équipée de différents dispositifs d’excavation en fonction de la situation. Par exemple, une trancheuse peut utiliser une chaîne métallique pour arracher le sol. Cet appareil semblable à une tronçonneuse n’a pas besoin de s’arrêter pour de petites roches ou des racines sur son chemin.

29. Véhicule utilitaire

Les véhicules utilitaires (UTV) sont une vaste catégorie de véhicules destinés au travail plutôt qu’aux applications routières de passagers. Les ouvriers du bâtiment utilisent ces véhicules pour se déplacer rapidement sur un grand chantier ou pour transporter de petites charges de matériaux ou d’équipements d’un endroit à un autre. Les véhicules utilitaires sont un atout polyvalent et utile pour de nombreux travaux différents qui s’étendent au-delà de l’industrie de la construction, y compris l’agriculture et d’autres domaines.

30. Décapeuse automotrice sur pneus décapeuse

Une décapeuse automotrice sur pneus est une grosse pièce de machinerie lourde utilisée pour le terrassement. Comme leur nom l’indique, ces véhicules raclent le sol pour l’aplatir. La partie « tracteur sur pneus » fait référence à l’avant de la machine, qui est simplement un tracteur sur pneus. La partie arrière est l’endroit où se trouvent les composants de raclage. Ce qui rend un Décapeuse automotrice sur pneus unique, c’est qu’il collecte la saleté plutôt que de simplement la déplacer. Lorsqu’une LAME coupe et assouplit le sol, un convoyeur à courroie déplace le sol vers une trémie.

Visitez Cat Rentals℠ pour vos besoins en équipement de construction

Il existe de nombreux types d’équipements de construction adaptés à une grande variété d’applications, même ceux qui ne figurent pas dans cette liste. La location peut être un moyen rentable et pratique d’obtenir l’équipement dont vous avez besoin sans avoir à faire un investissement permanent. Il s’agit d’un choix stratégique lorsque vous avez besoin d’une machine ou d’un accessoire que vous ne prévoyez pas d’utiliser à plusieurs reprises ou lorsque vous effectuez un travail en dehors de la ville et que vous ne souhaitez pas transporter d’équipement sur le chantier.

Lorsque vous avez besoin d’équipements de construction de location de qualité, visitez le site de location Cat Rentals. Avec plus de 1 300 sites à travers le monde, Location Cat est là pour vous, où que vous soyez. Caterpillar est un nom de confiance dans le domaine des équipements de construction depuis près d’un siècle. Vous pouvez donc compter sur les équipements Cat pour vous aider à accomplir votre travail efficacement et en toute sécurité.

Nos concessionnaires proposent une grande variété d’équipements de construction afin que vous soyez prêt à faire face à tous les travaux. Parcourez les équipements en ligne ou appelez-nous au 1-800-RENT-CAT pour plus d’informations ou pour demander un devis sur les prix.

Trouvez des locations Cat près de chez vous
Obtenir un devis rapide

La location d’équipement peut parfois être écrasante avec tous les choix, les conditions et la paperasse. Chez Cat Rentals, nous facilitons la location. Lisez la suite pour en savoir plus !

Lire la suite

La taille de la machine est un facteur important à prendre en compte lors du choix de l’équipement. Découvrez comment trouver la bonne machine avec Cat Rentals.

Lire la suite

De nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour louer le bon équipement, des besoins du projet aux coûts de carburant en passant par l’expérience du utilisateur. Apprenez-en davantage avec Cat Rentals.

Lire la suite

Les petites entreprises peuvent particulièrement bénéficier de la flexibilité et de la polyvalence de la location d’équipements. Découvrez d’autres avantages de la location avec Cat Rentals.

Lire la suite

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies