.png)
Une grue est un équipement essentiel pour de nombreux chantiers de construction. De nombreuses entreprises choisissent de louer des grues, car les locations leur offrent une plus grande flexibilité et leur permettent d’utiliser une grue uniquement pendant la durée requise. Alors que les entreprises cherchent à louer une grue pour leur prochain projet, c’est une bonne idée de connaître certaines des meilleures pratiques des locataires expérimentés.
Avant de louer, apprenez-en plus sur les principaux types de grues, leurs utilisations et certaines des exigences du travail que vous voudrez peut-être prendre en compte lorsque vous recherchez une grue. De plus, vous voudrez peut-être en savoir plus sur certains des meilleurs conseils pour sélectionner la meilleure grue possible et des informations sur la façon de l’utiliser correctement. Notre guide ultime sur la location de grues explique tout ce que vous devez savoir.
Aller à une section :
Types de grues
Lors de la recherche d’un grue, vous voudrez peut-être d’abord connaître les principaux types de grues utilisés dans la construction. Bien que de nombreux types de grues soient disponibles, vous pouvez les diviser en deux catégories principales : les grues mobiles et les grues statiques. En savoir plus sur les différences entre les deux peut vous aider à savoir quel type de grue louer.
Un grue statique est une structure semi-permanente ou permanente placée sur un bâtiment ou le sol. Ce type de grue déplace et soulève ensuite des charges via des chemins fixes. Souvent, les grues statiques ne sont pas proposées en location car elles sont utilisées pendant longtemps.
En revanche, une grue mobile a des roues ou des bandes de roulement qui facilitent son transport d’un endroit à un autre. Une fois placée, la grue peut être utilisée pour la manutention de charges et d’autres applications. Contrairement aux grues fixes à trajectoires fixes, les grues mobiles peuvent ramasser des charges et les transporter à différents endroits. Certaines grues mobiles nécessitent des contrepoids et des stabilisateurs pour être correctement utilisées.
De nombreuses grues mobiles sont tirées derrière d’autres véhicules ou chargées sur un camion pour arriver sur un chantier. Une fois arrivés, un utilisateur peut conduire la grue sur le chantier pour effectuer diverses tâches. D’autres grues mobiles sont directement construites sur un tombereau qui peut rouler sur l’autoroute jusqu’aux chantiers sans être tirée ou chargée sur un autre véhicule, ce qui permet un déploiement rapide sur plusieurs chantiers.

Utilisations des grues mobiles
Les grues sont principalement utilisées dans le secteur de la construction pour effectuer plusieurs types de tâches de levage. Une grue mobile utilise une série de poulies et de câbles avancés pour soulever des charges incroyablement lourdes que les gens n’auraient jamais eu la force de soulever seuls. Ils peuvent être utilisés pour des tâches de ramassage à court terme ou pour des opérations à plus grande échelle et à long terme.
Dans le secteur de la construction, les conducteurs utilisent souvent des grues mobiles pour déplacer rapidement l’équipement et les matériaux sur un chantier. De plus, des grues de location soulèvent régulièrement des matériaux de construction lourds pour les membres de l’équipe travaillant en hauteur. Étant donné que la grue peut facilement soulever des matériaux du sol jusqu’au sommet des bâtiments et d’autres endroits surélevés, le personnel n’a pas besoin de transporter de l’équipement dans des escaliers ou d’investir dans d’autres types d’équipement de levage. Vous verrez souvent des travailleurs utiliser des grues pour aider aux travaux de toiture afin d’améliorer l’efficacité.
.png)
Tenez compte des exigences de votre travail lors du choix d’une grue
Lorsque vous recherchez la grue parfaite pour vos besoins, vous devez vous assurer que le grue correspond aux exigences de votre projet. Vous devez éviter de sélectionner une grue qui ne peut pas gérer le terrain de votre chantier ou qui n’a pas la hauteur nécessaire pour soulever les matériaux suffisamment haut. En évaluant votre chantier avant de le louer, vous pouvez vous assurer d’obtenir une grue raccord toutes vos exigences.
Tenez compte de ces exigences avant de louer une grue :
- Taille du chantier : Avant de louer un grue, l’une des premières exigences du poste à prendre en compte est la taille du chantier où vous allez travailler. Un chantier avec beaucoup d’espace peut faciliter un grue plus important et nécessite probablement un chantier que vous pouvez conduire rapidement sur le chantier. Un chantier plus petit nécessite généralement une grue plus petite qui peut s’adapter aux espaces restreints.
- Le terrain du site : Les grues mobiles sont livrées avec différents types de roues adaptées à différents terrains. Les entreprises dont les chantiers présentent des terrains difficiles à parcourir, par exemple, peuvent souhaiter une grue terrain accidenté avec des pneus extra-robustes. Pour les terrains moins difficiles, une grue avec des roues standard peut suffire.
- Poids et taille des matériaux : Avant de louer une grue, il est judicieux de vérifier la taille et le poids des matériaux que vous prévoyez de soulever avec votre grue. Vous ne voulez pas louer un grue sans l’espace et charge capacité pour ramasser certains matériaux. Les grues plus grandes peuvent également aider les travailleurs à soulever et à transporter les matériaux plus rapidement.
- Hauteur des levages : Un autre facteur à prendre en compte concernant votre chantier est la hauteur à laquelle vous devrez lever les matériaux et les outils. Plus le bâtiment sur lequel vous travaillez est haut, plus la hauteur de levage dont vous aurez besoin sera élevée. L’évaluation de la hauteur de levage requise par le travail que vous allez effectuer vous permet de louer un grue capable de gérer toutes vos applications potentielles.
- Distance et rayon requis : comme pour la hauteur du grue, vous aurez peut-être besoin de votre grue pour déplacer des matériaux sur certaines distances. Vérifier les spécifications du fabricant pour voir si la grue peut couvrir la distance requise et a le rayon nécessaire pour faire pivoter la grue aux emplacements requis.
- Possibilités d’entreposage de grue : si l’grue ne sera pas utilisé sur le chantier, vous devrez peut-être l’entreposer. Assurez-vous que votre chantier peut conserver la grue sécurisée et stockée en toute sécurité. Si votre chantier ne dispose pas de beaucoup d’espace, vous pouvez choisir un grue plus petit et plus facile à ranger.
- Risques pour la sécurité : Parfois, les chantiers présentent des risques pour la sécurité, comme des lignes électriques, des grues devront naviguer autour ou en dessous. Un grue qui n’a pas la mobilité nécessaire pour contourner une ligne électrique ou d’autres dangers pourrait endommager le projet ou le grue lui-même. De plus, un grue peut avoir besoin de passer sous une ligne électrique, il est donc important de choisir un grue qui n’est pas trop grand et qui peut abaisser suffisamment sa flèche pour passer sous un danger aérien.
- Calendrier du projet : il est également important d’évaluer combien de temps votre projet nécessitera la présence de la grue sur le chantier. Connaître ces informations peut vous assurer d’établir un contracter avec la société de location qui couvre la durée pendant laquelle vous aurez besoin de la grue.
.png)
Conseils pour choisir une grue
Il y a quelques conseils à connaître pour vous aider à trouver la bonne grue pour votre prochain projet. La location de la bonne grue se résume souvent à évaluer les exigences de votre projet, à établir un calendrier réaliste, à vérifier une méthode de transport et à obtenir les bons permis.
1. Gardez à l’esprit les exigences de votre projet
Lorsque vous recherchez une location, gardez à l’esprit toutes les exigences du projet. Reportez-vous à l’évaluation de votre chantier lorsque vous parcourez les offres d’une société de location ou que vous parlez à un représentant. Le choix d’une grue adaptée aux exigences de votre chantier vous permet de mener à bien votre projet efficacement et dans les délais.
Pour choisir la bonne grue, familiarisez-vous avec les spécifications des grues. Voici quelques-unes des principales spécifications que vous voudrez vérifier avant de louer :
- Capacité de levage : la capacité de levage de la grue est essentielle à inspecter avant de choisir une location. La capacité de levage se réfère à la quantité maximale de poids que la grue peut supporter. Vous devez choisir une grue dont la capacité de levage est capable de soulever en toute sécurité les charge les plus lourds requis par votre projet. En veillant à ce que le grue sélectionné dispose de la capacité de levage appropriée, vous évitez d’endommager le grue et vous maintenez le fonctionnement de votre chantier à un niveau d’efficacité maximal.
- Portée verticale maximale : La portée verticale maximale d’une grue est également cruciale. Cette spécification fait référence à la hauteur maximale qu’un grue peut atteindre, les grues offrant plusieurs sélections de hauteur. Comparez la portée verticale maximale d’une grue à la hauteur maximale que vous devrez atteindre avec la grue pour mener à bien votre projet. Cette comparaison vous aidera à sélectionner une grue capable de soulever des matériaux et des outils suffisamment haut tout au long de votre projet.
- Poids du véhicule : Le poids de la grue est souvent corrélé à la capacité de levage et à la portée verticale maximale de la grue. Parfois, les entreprises voudront des grues plus légères pour ne pas faire autant d’impression sur le terrain.
.png)
2. Trouvez un gréeur expérimenté
Les grues ont besoin d’un gréeur expérimenté pour s’assurer que la grue est correctement installée et prête à être utilisée. Un gréeur attachera les câbles, les chaînes et les sangles pour s’assurer que la grue fonctionne en toute sécurité et répond à vos normes. Le gréeur exécutera également le levage de la grue et s’occupera d’autres tâches en fonction des exigences du travail. Un gréeur expérimenté peut également vous aider à déterminer le nombre de membres d’équipe dont vous avez besoin pour vos projets.
Vous avez peut-être déjà un gréeur dans votre personnel, mais si ce n’est pas le cas, il est crucial que vous en trouviez un dès le début pour discuter des exigences du projet. Ils peuvent vous donner plus d’informations sur le type de grue dont vous aurez besoin et sur le fonctionnement des différentes grues sur le chantier.
.png)
3. Réservez votre location à l’avance
Lorsque vous louez un grue, il est important de le réserver à l’avance pour vous assurer que le grue que vous souhaitez est disponible. Les entreprises qui attendent un jour ou deux avant d’en avoir besoin pour louer un grue peuvent ralentir leur projet, car les grue dont ils ont besoin peuvent ne pas être disponibles à court remarque. Étant donné que les meilleures sociétés de location ont généralement une forte demande pour leurs grues, elles peuvent les réserver des semaines, voire des mois, à l’avance.
Bien avant le début de votre projet, contactez la société de location pour discuter de ses disponibilités et de ses options. En tendant la main bien avant un projet, vous devriez avoir plus d’options.
4. Vérifiez la méthode de transport
Certaines entreprises transporteront la grue sur votre lieu de travail, tandis que d’autres vous demanderont de la récupérer vous-même. Par conséquent, il est essentiel de vérifier auprès de la société de location comment les grue seront transportés. En vérifiant le mode de transport de l’grue, une entreprise peut se rendre grue à son projet le jour même où elle en a besoin ou planifier un transport approprié si elle doit s’en occuper elle-même.
Une société de location offrant le transport peut être un gros plus, car vous n’aurez pas à vous soucier d’obtenir un véhicule pour transporter la grue sur le chantier ou risquer de mal la manipuler pendant le transport. Si la société de location s’occupe du transport, vous devrez simplement lui dire quand et où vous avez besoin de la grue, et elle devrait vous la livrer à temps, ce qui vous aidera à respecter les délais de votre projet.
Une coordination étroite du transport vous aide également à coordonner d’autres tâches importantes. Étant donné que votre équipe saura exactement quand la grue arrivera, elle peut être prête à commencer le travail immédiatement après son arrivée. Cela aide également les membres de votre équipage à disposer du gréement, des matériaux et de l’équipement supplémentaires dont le grue a besoin au bon moment, afin que vous puissiez commencer à utiliser le grue sans articulation.
.png)
5. Obtenez les permis appropriés
Avant de louer une grue, renseignez-vous sur les lois locales concernant l’utilisation de grues pour voir si vous avez besoin de permis spéciaux. En recevant les permis appropriés avant l’arrivée de la grue, vous pouvez utiliser la grue immédiatement. Si vous n’êtes pas sûr de vos permis et des lois locales, appeler votre bureau local des permis peut être très utile, vous permettant d’éviter les amendes et les fermetures.
6. Louez la grue pour une durée réaliste
Lorsque vous parlez à la société de location, ayez une idée défrichée du calendrier de votre projet. En évaluant honnêtement la durée de votre projet, vous êtes plus susceptible de ne pas louer une grue pour trop peu ou trop de temps. Si vous le louez plus longtemps que nécessaire, vous risquez de payer trop cher en frais de location. Si vous la louez pour trop peu de temps, vous devrez peut-être retourner la grue avant de pouvoir l’utiliser.
Bien que la location d’un grue trop longtemps puisse augmenter vos coûts, il est encore plus important de vous assurer que vous ne le louez pas pour trop peu de temps. Estimez correctement les échéanciers de votre projet pour éviter des retards importants et garder votre grue sur le chantier aussi longtemps que vous en avez besoin. Le louer pour une durée appropriée assure également la sécurité de vos équipes, car elles n’essaieront pas d’accélérer les projets pour terminer leur travail avant que la grue ne doive être retournée.
Lorsque vous louez, surestimer la durée pendant laquelle vous aurez besoin de la grue est généralement le choix le plus sûr. La surestimation donne à votre équipe une marge de manœuvre pendant qu’elle travaille. Parfois, des erreurs mineures et des conditions imprévues peuvent survenir et ralentir votre projet. Surestimer le temps dont vous avez besoin pour louer le grue donnera à votre équipe suffisamment de temps pour faire face aux conditions difficiles de manière appropriée sans se soucier d’avoir à rendre le grue avant d’avoir fini de l’utiliser.
.png)
7. Préparez votre site pour la grue
Avant l’arrivée de la grue, il est conseillé de préparer votre site pour celle-ci. Commencez par vous assurer que le tombereau transportant le grue dispose de suffisamment d’espace pour entrer sur le chantier en toute sécurité et atteindre la zone où le grue doit être déposé. Vous pouvez également avoir tout équipement ou outil supplémentaire utilisé avec le grue prêt à l’emploi et à proximité du grue.
En créant un chemin défricher pour le dépôt de votre grue et en préparant les matériaux, vous pouvez éviter les inefficacités et les retards le jour de l’arrivée de la grue. Vous serez prêt à commencer à travailler immédiatement et à garder votre projet sur la bonne voie pour respecter les délais.
.png)
Comment utiliser correctement les grues
Une fois que vous avez loué un grue, l’utiliser correctement peut vous aider à assurer la sécurité de votre chantier et à faire avancer votre projet à un rythme efficace. Voici quelques-unes des meilleures pratiques pour utiliser correctement un grue :
- S’assurer que les conducteurs possèdent une licence : les conducteurs doivent être dûment autorisés avant d’utiliser une grue. Si un utilisateur grue n’est pas certifié, votre entreprise pourrait rencontrer des problèmes juridiques. Un utilisateur sans licence peut également ne pas savoir comment utiliser correctement la grue, ce qui entraîne des blessures et des erreurs.
- Portez la bonne tenue : les conducteurs et les personnes travaillant autour d’une grue doivent également porter les vêtements appropriés. Des casques de sécurité, des protections pour les yeux, des gants, des chaussures de protection, des protections auditives et des gilets réfléchissants sont généralement requis lorsque vous travaillez avec une grue.
- Effectuer une pré-inspection : avant que la grue ne commence à fonctionner, inspecter la charge, la zone de travail et l’équipement. Contrôler l’équipement pour s’assurer que tout est en bon état de fonctionnement. De plus, vérifier la zone de travail à la recherche d’une surface plane et de dangers potentiels. Enfin, il est important d’avoir des charges d’utilisation sûres, car vous ne voulez pas surcharger le grue, ce qui pourrait entraîner sa rupture.
- Réduisez les distractions : les conducteurs et les personnes travaillant autour de la grue doivent être vigilants. Les téléphones portables sont une source majeure de distraction et doivent être éteints. Si un superviseur remarque une distraction potentielle, il doit essayer de la réduire avant que les conducteurs n’utilisent la grue.
- Préparer la charge de la grue : Avant qu’une grue ne lève une charge, les membres de l’équipe doivent prendre le temps d’équilibrer et de sécuriser la charge. Il est également crucial de vérifier le crochet de la grue, pour voir s’il semble usé ou s’il doit être remplacé. De plus, les membres d’équipage ne doivent pas utiliser de câble de fil ou de monnaie de charge comme élingue.
- Restez en sécurité pendant le levage : Lorsque la charge est suspendue dans les airs, les membres d’équipage doivent la surveiller et ne jamais la laisser sans surveillance. Les membres de l’équipe doivent également savoir qu’ils ne doivent jamais marcher sous la charge et que les conducteurs ne doivent jamais balancer la charge au-dessus d’autres personnes. Un utilisateur soucieux de la sécurité sera également attentif à la destination de la charge. De plus, il est important de ne jamais tirer une charge et de la pousser.
- Donnez la priorité à la sécurité après un levage : Une fois que la charge atteint sa destination, les membres de l’équipe doivent la sécuriser et prendre les mesures appropriées pour retirer la charge en toute sécurité. De plus, si vous avez terminé d’utiliser la grue, conserver les stabilisateurs, les équipements et les treuils stockés dans un endroit sûr.
- Arrêtez si quelque chose semble incorrect : si à un moment quelconque de l’utilisation de la grue vous voyez quelque chose qui ne va pas, arrêtez immédiatement de l’utiliser. Demander à un superviseur ou à un utilisateur compétent d’évaluer ce qui pourrait être incorrect et de le corriger avant d’utiliser à nouveau la grue. Lorsque vous travaillez avec un équipement aussi lourd, la prudence doit être la règle numéro un.
.png)
Choisissez Cat Rentals℠ pour vos besoins de location de grue
Des entreprises du monde entier font confiance à Cat Rentals℠ pour leurs besoins en location d’équipements. Si vous souhaitez des locations de haute qualité pour vos projets avec une grue, nous pouvons vous aider. Nous proposons une large sélection de grues, ce qui vous permet de trouver facilement celle qui répond aux exigences uniques de votre projet. Avec plus de 1 300 sites dans le monde et un vaste stock d’équipements, nous pouvons vous aider dans presque tous vos projets.
Parcourez notre sélection de locations de tombereaux grue et grue pour trouver la solution idéale pour votre chantier. Si vous avez des questions, contactez votre concessionnaire local pour parler à un représentant.
.png)
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage
.jpg)