Tutto sugli escavatori: una guida completa

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Gli escavatori sono la spina dorsale del movimento terra moderno. Vi affidate a loro per scavare, sollevare, carico e demolire con velocità e precisione. 

Sono disponibili diversi tipi di escavatori, come i miniescavatori e lo sbraccio esteso. Gli escavatori dispongono anche di parti complesse e di una sorprendente gamma di accessori disponibili.

Questa guida offre una visione d'insieme e dettagli pratici in un unico posto per aiutarvi ad abbinare l'escavatore e le attrezzature giuste al vostro lavoro.

Breve storia degli escavatori 

La storia inizia con la pala a vapore, brevettata nel 1839. Poteva movimentare 300 metri di materiale al giorno. Una squadra di uomini con picconi e pale poteva scavare solo 12 metri al giorno.

L'idraulica assunse un ruolo centrale nel 1890. L'escavatore ad azione diretta della Kilgore Machine Company utilizzava quattro cilindri ad azione diretta al posto dei cavi, una svolta che ha stabilito il modello per le macchine moderne.

Nel 1925, la Caterpillar Tractor Company rese popolari i cingoli collegati in acciaio. Questi cingoli sarebbero stati utili all'azienda quando lanciò il suo primo escavatore idraulico nel 1972. I cingoli sono ancora lo standard per la maggior parte dei modelli. Nel corso degli anni, gli escavatori sono cresciuti di dimensioni. Caterpillar offre escavatori da 1 a 95 tonnellate. 

L'innovazione continua oltre la Terra con il Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot (RASSOR) della NASA, un concetto costruito per scavare sulla Luna. 

Nel corso di due secoli, gli escavatori si sono evoluti in macchine efficienti, a basse emissioni e di facile utilizzo per l'operatore, dotate di migliore visibilità, raggio di rotazione più stretto e controllo idraulico più intelligente.

Parti principali di un escavatore

Ogni escavatore dispone di tre sistemi principali che interagiscono tra loro:

  • Carro: La base della macchina è disponibile con cingoli in acciaio o in gomma o persino con ruote, consentendo di lavorare su una varietà di terreni. 
  • Casa: Grazie alla rotazione a 360 gradi, è possibile tagliare e caricare il materiale in modo rapido e semplice.  
  • Braccio: Potete scavare, sollevare e movimentare tutti i tipi di materiale con un'ampia gamma di attrezzature.

Opzioni come il sistema con ingombro di rotazione ridotto o nullo, i carri lunghi e le cabine migliorate offrono un controllo e una sicurezza migliori in cantieri stretti o complessi.

Tipi comuni di escavatori

È possibile scegliere tra diversi tipi a seconda della superficie, dei vincoli dimensionali e del lavoro da eseguire:

  • Escavatori cingolati: Cingolati, stabili e pronti per i terreni accidentati, gli escavatori cingolati bilanciano potenza e sbraccio per le attività di scavo, carico e scavo.
  • Escavatori gommati: Gli escavatori gommati sono più veloci sulla pavimentazione e facili da spostare. Limitano i danni alla superficie e riducono la necessità di un lowboy tra un lavoro e l'altro.
  • Miniescavatori: Le dimensioni compatte e la bassa pressione sul terreno rendono i miniescavatori ideali per gli spazi ristretti.  
  • Escavatori a sbraccio lungo: Il braccio esteso e l'avambraccio rendono questi escavatori speciali eccellenti per scavare trincee profonde, dragare fiumi profondi e svolgere lavori su pendenze distanti. 
  • Escavatori da demolizione: Questi modelli sono progettati per smontaggi impegnativi e possono raggiungere un'altezza di 90 piedi.

Esplora gli attuali tipi di escavatori e scegli quello che si adatta al tuo lavoro e ai limiti del sito.

Dimensioni degli escavatori e come scegliere 

Gli escavatori sono disponibili in molte dimensioni e la dimensione giusta dipende dall'accesso, dalla profondità di scavo e dalle esigenze di sollevamento.

  • Mini (fino a ~6 tonnellate): I miniescavatori si adattano a spazi ristretti, sono più leggeri da trasportare e producono un basso disturbo del terreno. Sono adatti per utenze, paesaggistica e lavori residenziali.
  • Piccolo (~6–19 tonnellate): I modelli di piccole dimensioni offrono potenza e portata pur essendo facili da trasportare.
  • Di medie dimensioni (~20-35 tonnellate): I modelli di medie dimensioni sono più comuni nei siti commerciali grazie al loro equilibrio tra potenza, portata e trasportabilità. 
  • Grande (36 + tonnellate): Le macchine sono realizzate per attività di scavo e carico a elevata produzione per grandi progetti commerciali, nonché per lavori minerari e in cava.

Adattate la macchina alla capacità della benna desiderata, al tipo di terreno e all'intervallo di lavoro. Il sovradimensionamento aggiunge costi. Un escavatore troppo piccolo può conduttore cicli lenti e usura eccessiva.

Cosa puoi fare con un escavatore

Gli escavatori coprono innumerevoli situazioni in cui utilizzeresti la tua macchina in diversi settori: 

  • Costruzione: Scavare fondamenta e scantinati, scavare trincee per utenze, pendenze di grado e dumper di carico.
  • Lavori stradali: Rimuovere la pavimentazione con gli interruttori demolitori, scavare fossati e fissare i canali sotterranei.
  • Demolizione: Le unità a lungo raggio abbattono le strutture; Le macchine più piccole selezionano e carico i detriti utilizzando benne a polipo e thumb.
  • Silvicoltura e gestione del territorio: Rimuovere alberi e ceppi, contornare il terreno e installare il controllo dell'erosione. 
  • Cave e aggregati: Caricare i dumper e mantenere i cumuli.
  • Sprechi e riciclaggio: Movimentazione dei rottami, spostamento delle balle e lavoro in sicurezza su terreni irregolari della discarica.
Attrezzature che ampliano l'escavatore

Il passaggio da uno strumento all'altro trasforma la tua macchina da scavatrice a soluzione all-in-one. Iniziare sfogliando le attrezzature dell'attrezzatura. Le scelte comuni includono: 

  • Benne: Le benne per uso generale, per impieghi gravosi/impieghi pesanti, per il livellamento e per la pulizia dei canali soddisfano diverse esigenze di terreno e finitura.
  • Trivelle: Praticare rapidamente buche e plinti.
  • Martelli: Frantumazione di cemento, asfalto o roccia con elevata energia d'impatto, tenendo gli operatori lontani dagli strumenti portatili.
  • Polipo: Bloccare e sollevare tronchi, massi o rottami senza perdere il controllo. 
  • Pollici: Tenere saldamente carichi irregolari con la benna.
  • Rastrelli: Rimuovere la spazzola, i detriti di andane e preparare il letto di semina.
  • Ripper: Tagliare il terreno ghiacciato o la padella rigida prima di scavare per proteggere le benne e ridurre i tempi di ciclo.
  • Compattatori a piastra vibrante e a tamburo: Compattare il terreno o l'asfalto direttamente dall'escavatore, riducendo le necessità di separazione. 
  • Attacchi: Gli attacchi idraulici sostituiscono gli attrezzi in pochi minuti per garantire la produttività.

Combinate e abbinate le attrezzature per adattarle al vostro ambito. In un lavoro di preparazione del cantiere si potrebbe strappare, scavare con una benna per impieghi gravosi/impieghi pesanti, passare a un interruttore a una benna di livellamento per finire, quindi compattare il fossato con un compattatore a piastre.

Suggerimenti operativi per migliorare la produttività

Utilizza queste pratiche per lavorare più velocemente e in modo più sicuro: 

  • Pianificare la sequenza di scavo per ridurre la distanza di rotazione e il riposizionamento. Lavora per strati piuttosto che inseguire la profondità in un punto.
  • Dimensionare la benna in base al materiale. L'argilla bagnata si attacca e aggiunge peso. La roccia necessita di taglienti resistenti all'abrasione.
  • Utilizzare l'avambraccio pratico più corto per una maggiore forza di strappo e cicli migliori.
  • Mantenere i cingoli puliti e correttamente tesi per evitare l'usura prematura. 
  • Seguire le tabelle di sollevamento. Controllare sempre la capacità alla distanza e all'altezza di sollevamento.
Elementi essenziali per la sicurezza

La sicurezza è alla base di ogni scavo. Tieni a mente queste nozioni di base:

  • Chiamare prima di iniziare a scavare per individuare le utenze.  
  • Allestire appoggi di lavoro stabili. Evitare di lavorare sopra persone o strade aperte.
  • Utilizzare protezioni della cabina e FOPS/Struttura ROPS dove il materiale potrebbe cadere o colpire.
  • Installare gli attacchi rapidi e verificare i blocchi dell'attrezzatura prima del sollevamento.
  • Formare gli operatori sui limiti di pendenza, sul raggio di rotazione e sui segnali di osservazione. 
Affittare o possedere? Scegliere ciò che è giusto per il tuo lavoro

Non è necessario possedere ogni macchina per eseguire un'operazione produttiva. Il noleggio ti consente di scalare per grandi spinte, provare modelli speciali e controllare i costi per il lavoro stagionale.

  • Abbinare il modello all'attività. Noleggia una macchina a coda corta per lavori urbani, un modello a sbraccio lungo per dragaggio o un escavatore gommato per lavori stradali.
  • Evitare tempi di fermo. I noleggi arrivano revisionati e pronti, spesso con telematica e tecnologia di sicurezza. 
  • Prova prima di acquistare. Convalidate le dimensioni, lo sbraccio e le prestazioni dell'attrezzatura in un lavoro reale.

Per pianificare il tuo prossimo progetto, trova una sede vicino a te o trova Cat Rentals℠ vicino a te.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Richiedi un preventivo rapido

L'escavatore è un macchinario fondamentale nei cantieri edili perché è molto versatile. Impara a trovare l'escavatore della giusta dimensione per il tuo progetto.

Leggi di più

Far parte del settore edile significa avere accesso a un'ampia varietà di attrezzature pesanti diverse, ma nessuna è così versatile, affidabile e facile da usare come un mini escavatore.

Leggi di più

Con un escavatore, è possibile eseguire molteplici attività necessarie in molte industrie pesanti. Scopri i migliori utilizzi con Cat Rentals.

Leggi di più

Cat Rentals dispone di un ampio inventario di escavatori di diverse dimensioni e configurazioni. Scopri cosa ti serve: un escavatore gommato o cingolato.

Leggi di più

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie