Nomi delle attrezzature da cantiere che tutti dovrebbero conoscere

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Sono disponibili decine di tipi di attrezzature per l'edilizia, dalle macchine comuni che si possono vedere in quasi tutti i cantieri a dispositivi oscuri utilizzati per attività specializzate. Anche i lavoratori esperti nel settore edile possono trovare di tanto in tanto nomi di attrezzature con cui non hanno familiarità. Se sei alle prime armi nel settore, probabilmente ci sono molti nomi di attrezzature che devi ancora imparare.

Abbiamo compilato un elenco di 30 attrezzature per l'edilizia in modo che possiate conoscere ciascuna di esse: che aspetto hanno, come funzionano e cosa realizzano. Questi tipi di attrezzature provengono da vari settori dell'edilizia, tra cui costruzione di strade, demolizione, edilizia, silvicoltura e altro ancora.

Vai a una sezione:

1. Terna

Il retroescavatore è un'attrezzatura di scavo molto comune. Il termine "terna" si riferisce tecnicamente all'attrezzatura - un braccio con una benna da scavo all'estremità - che può essere montata su vari tipi di macchinari pesanti. Spesso, il termine "terna" è l'abbreviazione di terna : una terna collegata a una pala caricatrice anteriore. Questa macchina è considerata la macchina di movimento terra più versatile nel settore delle costruzioni. Include una benna nella parte anteriore e il retroescavatore nella parte posteriore, che consente di scavare trincee, caricare e scaricare materiali e sollevare oggetti.

2. Sollevamento del braccio

Un braccio sollevatore è una macchina mobile, in genere dotata di ruote. Include una lunga gru con una piattaforma o una benna all'estremità che è tipicamente abbastanza grande da consentire a uno o due lavoratori di stare in piedi. Questa piattaforma aerea consente agli operatori di accedere in sicurezza alle aree sopraelevate di un cantiere, come un piano superiore sulla facciata di un edificio. I bracci di sollevamento sono disponibili sia in versione articolata che telescopica.

3. Bulldozer

Un bulldozer, chiamato anche dozer, è un elemento fondamentale dell'attrezzatura da costruzione. È costituito da un trattore, tipicamente su cingoli anziché su ruote, con una grande piastra di benna metallica. Gli operatori utilizzano la piastra per attività quali scavo, scavo e livellamento del terreno e di altri materiali. È possibile usare un apripista anche per demolizioni, per frantumare materiali compattati e per sgomberare la neve. I dozer sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per diversi compiti.

4. fresatrice a freddo

La fresatrice a freddo è una fresa per asfalto e calcestruzzo. Man mano che la macchina macina l'asfalto su una strada o su un'altra superficie, sposta l'asfalto macinato verso l'alto dal tamburo utilizzando un sistema a nastro trasportatore. L'operatore segue da vicino un dumper in modo che l'asfalto smosso arrivi nella parte posteriore del dumper. Le fresatrici a freddo vengono utilizzate soprattutto quando è il momento di riasfaltare una strada.

5. Pala cingolata compatta e Multi-Terrain

Una pala cingolata compatta e una pala Multi-Terrain sono entrambe pale di piccole dimensioni, ma sono grandi macchine da lavoro nella maggior parte dei cantieri. Queste pale di piccole dimensioni rappresentano un modo pratico per spostare i materiali all'interno del cantiere. Puoi anche aggiungere allegati per svolgere tutti i tipi di attività. La differenza tra queste due macchine consiste nel fatto che una pala cingolata compatta ha un carro progettato per ambienti più difficili, mentre una pala multi-terrain ha una pressione a terra inferiore ed è una scelta più sicura per le superfici più delicate.

6. Compattatore

Un compattatore è una macchina che comprime e rimodella una superficie come terra, ghiaia o asfalto. Questo li rende una risorsa preziosa per la costruzione di strade e altre attività edili. I compattatori sono disponibili in molte forme e dimensioni. Un tipo comune è un compattatore a piastre, che è un dispositivo che si spinge in modo simile a un tosaerba. La piastra di base vibra e uniforma la superficie sottostante. Un altro tipo comune è un rullo stradale, un veicolo con un grande cilindro rotante che comprime la superficie sottostante.

7. Escavatore dragline

Un escavatore dragline è un'attrezzatura di grandi dimensioni utilizzata per progetti di scavo profondo. Questa macchina include un lungo braccio con una benna da scavo sospesa all'estremità. Gli operatori controllano la benna con un sistema di funi e catene. Alcuni escavatori a benne dragline sono abbastanza piccoli da poter essere trasportati in un cantiere, mentre gli escavatori a benne dragline, spesso utilizzati per operazioni di strip-mining, vengono assemblati in loco. Alcune di queste macchine a benne striscianti possono pesare migliaia di tonnellate.

8. Perforatrice

Potresti non vedere un carro di perforazione in ogni cantiere, ma sono un punto fermo in qualsiasi tipo di pozzo. Sia che tu stia cercando di accedere ad acqua sotterranea, olio o gas naturale, una perforatrice può aiutarti. Alcune piattaforme di perforazione sono estremamente grandi. L'alta struttura che vedete è chiamata torretta, ma ci sono molti altri componenti che lavorano insieme per perforare un materiale. All'altra estremità dello spettro delle dimensioni ci sono le trivelle, piccole piattaforme di perforazione che un singolo lavoratore può azionare manualmente.

9. Autocarro con cassone ribaltabile

Un autocarro con cassone ribaltabile è un camion con un ampio pianale sul retro utilizzato per trasportare materiali da e verso un cantiere di lavoro o per spostarli in cantiere. L'operatore può sollevare l'estremità anteriore del pianale del dumper con l'aiuto di pistoni idraulici per scaricare i materiali all'interno. In questo modo è facile depositare i materiali in una discarica o in un cantiere. Alcuni autocarri con cassone ribaltabile sono progettati per essere guidati su strada, mentre altri sono veicoli fuoristrada progettati per navigare su terreni accidentati.

10. Escavatore

Un escavatore è un altro elemento fondamentale delle attrezzature da costruzione utilizzate per una varietà di attività. Un operatore siede all'interno di una cabina che ruota di 360 gradi. Questo è il motivo per cui a volte sentirai parlare di un escavatore come 360. La cabina si trova sopra un carro, in genere con cingoli, anche se alcuni escavatori sono dotati di ruote. Gli operatori utilizzano la benna collegata all'estremità di un avambraccio e di un braccio che si estende dalla cabina per scavare, sollevare ed eseguire altre azioni.

11. Abbattitrice

La abbattitrice è una risorsa preziosa nelle operazioni di disboscamento e bonifica del terreno. Una abbattitrice è costituita da una cabina su cingoli o ruote con un braccio collegato. Fin qui, questo può sembrare un escavatore o altre attrezzature simili. La cosa principale che rende unica una abbattitrice è la prevalenza della abbattitrice all'estremità del braccio. Questo dispositivo avvolge i tronchi dell'albero e taglia l'albero alla base usando una motosega prima di depositare l'albero da qualche parte per essere portato via.

12. Carrello elevatore

I carrelli elevatori sono particolarmente comuni nei magazzini, ma potresti vederli anche in un cantiere poiché aiutano con tutti i tipi di movimentazione dei materiali. Un carrello elevatore ha l'aspetto di un'utilitaria con un montante, un cilindro di sollevamento, uno schienale e un carrello nella parte anteriore, insieme a forche che si estendono in avanti dal fondo della cabina. Questi componenti consentono di sollevare materiali, come pallet di mattoni, o di spostarli da un lato all'altro. Esistono vari tipi e dimensioni di carrelli elevatori progettati per diverse applicazioni.

13. Spedizioniere

Come un'abbattitrice, uno spedizioniere è un'attrezzatura forestale utile. Mentre una abbattitrice abbatte gli alberi e li deposita in un cumulo, uno spedizioniere trasporta i tronchi in un sito di carico. Questa attrezzatura è essenzialmente un camion fuoristrada, in genere con otto ruote e un meccanismo per trasportare tronchi, tenendoli appena sopra il suolo in modo che non si trascinino. Questo distingue uno spedizioniere da uno skidder, che trascina gli alberi a terra. Uno spedizioniere è limitato nelle dimensioni dei tronchi che può trasportare.

14. pala gommata anteriore

Le pale gommate sono uno dei tipi di attrezzatura da costruzione più polivalenti disponibili. Come suggerisce il nome, queste pale utilizzano le ruote per spostarsi all'interno del cantiere. L'attrezzatura predefinita è una benna in grado di raccogliere, spostare e scaricare materiali. È inoltre possibile utilizzare altre attrezzature, come trivelle, terne e ripper, per svolgere una varietà di attività. Le pale gommate sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, da compatte a grandi, in modo da poter scegliere il modello e le attrezzature più adatte al proprio lavoro.

15. Livellatrice

Chiamata anche Motorgrader, è un'attrezzatura importante per la costruzione di strade. Include tre assi, due nella parte posteriore e uno anteriore, con una piastra metallica che corre tra gli assi. Di solito ha sei ruote per adattarsi al telaio lungo. La piastra metallica livella la terra o la ghiaia sottostante mentre l'operatore guida la macchina su un'area. La cabina su cui siede l'operatore si trova appena sopra gli assali posteriori. I livellatori sono essenziali per creare una superficie piana e uniforme prima di costruire una strada.

16. Mietitrice

La mietitrebbia è un'attrezzatura forestale utilizzata per la raccolta dei tronchi. Questa macchina è dotata di una cabina pesante e di un braccio collegato che gli operatori utilizzano per disboscare aree e afferrare tronchi. Uno speciale accessorio all'estremità del braccio aiuta a tagliare, trattare e scortecciare gli alberi. Gli accessori per mietitrebbia sono realizzati per adattarsi a alberi di diverse dimensioni per la massima versatilità. Queste attrezzature sono disponibili in configurazioni gommate e cingolate per adattarsi al cantiere in cui vengono utilizzate.

17. Caricatore con braccio articolato

Una pala articolata è un altro dispositivo utilizzato per il disboscamento. Una volta che uno spedizioniere o un'esboscatrice ha depositato i tronchi in un sito di carico, subentra una pala articolata per carico i tronchi tagliati e spogliati su un dumper in modo che possano tornare alla destinazione finale. Una pala articolata è una macchina rotante con prevalenza di gru progettata appositamente per prelevare tronchi e caricarli in modo efficiente su un dumper. La cabina di una pala con braccio articolato può essere montata su un rimorchio o su ruote o cingoli.

18. Ascensore

Il termine "manlift" può essere utilizzato per etichettare l'intera categoria di piattaforme aeree, che comprende piattaforme aeree a braccio, piattaforme aeree e altro ancora. Tuttavia, secondo l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), un montacarichi si riferisce a un dispositivo con una cinghia azionata elettricamente che si muove solo in una direzione e ha lo scopo di trasportare i lavoratori da un piano all'altro. Questi sono anche chiamati sollevatori verticali poiché si muovono su e giù, non da un lato all'altro. In genere, sono progettati per trasportare un lavoratore alla volta.

19. Miscelatore

Nella costruzione, un miscelatore è un camion dotato di un grande tamburo che mescola il calcestruzzo. Tutto ciò che l'operatore deve fare è aggiungere cemento secco, aggregato e acqua e lasciare che il tamburo ruoti per mescolare i materiali e formare calcestruzzo bagnato. Il tamburo ha una lama a spirale all'interno per facilitare la miscelazione. Alcuni dumper sono betoniere dedicate, ma è possibile trovare anche accessori per betoniere o betoniere fisse da utilizzare in cantiere quando è necessario versare il calcestruzzo.

20. Gru mobile

Una gru mobile è un'attrezzatura estremamente utile per sollevare e spostare oggetti. Come suggerisce la parte "mobile" del nome, queste gru sono dotate di ruote o cingoli in modo da poterle guidare all'interno del cantiere, soprattutto se si tratta di un modello fuoristrada. La maggior parte delle gru utilizza l'idraulica per spostare il meccanismo del paranco, che ha un gancio all'estremità per HOLD (mantenimento) gli oggetti. Alcune gru mobili sono in grado di ruotare di 360 gradi, rendendo ancora più facile spostarsi in spazi ristretti.

21. Asfaltatrice

Un'asfaltatrice , o asfaltatrice in breve, è un dispositivo utilizzato nella costruzione di strade e attività simili come la creazione di parcheggi. Tipicamente, un autocarro con cassone ribaltabile alimenta continuamente l'asfalto nella tramoggia dell'asfaltatrice, situata nella parte anteriore della macchina. Ciò consente all'asfaltatrice di spargere uniformemente l'asfalto sulla superficie prevista. Anche l'asfaltatrice compatta l'asfalto con un piccolo rullo, ma è comunque necessario un rullo stradale per compattarlo e levigarlo ulteriormente.

22. Battipalo

Per lavori di fondamenta profonde, un battipalo è un'attrezzatura essenziale. In un tipico sistema di battipali, un braccio si estende da una gru. Al braccio è attaccato un conduttore, un telaio utilizzato per allineare il cumulo, insieme a un martello e un palo. L'attrezzatura battipalo solleva un cumulo e lo conficca nel terreno fino a raggiungere la profondità appropriata. Questo fornisce un supporto vitale per fondamenta profonde.

23. Sollevatore a forbice

Un sollevatore a forbice è un tipo di ponteggio aereo. I sollevatori a forbice utilizzano un sistema di martinetti metallici incrociati per il sollevamento e l'abbassamento della piattaforma. Come un montacarichi, non si muovono orizzontalmente. Questi sollevatori sono alimentati da elettricità o da un motore. Gli elevatori a forbice sono più popolari negli ambienti di magazzino poiché consentono ai lavoratori di raggiungere aree di stoccaggio elevate. Possono anche aiutare i lavoratori edili ad accedere ai punti più alti o ai livelli superiori di un edificio.

24. Minipala gommata SSL

Una minipala gommata SSL è un'attrezzatura da costruzione versatile e compatta su quattro ruote. Prende il nome dal fatto che gli operatori di minipale gommate devono utilizzare lo sterzo differenziale, un metodo in cui si spinge un lato del veicolo in avanti lasciando l'altro bloccato, facendo slittare l'attrezzatura nella direzione prevista. Questo metodo di sterzata conferisce alle minipale gommate un raggio di sterzata impressionante, rendendole perfette per operare in spazi ristretti. A una minipala è possibile collegare ogni sorta di attrezzatura.

25. Esboscatrice

Lo skidder svolge una funzione simile a quella di uno skider . La differenza principale è che gli skidder tendono a trascinare gli alberi lungo il terreno e in genere possono gestire una gamma più diversificata di dimensioni rispetto a uno spedizioniere. L'esboscatrice tradizionale è un'esboscatrice a fune che utilizza una fune per tirare gli alberi. Come uno spedizioniere, un'esboscatrice deposita gli alberi in un sito di carico dove possono essere ulteriormente abbattuti e caricati su un camion.

26. Movimentatore telescopico

Il nome sollevatore telescopico è l'abbreviazione di sollevatore telescopico. Telescopico si riferisce al braccio telescopico su questa macchina, dove è possibile collegare vari strumenti per diverse attività. A parte il braccio, questa macchina ha l'aspetto di un carrello elevatore più grande e per impieghi gravosi/impieghi pesanti. Un movimentatore telescopico combina essenzialmente le funzioni di una gru e di un carrello elevatore per creare una macchina versatile per la movimentazione dei materiali. Rispetto a un carrello elevatore, un movimentatore telescopico ha pneumatici più grandi che sono più adatti per le applicazioni fuoristrada. Può anche arrivare più in alto ed eseguire più attività.

27. Gru a torre

Le gru a torre sono più grandi delle gru mobili menzionate in precedenza. In effetti, queste enormi gru non sono affatto mobili. Vengono fissati in una posizione specifica, in genere montati su una lastra di cemento a terra. Le gru a torre sono un tipo di gru di bilanciamento, il che significa che formano una forma a T. Il contrappeso è attaccato a un'estremità del pezzo orizzontale e il gancio è attaccato all'altra estremità, che si estende più lontano dalla porzione verticale della gru. La cabina dell'operatore si trova all'incrocio con la gru.

28. Scavafossi

Non sorprende che le scavatrincee vengano utilizzate per scavare trincee. Non si limitano a scavare, però. Queste macchine usano un nastro trasportatore per rimuovere il terreno scavato con attenzione. Le scavatrincee sono spesso utilizzate per la posa di tubi o attività simili in cui è necessario un foro lungo e stretto. Una scavatrincee può essere dotata di diversi dispositivi di scavo a seconda della situazione. Per esempio, una scavatrincee può usare una catena metallica per squarciare il terreno. Questo dispositivo simile a una motosega non deve fermarsi per piccole rocce o radici sul suo percorso.

29. Veicolo utilitario

I veicoli di tipo utilitario (UTV) sono un'ampia categoria di veicoli destinati a scopi lavorativi piuttosto che ad applicazioni passeggeri su strada. Gli operai edili utilizzano questi veicoli per spostarsi rapidamente all'interno di un grande cantiere o per trasportare piccoli carichi di materiali o attrezzature da un luogo all'altro. I veicoli da lavoro sono una risorsa versatile e utile per molti lavori diversi che vanno oltre il settore edile, tra cui l'agricoltura e altri campi.

30. Motorscraper gommato

Un motorscraper gommato è un grande pezzo di macchinario pesante utilizzato per il movimento terra. Come suggerisce il nome, questi veicoli raschiano il terreno per appiattirlo. La parte "trattore gommato" si riferisce alla parte anteriore della macchina, che è semplicemente un trattore gommato. Nella parte posteriore si trovano i componenti di raschiatura. Ciò che rende unico un motorscraper gommato è che raccoglie lo sporco anziché limitarsi a spostarlo. Quando una lama taglia e allenta il terreno, un nastro trasportatore sposta il terreno in un tramogge.

Visita Cat Rentals℠ per le tue esigenze di attrezzature per l'edilizia

Esistono molti tipi di attrezzature per l'edilizia adatte a un'ampia varietà di applicazioni, anche quelle non incluse in questo elenco. Il noleggio può essere un modo conveniente e conveniente per ottenere l'attrezzatura di cui hai bisogno senza dover fare un investimento permanente. Si tratta di una scelta strategica ogni volta che hai bisogno di una macchina o un'attrezzatura che non prevedi di utilizzare ripetutamente o quando completi lavori fuori città e non desideri trasportare attrezzature sul luogo di lavoro.

Quando hai bisogno di attrezzature per l'edilizia a noleggio di qualità, visita Cat Rentals. Con oltre 1.300 sedi in tutto il mondo, Cat Rentals è a tua disposizione ovunque ti trovi. Caterpillar è un nome affidabile nel settore delle attrezzature per l'edilizia da quasi un secolo, quindi potete contare su Cat attrezzature per aiutarvi a svolgere il lavoro in modo sicuro ed efficiente.

I nostri dealer offrono un'ampia varietà di attrezzature per l'edilizia in modo che possiate essere preparati per qualsiasi lavoro. Sfogliate le attrezzature online o chiamateci al numero 1-800-RENT-CAT per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo sui prezzi.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Richiedi un preventivo rapido

Il noleggio di attrezzature a volte può essere opprimente con tutte le scelte, i termini e le scartoffie. In Cat Rentals, semplifichiamo il noleggio. Continua a leggere per saperne di più!

Leggi di più

Un fattore importante da considerare nella scelta dell'attrezzatura sono le dimensioni della macchina. Scopri come trovare la macchina giusta con Cat Rentals.

Leggi di più

Il noleggio dell'attrezzatura giusta è influenzata da molti fattori, dalle esigenze di progetto ai costi del combustibile fino all'esperienza dell'operatore. Scopri di più con Cat Rentals.

Leggi di più

Le piccole imprese possono trarre vantaggio soprattutto dalla flessibilità e dalla versatilità del noleggio di attrezzature. Scopri altri vantaggi del noleggio con Cat Rentals.

Leggi di più

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie