Come pianificare in modo efficace la tempistica di un progetto

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Una pianificazione efficace è una componente fondamentale di qualsiasi progetto di costruzione di successo. La creazione di una sequenza temporale, una visualizzazione visiva di ogni fase del processo e di quando dovrebbe verificarsi, è uno strumento di pianificazione prezioso. Una sequenza temporale garantisce che tutti conoscano il proprio ruolo e quando devono eseguirlo, il che è essenziale per la pianificazione. Una tempistica ben sviluppata può anche aiutare a prevenire il superamento dei costi che può ridurre la redditività del progetto. 

Sebbene le tempistiche siano vitali, possono essere difficili da creare e implementare. I seguenti sei suggerimenti illustrano come sviluppare un programma di progetto di costruzione commerciale che condurrà al miglior risultato possibile:

1. Crea un programma principale

Iniziare sviluppando un programma completo in cui suddividere il progetto in fasi. Inizia con la pre-costruzione, che include l'ottenimento dei permessi, la preparazione dei contratti e qualsiasi altra cosa che devi completare prima di iniziare i lavori. I prossimi passi potrebbero includere il getto delle fondamenta, l'intelaiatura, l'installazione di HVAC e altro ancora. Suddividere ogni fase in attività e ogni attività in lavori e attività specifici. 

2. Rendilo realistico

Troppi project manager si concentrano sul completamento del lavoro il più rapidamente possibile per ridurre al minimo i costi e placare i proprietari degli edifici. Possono fissare scadenze irrealistiche che conduttore a un lavoro inadeguato e a costosi rifacimenti. Assicurati che il tuo piano lasci abbastanza tempo per completare ogni fase del progetto senza fretta. 

3. Preparati per gli imprevisti

Nessun progetto di costruzione va mai esattamente come previsto. Pensa a tutte le potenziali situazioni che potrebbero ritardare il lavoro (maltempo, carenza di manodopera e materiali, mancata esecuzione di un subappaltatore) e disponi di un piano alternativo per gestirle. 

4. Rendilo un esercizio collaborativo

Un processo di costruzione commerciale è un lavoro di squadra che richiede il coordinamento di architetti, subappaltatori, costruttori, professionisti HVAC e molti altri. Più efficacemente sei in grado di collaborare e comunicare con ciascun partner durante la pianificazione, più è probabile che tutti rimangano sulla stessa pagina durante lo svolgimento del progetto.

5. Rivedi i progetti passati

I migliori project manager imparano dai propri errori. Tengono registri dettagliati mentre monitorano ogni fase del progetto. Esamina la tua documentazione per determinare cosa ha funzionato e cosa no nei lavori precedenti. Tieni a mente queste insidie mentre piano le tue linee temporali future per evitare di ripeterle. 

6. Regolare secondo necessità

Rivedere periodicamente la tempistica nel corso del progetto. Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche in alcune aree per rispettare il programma di lavoro. Sarai anche in grado di anticipare potenziali ritardi e adottare misure per prevenirli.

Contatta Cat Rentals℠ per le tue esigenze di attrezzature per l'edilizia

Pianificare efficacemente la tempistica di un progetto è importante, così come disporre dell'attrezzatura a noleggio giusta per il lavoro. Cat Rentals℠ vicino a te trasporta bulldozer, escavatori, terne e tutto ciò di cui hai bisogno per rispettare i tempi di lavoro. 

Date un'occhiata alle nostre attrezzature a noleggio oggi stesso. Chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT o contattaci per un preventivo rapido per avviare il processo. Noleggia le macchine edili di alta qualità dagli esperti che fanno tutto il necessario. 

Trova i noleggi Cat più vicini a te

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie