ダンプトラックは大量の資材を移動するために不可欠ですが、すべてのプロジェクトに同じタイプのトラックが必要なわけではありません。請負業者は、多くの場合、公道走行が合法的で汎用性の高い公道走行用ダンプトラックか、採石場、鉱山、または土木プロジェクトで大量の積荷を処理するダンプトラックかを選択する必要があります。レンタルを利用すると、長期保有にかかるコストをかけずに、作業に適したトラックを柔軟に選択できます。
ダンプトラックは、公道走行用または路上走行用に、舗装道路や現場条件に対応できるように設計されているため、さまざまなプロジェクトに多用途に使用できます。これらはオフロードのものよりも小さく、操作性に優れており、法的な重量と長さの限界があるため、公道での運転が可能です。
公道走行用ダンプトラックの種類:
- 標準ダンプトラック: ホイールベースが短く、狭いスペース での操縦に最適
- スーパーダンプトラック: より高い負荷容量(最大~13,000ポンド)と安定性のための トレーリングアクスル
- トランスファダンプトラック: 2種類のマテリアルを混ぜずに運ぶことができる着脱式トレーラ。
- トラックおよびパップトラック: トランスファトラックと似ていますが、独立して ダンプできます
- 冬用サービス車両: 凍結した状況下では、塩、砂、または砂を散布します。多くの場合、除雪レンタルと組み合わせます
- セミトレーラエンドダンプ: 取外し可能なトレーラで積載質量を増やすことができます。ボトムダンプバージョン も用意されています
- 2段/トリプルトレーラのボトムダンプ: 容量は大きいが、操縦する のがより困難
- サイドダンプトラック: 積荷降ろ し時の迅速な積降ろしと安全性の向上
ダンプトラックは、起伏の多い未舗装の地形で大量の積荷を運搬するために製造されています。公道走行は許可されていませんが、マイニング、採石、および大規模な土木作業において比類のない容量と安定性を提供します。
オフハイウェイダンプトラックの種類:
リジッド運搬トラック:
- 質量容量:60〜500トン。
- 機動性を上回る大容量の大規模な鉱山に最適です。
- 容量:25〜45トン(一部のモデルは国際的に10〜30トン)。
- アーティキュレートジョイントにより、起伏の多い地面での操縦が可能になります。
- 小規模な土木プロジェクト、伐採、採石場に汎用性があります。
ダンプトラックとダンプトラックのどちらを選択するかは大きな決定であり、多くの場合、プロジェクトの範囲と地形によって異なります。レンタルすると、長期間所有しなくても、プロジェクトに合ったトラックを柔軟に選択できます。レンタルでは、保管とメンテナンスのコストをコントロールしながら、作業規模に合わせて拡張することもできます。
Cat Rentalsからレンタルすると、次の特典が得られます。
- ダンプトラックとトレーラの 全機械レンタルを利用できます。
- ディーラの専門的なガイダンスにより、お客様のプロジェクトに最適なトラックを選びます。
- 毎日、毎週、または毎月の使用が可能な柔軟な契約。
- Catディーラのサービス基準に基づき、よくメンテナンスされた信頼性の高い機器。
- 1,300+ のディーラ拠点からなるグローバルネットワーク。
1-800-RENT-CATに電話するか、オンラインで 見積もりを依頼して、お客様の仕事に適したレンタルダンプトラックを見つけてください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります
.jpg)