建設会社をより革新的にする方法

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

テクノロジーが発展するにつれて、ほぼすべての業界も発展しており、建設業も例外ではありません。石器時代から存在しているからといって、イノベーションの面で衰退したわけではありません。デジタル時代は新しいテクノロジーや手法を現場にもたらしたため、実際にはその逆です。安全性を向上させるものもあれば、生産性やコストを削減するものもあります。環境に優しい慣行を推進する企業もあります。

では、建設ビジネスでイノベーションをどのように活用できるのでしょうか?それはあなたが目立つのに役立ち、あなたが時代の先を行く企業であることを示すことができます。遅れをとっている場合は、競争に追いつくために必要なものかもしれません。多くのテクノロジーとテクニックは、建設事業の運営慣行を改善するのに役立ちます。

いずれかのセクションに移動:

建設に関するイノベーション

ハードウェア、ソフトウェア、材料はすべて、建設プロジェクトの改善に使用できます。ここでは、建設業界で特に注目に値すると思われる新しいアイデアをいくつか紹介します。

 

1. デジタルツイン

デジタルツインは、あらゆるタイプの 建設担当者が有用な洞察を得るのに役立つ革新的なツールです。さまざまな種類の情報を接続することで、設計や運用などの部門間のコミュニケーションを改善し、非効率性を減らすのに役立ちます。

デジタルツインは、ドローン、センサー、AI アルゴリズムなどのさまざまなソースからのデータを使用して、建物のデジタル バージョンを作成します。このクローンを使用すると、シミュレーションを実行してさまざまなシナリオをテストできます。3D シミュレーションからクラウド コンピューティング プログラムまで、さまざまなテクノロジーを使用して作業を行っています。

デジタルツインの用途には、次のようなものがあります。

  • 建物のビジュアライゼーション(パートナーや一般の人々とも共有可能)
  • ドキュメント
  • モデリング
  • 電気系統、HVACなどのシミュレーションによる準拠テスト
  • モデリング
  • プランニング

デジタルツインは、建物が建設された後の管理者に、その性能に関するリアルタイムの情報を提供することで、管理者を支援します。テストによって、対処できる水道または電気システムの問題が予測され、修理にかかる数千ドルを節約できる可能性があります。デジタルツインが実行できるその他のテストには、特定の乗員に対する支援が含まれます。小売業者にとって、双子は列を並べるのに最適な場所や販売に最適な温度を特定できます。医療施設の建設では、デジタルツインを使用して検査室を配置し、人員配置のニーズを特定できます。

2. ドローン

ドローン、または無人航空機 (UAV) は、製造前、製造中、製造後に多くの用途があります。ドローンは、建設会社にとって測量技術をより利用しやすくし、光検出および測距 (LIDAR)、GPS 測位、地中レーダーなどの方法を提供できます。

UAV は、人間にとって安全でない可能性のある手の届きにくいエリアへのアクセスを可能にするため、調査やその他の監視活動中の作業者の安全を向上させるのに最適です。この要素により、目視モニタリングや熱モニタリングなどの メンテナンスチェックにも役立ちます。 テクノロジーが進化するにつれて、ドローンはより多くの重量を運ぶことができ、資材を新たな高みまで吊り作業できるようになるかもしれません。

3. DfMA

製造および組立てのための設計 (DfMA) には、コストと複雑さを軽減するために、製造とアセンブリを優先してプロジェクトを作成することが含まれます。DfMA を使用するアプローチには、次のものが含まれます。

  • 3Dプリンティング
  • 標準部品の使用
  • モジュール式設計
  • コンポーネント数の最小化
  • ビルド品質の不整合を減らす

ここでの考え方は、現場で実行されるタスクの数を減らし、簡単に実行できるようにすることです。この方法は、コストを削減し、エンジニアリング手法を並行して使用するのに役立ちます。

4. 拡張現実

アプリやゲームプラットフォームの台頭により仮想現実が見られましたが、拡張現実(Arrangement)は、ユーザーを完全に仮想世界に置くのではなく、フロントの現実世界を補完します。Arrangementでは、仮想機能が実際のアイテムに重ねられます。作業員が作業エリアに近づくと、タスクに関する情報、安全警告、その他の有益なアラートが警告ディスプレイにポップアップ表示されます。また、壁の後ろに通っている電線管など、他の方法では見ることができない詳細も表示できます。壁越しに「見える」ことで、作業者は現場についてよりよく知ることができ、より安全に行動できます。

タブレット、スマートグラス、さらにはヘルメットにも、これらの追加機能を表示するためのテクノロジーが装備されています。Arrangement のもう 1 つの用途は、作業者を安全上の危険のない現実的な環境に置くトレーニング モジュールです。

5. スマートな安全監視

「スマート」ヘルメットが持つもう一つの特徴は、作業者の生理学的状態や潜在的な危険を識別できることです。彼らは次のことを検出できる場合があります。

  • 過熱、呼吸不十分、倦怠感などの症状
  • 転倒
  • ガス、極端な温度、高圧力などの環境リスク
  • 動く物体への近接

これらのスマートヘルメットは、上記のいずれかが検出された場合に、実用的な対応を提供することもできます。深刻な転落が発生した場合、帽子は近くの作業員や適切な医療従事者に警告することができます。また、鉱山や複雑な構造物など、固着する可能性のある場所から作業員を連れ出すためのリモートガイドも提供できます。帽子は、適切な権限を強制するのにも役立ちます。これらは、作業者が認定を受けていない機械を使用しようとしたかどうかを特定し、誰かが制限区域にアクセスしようとした場合に作業員に警告を送り、管理者に警告を発します。

6. 新素材

新しい建築材料が時々登場し、それらを最大限に活用することで、建設ビジネスに独自の利点をもたらすことができます。興味深いものには次のようなものがあります。

  • カブコマ: この熱可塑性炭素繊維複合材料は、軽くて丈夫で審美的に美しいデザインで建物に耐震補強を追加するのに役立ちます。これを行うために、引張り強度の高いストランドロッドを使用します。
  • レンガを呼吸する: 汚染物質を捕らえて濾過するフィルターのように機能するレンガを想像してみてください。それがまさに Breathe Brick が行っていることであり、掃除機にインスパイアされたデザイン を使用して 微粒子を除去します。
  • ハイドロセラミックレンガ: これらの「汗をかく」レンガは 、大量の水を保持し、暑い日に解放して、室内の温度を5〜6度下げるのに役立ちます。
  • PURETi: 二酸化チタンと紫外線を使用して光触媒表面を作成するさまざまな製品により、建物内および建物周辺の汚染物質やフリーラジカルを除去できます。
  • 光発生セメント: 燐光材料は、セメントの微細構造を変化させることで、太陽光からエネルギーを吸収して夜間に解放し、夜間に独特の美しい光る効果 を生み出し 、通路を照らします。

7. ロボット外骨格

建物を作る自律型ロボットからはかなり遠いかもしれませんが、ロボット工学は建設関連のいくつかの作業を支援できます。

ロボット外骨格は、建設と製造をさらにサポートします。金属製のフレームワークは、着用者の筋力を高めるのに役立ち、物体を動かすのに必要な労力と、そうすることで関節や筋肉に与える影響を軽減します。

Cat Rentals℠による革新的な建設

Caterpillarは創業以来、建設イノベーションの最前線に立ってきました。お客様の建設会社を次のレベルに引き上げるお手伝いをするために、Cat®機械は最ラインの設計と効率を提供します。また、Cat Rentalsでは、これらの機械に加えて、70社を超える他のメーカーの機器をプロジェクトの必要に応じて柔軟に使用できます。作業を正しく完了するためのツールを使用して、クライアントに好印象を与え、作業現場の効率を向上させます。

1,300を超える当社の拠点の1つを今すぐ検索してください。お客様の業務にちょっとしたイノベーションを加えるお手伝いをさせてください。 

最寄りのCatレンタルを検索

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定