.png)
クレーンは、多くの建設現場に欠かせない機器です。多くの企業は、レンタルにより柔軟性が高く、必要な時間のみクレーンを使用できるため、クレーンのレンタルを選択しています。企業が次のプロジェクトのためにクレーンをレンタルしようとしている場合は、経験豊富な賃貸人のトッププラクティスのいくつかについて知っておくことをお勧めします。
レンタルする前に、クレーンの主な種類、その用途、およびクレーンを探す際に考慮すべき作業要件について詳しく学んでください。さらに、可能な限り最適なクレーンを選択するための重要なヒントと、それを適切に使用する方法に関する情報について詳しく知りたい場合があります。クレーンのレンタルに関する究極のガイドでは、知っておくべきことをすべて説明しています。
いずれかのセクションに移動:
クレーンの種類
クレーンを探すときは、まず建設に使用されるクレーンの主なタイプを知っておくことができます。クレーンにはさまざまな種類がありますが、移動式クレーンと静的クレーンの 2 つの主要なカテゴリに分類できます。この 2 つの違いについて学ぶと、どのタイプのクレーンをレンタルするかを知るのに役立ちます。
静的クレーンは、建物または地面に設置される半永久的または恒久的な構造物です。このタイプのクレーンは、固定された経路を通じて積荷を移動および持ち上げます。多くの場合、静的クレーンは長期間使用されるため、レンタルとして提供されません。
対照的に、移動式クレーンには、ある場所から別の場所に簡単に輸送できる車輪またはトレッドがあります。クレーンを設置すると、荷物やその他の用途に使用できます。経路が固定された固定クレーンとは異なり、移動式クレーンは荷物を持ち上げてさまざまな場所に輸送できます。一部の可搬式クレーンでは,適切に使用するためにカウンタウエイトおよびアウトリガが必要になります。
多くの移動式クレーンは、作業現場に運ぶために他の車両の後ろに引っ張られたり、トラックに積み込まれたりします。彼らが到着したら、オペレータはクレーンを運転して作業現場を回り、さまざまな作業を完了できます。他のモバイルクレーンはトラックに直接取り付けられており、他の車両に引っ張ったり積み込んだりすることなく、高速道路を作業現場まで走行できるため、複数の作業現場に迅速に展開できます。

移動式クレーンの用途
クレーンは主に建設分野で数種類の吊り作業を行うために使用されます。移動式クレーンは、一連の高度な滑車とケーブルを使用して、人が自分では決して持ち上げる力がない信じられないほど重い負荷を持ち上げるものです。短期間のピックアップ作業にも、大規模で長期的な運用にも使用できます。
建設業界では、オペレーターは多くの場合、移動式クレーンを使用して作業現場周辺で機器や資材をすばやく移動します。さらに、レンタルクレーンは定期的に高所で作業する乗組員に重い建材を持ち上げる。クレーンは地面から建物やその他の高所の頂上まで資材を簡単に持ち上げることができるため、スタッフは機器を階段まで引きずり上げたり、他のタイプの吊り作業装置に投資したりする必要はありません。作業員がクレーンを使って屋根葺き作業を手伝い、効率を向上させているのをよく見かけます。
.png)
クレーンを選択する際の職務要件を考慮する
ニーズに最適なクレーンを探すときは、クレーンがプロジェクトの要件に適合していることを確認する必要があります。作業現場の地形に対応できない、または材料を十分に高く持ち上げるのに必要な高さがないクレーンを選択することは避けたほうがよいでしょう。レンタルする前に作業現場を評価することで、すべての要件を満たすクレーン フィッティングを確実に入手できます。
クレーンをレンタルする前に、次の職務要件を考慮してください。
- 作業現場のサイズ: クレーンをレンタルする前に、最初に考慮すべき作業要件の 1 つは、作業する現場のサイズです。現場に広大なスペースがある場合、より大きなクレーンを扱うことができ、多くの場合、作業現場内を素早く移動できる車両が必要になります。作業現場が狭い場合、通常、狭いスペースに収まる小型のクレーンが必要です。
- 現場の地形: 移動式クレーンには、さまざまな地形に適したさまざまなタイプの車輪が付属しています。たとえば、作業現場の地形の移動が難しい企業は、頑丈なタイヤを備えた不整地用のクレーンを望んでいる場合があります。それほど難しくない地形の場合は、標準ホイール付きのクレーンで十分な場合があります。
- マテリアルの質量とサイズ: クレーンをレンタルする前に、クレーンで持ち上げる計画のマテリアルのサイズと重量を確認することをお勧めします。特定の材料をピックアップするためのスペースと負荷容量のないクレーンをレンタルしたくありません。大型のクレーンは、作業者が材料をより迅速に持ち上げるのにも役立ちます。
- リフトの高さ: 作業現場について考慮すべきもう一つの要素は、マテリアルやツールをどの程度の高さで持ち上げる必要があるかです。作業している建物が高ければ高いほど、必要な持ち上げる高さも高くなります。行う作業に必要な持ち上げるの高さを評価することで、その潜在的な用途をすべて処理できるクレーンを確実にレンタルできます。
- 必要な距離と半径: クレーンの高さと同様に、特定の距離にわたって材料を移動するためにクレーンが必要になる場合があります。メーカーの仕様を確認して、クレーンが必要な距離をカバーでき、クレーンを必要な場所までスイングできる半径があるかどうかを確認してください。
- クレーンの保管機会: クレーンを作業現場で使用しない場合は、保管する必要がある場合があります。作業現場でクレーンを安全に保管できることを確認してください。作業現場にスペースがあまりない場合は、保管しやすい小型のクレーンを選択することをお勧めします。
- 安全上の危険: 作業現場では、送電線などの安全上の問題があり、クレーンが周囲または下を移動する必要があります。送電ラインやその他の危険を回避する機動性がないクレーンは、プロジェクトやクレーン自体に損傷を与える可能性があります。さらに、クレーンは送電ラインの下を通る必要がある場合があるため、大きすぎず、オーバーヘッドの危険の下に収まるのに十分な高さでブームを下げることができるクレーンを選択することが重要です。
- プロジェクトのタイムライン: プロジェクトでクレーンを現場にどれくらいの期間置く必要があるかを評価することも重要です。この情報を知っておくと、クレーンが必要になる期間をカバーするレンタル会社と収縮を確実に結ぶことができます。
.png)
クレーン選びのヒント
次のプロジェクトに適したクレーンを見つけるために知っておくべきヒントがいくつかあります。適切なクレーンをレンタルするには、多くの場合、プロジェクトの要件を評価し、現実的なスケジュールを設定し、輸送方法を確認し、適切な許可を取得することが決まります。
1. プロジェクトの要件を念頭に置く
レンタルを探すときは、プロジェクトのすべての要件を念頭に置いてください。レンタル会社のサービス内容を閲覧したり、担当者に相談したりする際には、作業現場の評価を参照してください。現場の要件に合ったクレーンを選択することで、プロジェクトを効率的かつ時間通りに完了できます。
適切なクレーンを選ぶには、クレーンの仕様をよく理解してください。レンタルする前に確認したい主な仕様の一部を以下に示します。
- リフト能力: クレーンの持ち上げる能力は、レンタルを選択する前に検査することが不可欠です。持ち上げる能力とは、クレーンが処理できる最大重量を指します。プロジェクトに必要な最も重い負荷を安全に持ち上げるできる持ち上げる容量のクレーンを選択することをお勧めします。選択したクレーンに適切な持ち上げる能力を確保することで、クレーンの損傷を防ぎ、作業現場を最高の効率で稼働させ続けることができます。
- 最大垂直リーチ: クレーンの最大垂直リーチも重要です。この仕様は、クレーンが到達できる最高高さを指し、クレーンにはいくつかの高さの選択肢があります。クレーンの最大垂直リーチと、プロジェクトを完了するためにクレーンで到達する必要がある最大高さを比較します。この比較は、プロジェクト全体を通じて材料や工具を十分な高さに持ち上げることができるクレーンを選択するのに役立ちます。
- 車両重量: クレーンの重量は、多くの場合、クレーンの持ち上げる能力と最大垂直リーチと相関します。場合によっては、企業は地面にあまり印象を残さないように、より軽量なクレーンを望むことがあります。
.png)
2. 経験豊富なリガーを見つける
クレーンには、クレーンが適切にセットアップされ、すぐに使用できるようにするために、経験豊富なリグガーが必要です。リガーがケーブル、チェーン、ストラップを固定し、クレーンが安全に機能し、お客様の基準を満たすようにします。リガーは、クレーンの持ち上げる作業や、仕事の要件に応じてその他の職務も処理します。経験豊富なリガーは、プロジェクトに必要な乗組員の数を決定するのにも役立ちます。
スタッフにはすでにリガーがいるかもしれませんが、そうでない場合は、プロジェクトの要件について話し合うために早い段階でリガーを見つけることが重要です。必要なクレーンの種類と、さまざまなクレーンが作業現場でどのように機能するかについての詳細情報を提供できます。
.png)
3. 事前にレンタルを予約する
クレーンをレンタルするときは、希望するクレーンが利用可能であることを確認するために、事前に予約することが重要です。クレーンのレンタルを1日か2日で必要になるまで待っている企業は、必要なクレーンが注意短期間で利用できない可能性があるため、プロジェクトを遅らせる可能性があります。トップレンタル会社は通常、クレーンの需要が高いため、数週間、場合によっては数か月前からクレーンを予約しておく場合があります。
プロジェクトが始まるかなり前に、レンタル会社に連絡して、空き状況とオプションについて話し合ってください。プロジェクトのかなり前に連絡を取ることで、より多くの選択肢が得られるはずです。
4. 輸送方法を確認する
クレーンを作業現場まで輸送する会社もあれば、自分で受け取る必要がある会社もあります。そのため、クレーンの輸送方法をレンタル会社に確認することが不可欠です。クレーンの輸送方法を確認することで、企業は必要な日にクレーンをプロジェクトに届けたり、自分で処理する必要がある場合は適切な輸送を計画したりできます。
輸送を提供するレンタカー会社は、クレーンを作業現場まで運ぶために車両を取得することを心配したり、輸送中に取り扱いミスを負ったりするリスクを心配する必要がないため、大きなプラスになります。レンタル会社が輸送を担当している場合は、いつどこでクレーンが必要なかを伝えるだけで、時間通りに到着し、プロジェクトの期限に間に合うように手伝ってくれるはずです。
輸送を緊密に調整することは、他の重要なタスクの調整にも役立ちます。作業員はクレーンがいつ到着するかを正確に把握できるため、到着後すぐに作業を開始する準備ができています。また、乗組員はクレーンに必要な追加の索具、材料、機器を適切なタイミングで準備できるため、クレーンを滞りなく使い始めることができます。
.png)
5. 適切な許可を取得する
クレーンをレンタルする前に、クレーンの使用に関する現地の法律を調べて、特別な許可が必要かどうかを確認してください。クレーンが到着する前に適切な許可を取得することで、すぐにクレーンを利用できます。現地の許可や法律がわからない場合は、地元の許可局に電話すると非常に役立つ可能性があり、罰金や閉鎖を回避できます。
6. クレーンを現実的な時間レンタルする
レンタル会社と話すときは、プロジェクトのタイムラインを明確に把握してください。プロジェクトにかかる時間を正直に評価することで、クレーンをレンタルする時間が短すぎたり長すぎたりしない可能性が高くなります。必要以上にレンタルすると、レンタル費用がかかりすぎる可能性があります。レンタル時間が短すぎる場合は、使用する前にクレーンを返却する必要がある場合があります。
クレーンを長期間レンタルするとコストが増加する可能性がありますが、レンタル期間が短すぎないようにすることがさらに重要です。プロジェクトのタイムラインを適切に見積もって、大きな遅延を回避し、必要な限りクレーンを現場に留めておくことができます。適切な期間レンタルすると、作業員はクレーンを返却する前に作業を終わらせるためにプロジェクトを回転数進めようとしないため、作業員の安全性も高まります。
レンタルを行う際には、通常、クレーンが必要になる期間を過大評価する方が安全な選択です。過大評価すると、作業中に作業員に息抜きの余地が与えられます。場合によっては、小さな間違いや予期せぬ状況が発生し、プロジェクトの速度が低下することがあります。クレーンをレンタルするために必要な時間を過大評価すると、乗組員は、使用が終わる前にクレーンを返却する必要があることを心配することなく、困難な状況に適切に対処するための十分な時間を得ることができます。
.png)
7. クレーンのための現場の準備
クレーンが到着する前に、現場を準備することをお勧めします。まず、クレーンを運ぶトラックに、作業現場に安全に入力してください。クレーンを降ろす必要がある場所に到達するための十分なスペースがあることを確認します。また、クレーンと一緒に使用する追加の機器やツールを、クレーンの近くで使用できるようにしておくこともできます。
クレーンの降ろしのための明確な経路を作成し、材料を準備することで、クレーンが到着した日の非効率性や遅延を回避できます。すぐに作業を開始し、締め切りに間に合うようにプロジェクトを順調に進めることができます。
.png)
クレーンの正しい使い方
クレーンをレンタルしたら、適切に使用することで、作業現場を安全に保ち、プロジェクトを効率的なペースで進めることができます。クレーンを正しく使用するためのベスト プラクティスをいくつか紹介します。
- オペレータが免許を取得していることを確認する: オペレータは、クレーンを使用する前に適切な免許を取得する必要があります。クレーンオペレータが認定を受けていない場合、あなたの会社は法的な問題に遭遇する可能性があります。また、無免許のオペレータはクレーンの適切な使用方法を知らない可能性があり、怪我やミスにつながる可能性があります。
- 適切な服装をしてください: オペレーターやクレーンの周囲で作業する人も適切な服装をする必要があります。クレーンを扱う作業では、通常、ヘルメット、目の保護具、手袋、保護靴、防音ベスト、反射ベストをすべて着用する必要があります。
- 事前検査の実施: クレーンの操作を開始する前に、負荷、作業エリア、機器を検査してください。機器をチェックして、すべてが適切に注文された品であることを確認します。さらに,作業エリアに水平面や潜在的な危険がないかどうか点検します。最後に、破損の原因となるクレーンに過負荷をかけたくないため、安全な作業負荷が重要です。
- 気を散らすものを減らす: オペレーターとクレーンの周囲で作業する人々は注意する必要があります。携帯電話は気を散らす大きな原因であり、電源を切る必要があります。スーパーバイザは、注意が散漫になる可能性があることに気付いた場合、オペレータがクレーンを使用する前に注意散漫を軽減するように努める必要があります。
- クレーンの負荷を準備する: クレーンが負荷を持ち上げる前に、乗組員は時間をかけて負荷のバランスをとって固定する必要があります。クレーンのフックをチェックして、摩耗しているように見えるか交換が必要かを確認することも重要です。さらに、乗組員はワイヤロープや負荷変更をスリングとして使用しないでください。
- 持ち上げる中は安全を確保してください: 負荷が空中に吊り下げられている場合、乗組員はを監視し、決して放置しないでください。乗組員はまた、負荷の下を決して歩かないように知っておく必要があり、オペレータは負荷を他の人の上に振り回してはいけません。安全を意識したオペレータは、負荷がどこに行くかにも注意を払います。さらに、負荷を引っ張らず、押すだけであることが重要です。
- 持ち上げる後に安全を第一にする: 負荷が目的地に到着したら、乗組員は負荷を安全に取り除くための適切な手順を踏んで、を固定する必要があります。さらに、クレーンの使用が終了したら、スタビライザー、アタッチメント、およびウインチを安全な場所に保管してください。
- 何かがおかしいと思われる場合はやめてください: クレーンの使用中に何かがおかしいことに気付いた場合は、すぐに使用を中止してください。クレーンを再度操作する前に、知識豊富なスーパーバイザまたはオペレータに問題の可能性がある場所を評価して修正してもらいます。このようなヘビーデューティ機器を使用する場合は、注意が最優先です。
.png)
クレーンレンタルのニーズには、Cat Rentals℠をお選びください
世界中の企業が、機械レンタルのニーズにおいてCat Rentals℠から信頼を寄せています。クレーンを使用したプロジェクトに高品質のレンタルが必要な場合は、私たちがお手伝いします。クレーンを幅広く取り揃えているため、お客様固有のプロジェクト要件を満たすクレーンを簡単に見つけることができます。世界1,300を超える拠点と 豊富な機器の在庫により、ほぼすべてのプロジェクトでお手伝いします。
クレーンとクレーン トラックのレンタル のセレクション を参照して、現場に最適なレンタルを見つけてください。ご不明な点がございましたら、最寄りのディーラ までお問い合わせください 。
.png)
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります
.jpg)