-(1).png)
油圧ショベルは非常に汎用性が高いため、多くの建設現場で主要建設機械類となっています。植樹のような小さな作業から大規模な解体や溝掘りまで、油圧ショベルは作業の効率化に役立ちます。 油圧ショベルの用途は多岐にわたりますが、油圧ショベルには複数のサイズが用意されているのが当然です。
最小の油圧ショベルは精密な掘削作業にちょうど十分な大きさですが、最大の油圧ショベルは大量の土砂とマテリアルを素早く移動できる巨大な産業用の主力製品です。 必要な油圧ショベルがこれら2つの極端な中間にあれば、適切なサイズの機械をどのように選択すればよいのか疑問に思うかもしれません。この質問に答えるには、利用可能なさまざまなサイズ オプションと、適切なサイズを選択するための要素を理解する必要があります。
いずれかのセクションに移動:
さまざまなサイズの油圧ショベルを検討する前に、サイズとは何かを正確に検討しておくと役立ちます。油圧ショベルのサイズを比較する場合、これらの機械の次のようないくつかの側面に対処している可能性があります。
- 質量: 表示されるサイズの主な方法は、重量または運転質量です。油圧ショベルの運転質量は、燃料が満タンでドライバを含んでいるときの油圧ショベルの総質量です。運転質量は、小型のモデルから大型の油圧ショベルモデルまで大きく異なります。輸送、地形に対する機械の影響、モデルの能力に影響を与える可能性があるため、認識しておくべき重要な仕様です。
- 寸法: サイズを理解するもう1つの方法は、機器の寸法測定値、つまり、長さ、幅、高さでどれだけの物理的なスペースを占めるかです。これは、油圧ショベルが保管、輸送、または作業現場に快適に収まるかどうかを判断する重要な要素です。
- テールスイング: 油圧ショベルが占有するスペースに影響を与える可能性のあるもう 1 つの機能は、テールスイング設計です。通常の テールスイングを 装備した油圧ショベルでは、ハウスが回転するとトラックを越えて延びます。低減モデルまたはゼロテールスイングモデルでは、ハウスがトラックを超えて伸びないか、ほんの少ししか伸びないため、狭いスペースに適しています。
アタッチメント構成などの他の要因も、油圧ショベルのサイズと容量に影響を与える可能性があります。用途に適した油圧ショベルとアクセサリを選択するには、これらすべての要素を考慮することが重要です。
各油圧ショベルモデルには独自の仕様がありますが、油圧ショベルのモデルは、ミニ、小型、中型、大型の4 つの一般的なサイズカテゴリ に分類できます。各サイズクラスには、独自の機能と利点があります。

1. ミニ油圧ショベル
ミニ油圧ショベル は、市場で最小のオプションです。2016年、 ミニ油圧ショベルは油圧ショベル市場で最も重要なセグメントとして浮上 しました。 非常に小さなミニ油圧ショベルでも、出入り口から入ることができるものもあります。Cat® ミニ油圧ショベルの 重量は1メートルトンから10メートルトンです 。重機市場 で最も人気のあるミニ油圧ショベルの中には、重量が3トンから4メートルトンの範囲のものがあります。
ミニ油圧ショベルは 、作業現場を移動するために締め固める軽量なものが必要な場合に最適です 。もちろん、ミニ油圧ショベルは大型モデルに比べて容量と性能に制限があるため、すべての作業をこなすことはできません。
大型の油圧ショベルを必要としない作業には、軽量のミニ油圧ショベルの方が適している場合があります。これは、輸送が容易で、燃料経済性が向上し、地形が穏やかになり、目立ったトラックマークが 残らないことを意味します。ミニ油圧ショベルは、狭いスペースでの移動にも適しており、住宅地や都市部の現場にとって貴重な建設機械類になります。さらに、ミニ油圧ショベルは、そのままにしておく必要があるユーティリティラインやパイプが近くに投入する場合の掘削の精度が向上します。
ミニ油圧ショベルが使用される作業には、次のようなものがあります。
- 屋内での作業
- 下水ラインの修理
- 小規模なデモプロジェクト
- 除雪作業
- 造園
- ホットタブ、プール、池の設置
- マテリアルハンドリング
- 切り株の除去
- 坑内掘削

2. 小型油圧ショベル
小型油圧ショベルは、締め固める油圧ショベルとも呼ばれ、標準の油圧ショベルに比べるとミニチュアに偏りますが、ミニ油圧ショベルよりは大型です。小型カテゴリの大型の油圧ショベルモデルは、MIDI油圧ショベルと呼ばれることがあります。
サイズクラスに関しては、すべてのメーカーに独自の指定があります。Caterpillarが小型油圧ショベルと見なすのは、質量が32メートルトン未満の 油圧ショベルです。この油圧ショベルのサイズは、もう少し多くのパワーと容量を提供しながら、同じ利点の多くを提供するため、ミニよりもこのサイズを好む人もいます。
主な違いの 1 つは、ミニおよび小型油圧ショベルのエンジン馬力量です。最小のミニ油圧ショベルは住宅用の乗用草刈り機と同程度の馬力を提供しますが、小型油圧ショベルは小型Cat油圧ショベルモデルの硬化層で最大130馬力の範囲です。油圧ショベルの馬力は、走行、埋戻し、掘削の速度に直接影響します。小型油圧ショベルは、ミニモデルよりも広いリーチを提供できます。
小型油圧ショベルは、造園やプールの設置など、ミニ油圧ショベルと同じ作業に適していますが、より多くのパワー、リーチ、バケット容量が必要な作業では、小型油圧ショベルの方に適しています。

3. 中型 油圧ショベル
一部の油圧ショベルは、標準、中型、または中型の主要なカテゴリに転落します。これらは、市場で最も汎用性の高い油圧ショベルモデルの一部です。作業現場では高い移動性を発揮しながら、より強力なパワー、リーチ、掘削深さを備え、幅広い用途に使用できます。また、多くの先端アタッチメントアタッチメントに必要な油圧システムも備えているため、汎用性が高まっています。
Cat 中型油圧ショベルモデルの運転質量は、22メートルトン弱から約38メートルトンまで さまざまです。この大型油圧ショベルは、大規模な作業現場に最も適していることを意味します。ただし、一部の標準モデルでは、設置面積が比較的小さく、テールスイングが低く、さらにはゼロのオプションも用意されています。
重量が重いため、油圧ショベルは柔らかい土壌や完成した現場で使用する場合、地形を少し引き裂く可能性があります。標準カテゴリの重い側の油圧ショベルは、保管と輸送がより困難になる可能性があるため、一部の建設会社は小型の中型油圧ショベルを好む場合があります。
ミニ油圧ショベルや締め固める油圧ショベルが小規模なプロジェクトで人気があるのに対し、建設業界では中型油圧ショベルがより人気があります。特に使用できるアタッチメントが多いことを考えると、標準油圧ショベルは次のような幅広い過酷な用途で非常に貴重なツールです。
- 設備工事
- トレンチ掘削
- 解体
- 異物の除去
- 道路および橋梁建設
- 建設工事

4. 大型油圧ショベル
最大の油圧ショベルは、90メートルトンを超えることがあります 。これらの産業用主力製品は小型モデルほど機敏ではありませんが、機動性に欠けている点をヘビーデューティ性能で補います。Cat大型油圧ショベルは、パワー、回転数、燃料効率に優 れています。
大型油圧ショベルにも潜在的な欠点がないわけではありません。そのサイズと重量により、大型油圧ショベルの輸送には特大のトレーラまたはトラックが必要です。また、これらの油圧ショベルは地面に大きなダメージを与えるため、完成した現場で稼働することはあまりありません。サイズが大きいため、都市部や住宅地でも見かけません。大型の油圧ショベルは、バランスを保つためにより多くのカウンタウエイトを必要とするため、テールスイングが大きくなる傾向があり、タイトな操縦性には適していません。
大規模な建設機械類に伴う複雑さは、大規模な掘削プロジェクトを支援する何かが必要な場合にそれだけの価値があります。大型油圧ショベルは、産業用途または商業用途に最適です。これらの巨大機械が取り組むことができる困難な作業の例としては、次のようなものがあります。
- 大規模な解体
- トラック積込み
- 商業建設プロジェクト
- 商業ビルの基礎掘削
- 大規模な土木工事
- 鉱山掘削
- パイプラインの設置
油圧ショベルのサイズ比較の重要な部分は、独自の掘削ニーズとパラメータを理解することです。特定の作業に適した油圧ショベルをレンタルするには、考慮すべき重要な要素がいくつかあります。情報に基づいた決定を下せるように、これらの各要素を見てみましょう。各サイズ カテゴリ内には、複数のモデルから選択できる可能性があるため、理想的なマシンをさらに正確に特定できます。

1. 作業現場の制約
まず、作業する現場、特に地形とスペースの制約を考慮する必要があります。これらの要素を知っておくと、必要な油圧ショベルのサイズと精巧さを判断するのに役立ちます。歩道や駐車場などの柔らかい地形や仕上げ面で作業する場合は、損傷を与えない軽量の油圧ショベル モデルを選択する必要があります。
また、作業現場が小規模であったり、樹木や近くの建物など避ける必要がある障害物や危険物がある場合も、小型モデルから選択する必要があります。このような障害物を回避するには、適切な機動性を備え、テールスイングが小さいかまったくない油圧ショベルが必要です。避ける必要がある坑内採掘管やユーティリティラインがある場合は、より精度の高い小型のバケットが最適です。
コンパクトさ、優しさ、操作性が主な関心事ではない、より広く、よりオープンなエリアで作業を行う場合は、作業により適した大型モデルから自由に選択できます。より大型の油圧ショベルを使用すると、広い現場をより迅速に横断し、大規模な作業をより効率的に処理できます。

2. 保管と輸送の要件
考慮すべきその他の要素は、サイズごとに異なる保管と輸送の要件です。保管スペースがあまりない場合、または現場から現場へ移動できる簡単に移動できる建設機械類が必要な場合は、ミニおよび締め固める油圧ショベルを検討する必要があります。
輸送が最も簡単な油圧ショベルは、クラス1またはクラス2のトラックで 運搬できるほど小さいものです。多くの州では、ドライバーはこれらのトラックの 1 つを運転するために商用運転免許証 (CDL) さえ必要ありません。より大型の油圧ショベルの運搬は、より複雑なプロセスであり、通常、大型のフラットベッドトレーラと特大の負荷アレンジメントが必要です。
保管スペースに関しては、最小のミニ油圧ショベルは幅が約 2 1/2フィート、高さが5フィート しか占有しないため、これらの機械は物置やその他の小さな保管施設に収まるものです。これとは対照的に、大型の油圧ショベルには、高さ12フィートを超える天井や覆いを備えた 大きな収納スペースが必要です。
小型の油圧ショベルの方が保管や輸送が容易であることは明らかですが、必ずしも小型油圧ショベルが最良の選択であるとは限りません。プロジェクトでより多くのパワーと容量が必要な場合には、より大型の油圧ショベルの方が適した選択であるか、場合によっては必需品です。また、機器を短期間レンタルする場合、保管と輸送の懸念ははるかに重要ではないことにも注意してください。

3. 必要な能力
最も重要な考慮事項の1つは、作業で油圧ショベルを処理する必要があるタスクです。お客様の油圧ショベルは、掘削、積込み、吊り作業などの作業において何を実行できる必要がありますか?油圧ショベルを比較する際には、モデルごとに異なる次の仕様を考慮してください。
- 掘削深さ: 掘削時に油圧ショベルをどの程度深く掘る必要がありますか。 掘削深さは、どの油圧ショベルモデルでも簡単に確認できる重要な仕様です。掘削深さは一般に油圧ショベルのサイズに関連付けられており、小型の油圧ショベルは整地やその他のライトデューティ用途のための小さな穴を掘るのに十分であり、大型の油圧ショベルはさまざまな用途のためにはるかに深い穴を掘ることができます。
- リーチ: 油圧ショベルのリーチも考慮する必要があります。ブームリーチにより、油圧ショベルが静止状態で掘削できる距離がわかります。リーチが広くなるとアクセシビリティが向上し、状況によってはそれが必要です。ただし、掘削サイクルが遅くなることもあります。リーチが最も長い油圧ショベルはロングリーチ油圧ショベルと呼ばれ、ブームとアームが延長されています。
- リフト能力: マテリアルハンドリング、土木作業、またはマテリアルの積み下ろしに油圧ショベルを使用している場合は、持ち上げる能力と負荷容量に注意を払う必要があります。リフトは、油圧ショベルがダンプトラックの後部または資材を置く必要がある場所に資材を積み込めるかどうかを判断するうえで重要です。
- 積載能力: 負荷容量は、一度に運搬できるマテリアルの量を示しており、作業の完了にかかる時間に大きな影響を与える可能性があります。マテリアルの量は、体積と質量の両方によって決まります。持ち上げることができる重量は、カウンタウエイトシステムに大きく依存します。カウンタウエイトシステムは、負荷の吊り作業時に油圧ショベルを安定させます。お使いの油圧ショベルがこれらのアタッチメントをサポートしている限り、必要に応じてさらに多くのバケットを保持できるさまざまな バケットを取り付け ることができる場合があることを覚えておいてください。
- アタッチメントの構成: 油圧ショベルにさまざまなアタッチメントを装備すると、さらに汎用性が高まります。油圧ショベルのサイズとモデル、油圧機能によって、使用できるアタッチメントが決まります。バケットの他に、オーガ、ハンマー、リッパなどのアタッチメントがあります。
4. 予算
考慮しなければならないもう 1 つの実際的な懸念事項は予算です。一般的に、油圧ショベルが大きいほど、価格は高くなります。また、オペレーティングコストも高くなります。つまり、大きな油圧ショベルを借りることは、小さなよりも深刻な投資であるため、ニーズに対してやり過ぎの場合、作業をやり遂げることができるもう少し手頃なオプションで得られる投資収益率 (ROI) を得ることはできません。
油圧ショベルを購入する際には、予算がより重要になる傾向があります。このような場合、最初の購入価格に加えて、継続的な保管、メンテナンス、輸送コストも考慮する必要があります。これが、大型の油圧ショベルを必要とする仕事がある場合、レンタルが賢明な選択である理由の1つです。
ある油圧ショベルを別のと区別するのはサイズだけではありません。特定のメーカーを互いに区別し、個々のモデルを区別する機能が数多くあります。たとえば、一部の油圧ショベル モデルは人間工学に基づいて設計されているため、ドライバーにとってより快適で操作が簡単です。調整可能なジョイスティックコントロールなどの機能により、操作がより楽で直感的に感じられます。
もう1つ考慮すべき点は、足回りのスタイルです。 ほとんどの油圧ショベルは履帯上を走行しますが、一部の小型モデルにはラバー履帯が採用され、大型モデルには鋼製履帯が装備されています。クローラ油圧ショベルの履帯が耐久性があり、用途に十分に適合していることが極めて重要です。また、より道路に優しいホイール 油圧ショベル も市場に出回っています。

さまざまな油圧ショベルを検討する場合、購入すべきかレンタル すべきかという 問題が重要になります。場合によっては、どちらのオプションも検討する価値がありますが、レンタルでは特定の作業に必要な正確な油圧ショベルを特定できるのに対し、レンタルでは、作業によっては理想的とは言えない機械で汎用性を追求せざるを得なくなることがわかります。
購入するときは、すべての用途、または少なくとも使用計画のほとんどの用途に十分に対応できる汎用性を備えた油圧ショベルを選択する必要があります。多くの作業に対して大きすぎたり小さすぎたりする油圧ショベルを購入すると、埃が堆積し、保管やメンテナンスの費用がかさみ上がり、投資から十分な利益を得ることができなくなります。油圧ショベルをさまざまな作業に繰り返し使用できると確信している場合、購入は正しい選択です。
十分に大きな企業は、自社の機械用に2つ以上のサイズの油圧ショベルを購入することを選択する場合があります。これは、特定のタスクでミニまたは締め固める油圧ショベルを定期的に必要とし、他のタスクで標準または大型の油圧ショベルを頻繁に必要とする場合に、正しい選択です。しかし、多くの場合、正しい選択は、頻繁に使用することがわかっている油圧ショベルのモデルを購入し、自分の油圧ショベルでは実現できない作業に遭遇した場合には、小型または大型のモデルをレンタルすることです。
特定のモデルの油圧ショベルが一時的に必要な場合、レンタルが理想的です。将来同じサイズのものが再び必要になることがわかっていても、必要がまれな場合はレンタルの方が費用対効果が高くなります。レンタルにより、保管、輸送、メンテナンスに関連する責任とコストに加えて、多額の先行投資を節約できます。さらに、レンタルにより、購入するかどうかを決める前に機器を試す機会が得られます。

作業を時間通りに正しく行うために油圧ショベルが必要な場合は、Cat Rentalsがお手伝いします。 Cat Rentalsは、1,300を超える拠点と最も豊富なCat油圧ショベルレンタルの在庫を持つ世界規模のネットワークです。
Cat Rentalsと提携すると、油圧ショベルのレンタル や 、機器を最大限に活用するのに役立つ先端アタッチメント など、ディーラの幅広い重機在庫を入手できるようになります。当社のディーラの油圧ショベルは、お客様が必要とする機能を備えており、メンテナンスも行き届いています。 現在必要なことは何でもしてくれる人から、必要なものなら何でもレンタルしてください。

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります
.jpg)