建設プロジェクト用ローラの種類

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

土壌の締固めは、強固で安定した基礎や道路を構築するために非常に重要です。適切な密度を達成するには適切なツール、工具が必要であり、ローラはこのタスク用に特別に製造されています。各タイプのローラは圧力を加える方法が異なるため、 適切な機器 を選択することが重要です。ここでは、ローラーの主なタイプ、 手押し式ローラー と乗用ローラレンタルをいつ使用するか、レンタル時に考慮すべきことについて説明します。

ローラにはどのような種類がありますか? 

ローラには複数の設計があり、それぞれに独自の用途があります。

  • 円筒形: 軽量で歩行式で、手で押すことができ、住宅の私道、小道、アスファルトの小さなパッチなどの小規模なプロジェクトによく使用されます。 
  • 空気圧: 空気が充填されたタイヤで乗ることができ、起伏のある路面でも広い範囲とスムーズな操作が可能です。緩い土壌や砂の締固めや路盤の研磨によく使用されます。
  • グリッド: 重い棒鋼を装備したこれらのローラは、粗い土壌や下層道路の建設で優れた性能を発揮します。交通量の少ない道路では費用対効果が高くなります。 
  • 振動: シングル ドラム モデルとダブル モデルがあり、振動して粒状ベース、砕石、またはアスファルト層を締め固めるします。より小型の手押し式バージョンは、狭い場所で使用されます。
  • スムースホイール: 静的ローラには1つまたは2つのドラムがあります。シングルドラムバージョンは狭い領域にフィットします。タンデムモデルは、高速道路、歩道、または広大な舗装面に最適です。 
  • シープフット: これらのローラーは、ドラムに突き出た足を使用して、シルト質の粘土や粘性土を固めます。それらは、より大きな圧力と均一な締固めのために重み付けすることができます。

これらのオプションを理解することで、請負業者はローラのタイプを土壌の状態やプロジェクトの範囲に適合させることができ、基礎の弱さや舗装の早期故障のリスクを軽減できます。 

歩行型ローラーはどのような場合に使用する必要がありますか?

歩行型ローラ は、締め固める形状で、高い操縦性を誇ります。オペレータは後ろを歩くか、遠隔操作でコントロールできます。携帯性に優れているため、持ち運びが簡単で、小規模または狭いプロジェクトに最適です。 

  • 路肩およびトレンチの締固め
  • 住宅の私道、歩道、自転車道 
  • 基礎工事および造園作業
  • 閉鎖空間 でのアスファルトの修理作業または補修

滑らかな振動ドラムを備えた歩行型ローラは、砂や砂利などの粒状土壌を効果的に処理します。シープフットドラムバージョンは粘土やシルトに適しており、水分を絞り出して緻密で耐久性のある仕上がりにします。また、縁石と側面のクリアランスが高いため、表面を損傷することなくエッジまで作業できます。

ライドオンローラーはどのような場合に使用する必要がありますか? 

大規模で要求の厳しい現場では、 乗用ローラのレンタル の方が効率的です。オペレータは機械に座ったまま、疲労を軽減し、生産性を向上させます。

  • 高速道路舗装および主要道路プロジェクト 
  • 大規模な商業または工業用地整地
  • 埋立て地、空港滑走路、ダム建設 

ライドオンローラは重量が大きく、積込み、積込あたりの面積が広くなり、均一な締固めをすばやく生成します。シングルドラムユニット、タンデムユニット、振動ユニット、コンビネーションユニットが用意されており、土壌の種類に応じて柔軟性があります。大規模なプロジェクトでは、期限を守り、構造的完全性を確保するためにライドオンローラーが不可欠です。

ローラはさまざまな種類の土壌にどのように対応しますか? 

土壌は大きく分けて2つのカテゴリに分類され、それに応じてローラを一致させる必要があります。

  • 粒状土: 砂利、砂、アスファルトなどの粗いマテリアルは、乾くと崩れ、濡れるとカビが生えます。振動を加えて粒子を一緒にロックする滑らかな振動ローラは、これらに最適です。 
  • 粘性土: シルトや粘土などの細かいマテリアルは水分を保持するため、濡れた状態に圧縮すると亀裂が生じる可能性があります。ここではシープフットローラーが最適で、タンピング力を加えて水を絞り出し、安定した層を作り出します。

土壌に間違った種類のローラを使用すると、時間の経過とともに不均一な締固め、浸食、故障が発生する鉛、リード可能性があります。正しく選択することで、道路や構造物の長期的な耐久性が向上します。 

ローラをレンタルする際に考慮すべきこと

レンタルは、長期的な投資なしで適切なローラにアクセスできる費用対効果の高い方法を提供します。適切な機器を選択するには、土壌の種類、用途、現場の広さを考慮してください。 

  • 狭いスペースや住宅スペースの場合、歩行型ローラーが正確なコントロールを提供します。
  • 幅広く開けたプロジェクトでは、ライドオンローラが必要な回転数と効率を実現します。 
  • 振動が必要かどうかを検討します。振動ローラは粒状土壌の締固めを向上させますが、静的モデルは軽い作業に十分な場合があります。

プロジェクトのニーズはさまざまで、駐車場の舗装は、埋立廃棄物の締固めや建物の基礎の準備とは異なります。Catディーラでは、お客様の範囲と予算に合った最適な機械をご案内いたします。 

Cat Rentals℠でローラをレンタル

Cat Rentalsは、締固めおよび舗装用のローラやその他の 締固め機器 を幅広く取り揃えています。当社のディーラネットワークは、エキスパートによるサポート、柔軟な条件、最高の性能が得られるよう維持管理された信頼性の高い機械を提供します。お近く の Cat Rentalsを見つけて、最寄りのディーラに今すぐお問い合わせください。 

最寄りのCatレンタルを検索
クイック見積もりを取得

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定