Como a locação de AC pode aumentar a produtividade

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

Embora o calor seja excelente para encontros de verão e longos dias na praia, é menos conveniente para os funcionários que estão tentando manter o foco no local de trabalho. Seja devido ao clima quente ou processos industriais de alta intensidade, o calor opressivo pode atrapalhar as tarefas mais simples.

Quando você precisa de uma solução de controle climático acessível, pode se beneficiar do investimento em um aluguel de AC portátil. Essas máquinas oferecem uma variedade de vantagens que podem ajudá-lo a aumentar a produtividade no local de trabalho.

Temperaturas de Controle

Este é o benefício mais óbvio de um aluguel de AC. O calor causa desconforto e adiciona estresse aos seus funcionários, o que pode condutor à fadiga e diminuição da eficiência. Criar um clima mais temperado pode evitar que seus funcionários superaqueçam para que se sintam mais motivados a concluir suas tarefas. É por isso que o ar condicionado lhe dá o poder de controlar as temperaturas no local de trabalho de acordo com suas necessidades.

Reduza a umidade

Você já tentou trabalhar em alta umidade? É uma experiência pegajosa e desagradável para todos os envolvidos. O aluguel de AC portátil reduz a umidade dentro de salas e edifícios para que seus funcionários possam trabalhar com mais liberdade.

A umidade é comum durante os meses mais quentes do ano e em locais de trabalho fechados por muito tempo. A umidade mais baixa também pode ajudar a evitar que mofo e bolor diminuam a qualidade do ar em sua fábrica.

Melhorar o Enfoque do Funcionário

A falta de foco entre os trabalhadores pode condutor a problemas contínuos de produtividade. Quem pode se concentrar no trabalho enquanto está suando e perdendo energia? O calor causa frustração e fadiga, o que pode distrair os funcionários impedindo-os de apresentar seu melhor desempenho.

Ao usar o aluguel de AC, você pode tirar o foco de seus funcionários da temperatura do local de trabalho e reduzir as distrações que podem diminuir sua capacidade de funcionar.

Promova um ambiente de trabalho mais positivo

Promover um ambiente de trabalho onde os funcionários se sintam seguros e confortáveis pode ajudar a incentivar a produtividade. Se seus funcionários sentirem que todas as suas necessidades foram atendidas adequadamente, é mais provável que trabalhem mais e mais rápido. Essa é a chave para um dia de trabalho bem-sucedido.

Mesmo fornecendo uma área designada com ar-condicionado onde os funcionários podem descansar, você estabelecerá um melhor padrão de qualidade no local de trabalho e mostrará aos membros de sua equipe que se preocupa com o conforto e a segurança deles.

Proteja Equipamentos Sensíveis

Usar locações de AC em sua fábrica é mais do que proteger funcionários - também pode proteger seu equipamento. Certos tipos de tecnologia e equipamentos são projetados para operar em ambientes mais arrefecedores. O calor e a umidade podem eventualmente causar danos, levando a interrupções e despesas prematuras.

Seus ativos permanecerão nas melhores condições, desde que você os mantenha em um clima seguro. Isso maximizará o tempo de atividade do maquinário e, com o tempo, reduzirá os custos.

Locações de AC para Setores Específicos

As locações de ar-condicionado da Cat Rentals℠ são perfeitas para criar um clima adequado, não importa o setor, e também podem ajudar a evitar danos causados por condições adversas. As unidades de aluguel de CA são ideais para trabalhar em: 

  • Construção: as unidades de CA são valiosas em canteiros de obras para diversas finalidades, incluindo a proteção do equipamento e a proteção dos trabalhadores do calor. O ar-condicionado mantém baixos níveis de umidade no local de trabalho e mantém o equipamento operando nas melhores condições, evitando problemas como mofo, materiais inchados e tempos de secagem prolongados. O AC também permite que seus funcionários realizem um trabalho de maior qualidade, minimizando o desconforto, o que os ajuda a manter o foco em suas tarefas. 
  • Centros de dados: Equipamentos caros de data center exigem controle climático constante para evitar que as informações nos discos rígidos sofram danos irreparáveis, tornando o acesso a aluguel de ar-condicionado portátil confiável vital em caso de emergência.
  • Setor de mineração: quando você está no subsolo, sua operação precisa de AC para manter suas escavadeiras, tratores, carregadeiras e outras máquinas de terraplenagem operacionais. Os sistemas de CA para uso subterrâneo ajudam a evitar o desenvolvimento de mofo.
  • Armazéns: O excesso de calor em ambientes de armazém pode resultar em mercadorias danificadas e afetar seus trabalhadores. Proteja seu pessoal contra fadiga e superaquecimento com locações de AC portáteis.
Locações de AC Portáteis da Cat Rentals℠

Você está pronto para aumentar a produtividade no local de trabalho com uma locação de AC? Você pode saber mais hoje mesmo solicitando uma cotação rápida ou navegando em nosso estoque de equipamentos industriais. Ligue para 1-800-RENT-CAT se tiver alguma dúvida.

Encontre a Cat Rentals perto de você

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies