Existem dezenas de tipos de equipamentos de construção disponíveis, desde máquinas comuns que você verá em praticamente qualquer local de trabalho até dispositivos obscuros usados para tarefas especializadas. Até mesmo trabalhadores experientes do setor de construção podem encontrar nomes de equipamentos com os quais não estão familiarizados de tempos em tempos. Se você está apenas começando no setor, provavelmente há muitos nomes de equipamentos que você ainda precisa aprender.
Compilamos uma lista de 30 peças-chave de equipamentos de construção para que você possa aprender sobre cada um deles - como eles se parecem, como funcionam e o que realizam. Esses tipos de equipamentos vêm de vários setores de construção, incluindo construção de estradas, demolição, construção, silvicultura e muito mais.
Pule para uma seção:
Uma retroescavadeira é uma peça extremamente comum do equipamento de escavação. O termo "retroescavadeira" tecnicamente se refere ao acessório - um braço com uma caçamba de escavação na extremidade - que pode ser montado em vários tipos de máquinas pesadas. Muitas vezes, "retroescavadeira" é uma abreviação para uma retroescavadeira: uma retroescavadeira presa a uma pá-carregadeira frontal. Esta máquina é considerada a terraplanadora mais versátil do setor de construção. Inclui uma caçamba na frente e o acessório da retroescavadeira atrás, que permite escavar valas, carregar e descarregar materiais e levantar objetos.
Um elevador de lança é uma máquina móvel, normalmente com rodas. Inclui um guindaste longo com uma plataforma ou caçamba na extremidade que normalmente é grande o suficiente para um ou dois trabalhadores ficarem em pé. Esse levantamento aéreo permite que os trabalhadores acessem com segurança áreas elevadas em um canteiro de obras, como um andar superior na fachada de um edifício. Os elevadores de lança vêm nas opções articulada e telescópica.
Uma lâmina, também chamada de trator de esteira, é uma peça básica do equipamento de construção. Consiste em um trator, normalmente sobre esteiras e não sobre rodas, com uma grande chapa de metal da caçamba. Os operadores usam a chapa para tarefas como escavação, escavação e nivelamento de solo e outros materiais. Você também pode usar um buldôzer para demolição, para quebrar materiais compactados e para limpar neve. Os tratores de esteira estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos para diferentes tarefas.
Uma aplainadora a frio é uma máquina de fresar para asfalto e concreto. À medida que a máquina esmerilha o asfalto em uma estrada ou outra superfície, ela move o asfalto do solo para cima do tambor usando um sistema de correia transportadora. O operador segue de perto um caminhão de basculamento de forma que o asfalto cai na traseira do caminhão. As aplainadoras a frio são usadas principalmente quando é hora de recapeamento de uma estrada.
Uma pá-carregadeira de esteira compacta e uma pá-carregadeira todo terreno são ambas pequenas pás-carregadeiras, mas são grandes equipamentos na maioria dos locais de construção. Essas carregadeiras pequenas oferecem uma maneira conveniente de mover materiais em um local de trabalho. Você também pode adicionar anexos para realizar todos os tipos de tarefas. A diferença entre essas duas máquinas é que uma pá-carregadeira de esteira compacta tem um material rodante projetado para ambientes mais acidentados, enquanto uma pá-carregadeira todo terreno tem menor pressão sobre o solo e é uma escolha mais segura para superfícies mais delicadas.
Um compactador é uma máquina que comprime e remodela uma superfície como solo, cascalho ou asfalto. Isso os torna um ativo valioso para construção de estradas e outras tarefas de construção. Os compactadores vêm em muitas formas e tamanhos. Um tipo comum é o compactador de placa, que é um dispositivo que você empurra de forma semelhante a um cortador de grama. A placa base vibra e nivela a superfície embaixo. Outro tipo comum é um rolo rolete, um veículo com um grande cilindro giratório que comprime a superfície abaixo.
Uma escavadeira de dragline é um equipamento grande usado para projetos de escavação profunda. Esta máquina inclui uma lança longa com uma caçamba de escavação suspensa na extremidade. Os operadores controlam a caçamba com um sistema de cordas e correntes. Algumas escavadeiras de dragline são pequenas o suficiente para serem transportadas para um local de trabalho, enquanto escavadeiras de dragline maiores, geralmente usadas para operações de mineração de veio, são montadas no local. Algumas dessas máquinas dragline podem pesar milhares de toneladas.
Você pode não ver uma plataforma de Perfuratriz em todos os canteiros de obras, mas ela é um grampo em qualquer tipo de poço. Esteja você tentando acessar água subterrânea, óleo ou gás natural, uma plataforma Perfuratriz pode ajudar. Algumas plataformas de perfuração são extremamente grandes. A estrutura alta que você vê é chamada de torre, mas há muitos outros componentes que trabalham juntos para Perfuratriz um material. No outro extremo do espectro de tamanho estão as brocas, pequenas plataformas de perfuração que um único trabalhador pode operar manualmente.
Um caminhão de basculamento é um caminhão com uma grande plataforma de caixa na parte traseira, usado para transportar materiais de e para um canteiro de obras ou mover materiais no canteiro de obras. O operador pode levantar a extremidade frontal da plataforma do caminhão com a ajuda de hidráulico aríetes para basculamento os materiais no interior. Isso facilita o depósito de materiais em um local de basculamento ou canteiro de obras. Alguns caminhões de basculamento são projetados para serem conduzidos na estrada, enquanto outros são veículos off-road projetados para navegar em terrenos acidentados.
Uma escavadeira é outra peça básica do equipamento de construção usado para uma variedade de tarefas. Um operador senta-se dentro de uma cabine que gira 360 graus. É por isso que às vezes você ouvirá uma escavadeira ser chamada de 360º. A cabine fica no topo de um material rodante, normalmente com esteiras, embora algumas escavadeiras sejam equipadas com rodas. Os operadores usam a caçamba presa à extremidade de um braço e uma lança que se estende da cabine para cavar, levantar e executar outras ações.
Um Feller Buncher é um ativo valioso em operações de corte de madeira e limpeza de terrenos. Uma Feller Buncher consiste em uma cabine sobre esteiras ou rodas com uma lança anexada. Até agora, isso pode soar como uma escavadeira ou outros equipamentos semelhantes. A principal coisa que torna um Feller Buncher único é a cabeça do Feller Buncher no final da lança. Este dispositivo envolve troncos de árvores e corta a árvore na base usando uma motosserra antes de depositar a árvore em algum lugar para ser transportada.
As empilhadeiras são especialmente comuns em armazéns, mas você também pode vê-las em um canteiro de obras, pois ajudam em todos os tipos de movimentação de materiais. Uma empilhadeira se parece com um carro pequeno com um mastro, cilindro de levantamento, encosto e suporte na frente, além de garfos que se estendem para a frente a partir da parte inferior da cabine. Esses componentes permitem levantar materiais, como paletes de tijolos, ou movê-los de um lado para o outro. Existem vários tipos e tamanhos de empilhadeiras projetadas para diferentes aplicações.
Assim como um Feller Buncher, um forwarder é uma peça útil de equipamento florestal. Enquanto um Feller Buncher corta árvores e as deposita em uma pilha, um forwarder carrega toras para um local de carregamento. Esse equipamento é basicamente um caminhão fora-de-estrada, geralmente com oito rodas e um mecanismo para carregar toras - mantendo-as logo acima do solo para que não arrastem. Isso distingue um forwarder de um trator florestal, que arrasta árvores no solo. Um forwarder é limitado no tamanho das toras que pode transportar.
As pás-carregadeiras de rodas são um dos tipos de equipamento de construção mais multiuso disponíveis. Como o nome sugere, essas pás-carregadeiras usam rodas para se locomover no local de trabalho. O acessório padrão é uma caçamba que pode recolher, mover e descarregar materiais. Você também pode usar outros acessórios, como brocas, retroescavadeiras e ríperes para ajudar em uma variedade de tarefas. As carregadeiras vêm em uma variedade de tamanhos, de compactas a grandes, para que você possa escolher o modelo e os acessórios mais adequados ao seu trabalho.
Também chamada de motoniveladora, uma motoniveladora é uma peça importante do equipamento para construção de estradas. Ele inclui três eixos, dois atrás e um na frente, com uma chapa de metal entre os eixos. Geralmente tem seis rodas para acomodar o quadro longo. A placa metálica nivela a terra ou cascalho abaixo à medida que o operador conduz a máquina sobre uma área. A cabine onde o operador se senta fica logo acima dos eixos traseiros. As niveladoras são essenciais para criar uma superfície plana e uniforme antes da construção de uma estrada.
Uma colheitadeira é um equipamento florestal usado para colher toras. Esta máquina tem uma cabine reforçada e um braço acoplado que os operadores usam para limpar áreas e pegar toras. Um acessório especial na extremidade do braço ajuda a cortar, processar e descascar árvores. Os acessórios da colheitadeira são feitos para se adaptar a diferentes tamanhos de árvores para máxima versatilidade. Este equipamento vem em variedades com rodas e esteiras para acomodar o local de trabalho onde é usado.
Uma carregadeira de lança articulada é outro dispositivo usado para extração de madeira. Depois que um forwarder ou um trator florestal tiver depositado toras em um local de carregamento, uma carregadeira de lança articulada assume o controle para carregar as toras cortadas e descascadas em um caminhão para que possam ir até o destino final. Uma carregadeira de lança articulada é uma máquina de oscilação com uma cabeça de guindaste especialmente projetada para pegar toras e carregá-las com eficiência em um caminhão. A cabine de uma carregadeira de lança articulada pode ser montada em um reboque ou pode funcionar sobre rodas ou esteiras.
O termo "manlift" pode ser usado para rotular toda a categoria de levantamentos aéreos, que inclui levantamentos de lança, levantamentos em tesoura e muito mais. No entanto, de acordo com a Administração de Segurança e Health Ocupacional (OSHA), um elevador refere-se a um dispositivo com um correia acionado por energia que se move apenas em uma direção e se destina a transportar trabalhadores de andar a andar. Eles também são chamados de elevadores verticais de pessoal, pois se movem para cima e para baixo, não de um lado para o outro. Eles são normalmente projetados para transportar um trabalhador de cada vez.
Na construção, um misturador é um caminhão equipado com um grande tambor que mistura concreto. Tudo o que o operador precisa fazer é adicionar cimento seco, agregado e água e deixar o tambor girar para misturar os materiais e formar concreto úmido. O tambor tem uma lâmina espiral no interior para ajudar na mistura. Alguns caminhões são misturadores de concreto dedicados, mas você também pode encontrar acessórios de misturador ou misturadores estacionários para usar em um local de trabalho quando precisar despejar concreto.
Um guindaste móvel é um equipamento extremamente útil para levantar e mover objetos. Como a parte "móvel" do nome sugere, esses guindastes são equipados com rodas ou esteiras para que você possa conduzi-los pelo local de trabalho, especialmente se forem um modelo todo-o-terreno. A maioria dos guindastes usa hidráulica para mover o mecanismo de guincho, que tem um gancho na extremidade para reter objetos. Alguns guindastes móveis são capazes de girar 360 graus, facilitando ainda mais a navegação em espaços apertados.
Uma Pavimentadora de Asfalto, ou pavimentadora para abreviar, é um dispositivo usado na construção de estradas e atividades semelhantes, como a criação de estacionamentos. Normalmente, um caminhão de basculamento alimenta continuamente o funil da pavimentadora, localizado na frente da máquina, com asfalto. Isso permite que a pavimentadora espalhe o asfalto uniformemente na superfície desejada. A pavimentadora também compacta o asfalto com um pequeno rolete, mas um rolete compactador ainda é necessário para compactá-lo e alisá-lo ainda mais.
Para trabalhos de fundação profundos, um bate-estacas é uma peça essencial do equipamento. Em um sistema típico de cravação de estacas, uma lança se estende a partir de um guindaste. Acoplado à lança está um condutor, uma estrutura usada para alinhar a pilha, juntamente com um martelo e uma pilha. O equipamento de cravação de estacas levanta uma pilha e a empurra para o solo até atingir a profundidade apropriada. Isso fornece suporte vital para fundações profundas.
Um elevador tipo tesoura é um tipo de andaime aéreo. Os elevadores tipo tesoura usam um sistema de macacos de metal cruzados para levantar e abaixar a plataforma. Como um elevador de homens, eles não se movem horizontalmente. Esses elevadores são movidos a eletricidade ou a um motor. Os elevadores tipo tesoura são mais populares em armazéns, pois permitem que os trabalhadores alcancem áreas de armazenamento elevadas. Eles também podem ajudar os trabalhadores da construção civil a acessar pontos altos ou níveis superiores de um edifício.
Uma minicarregadeira é uma peça versátil e compacta de equipamento de construção sobre quatro rodas. Seu nome se deve ao fato de que os operadores de minicarregadeiras devem usar a direção diferencial - um método no qual você impulsiona um lado do veículo para a frente enquanto deixa o outro travado, fazendo com que o equipamento derrape na direção pretendida. Esse método de direção dá às minicarregadeiras um raio de giro impressionante, tornando-as perfeitas para operar em espaços apertados. Você pode acoplar todos os tipos de ferramentas de trabalho a uma minicarregadeira.
Um trator florestal desempenha uma função semelhante a um forwarder. A principal diferença é que os tratores florestais tendem a arrastar árvores ao longo do solo e normalmente podem lidar com uma variedade mais diversificada de tamanhos de árvores em comparação com um forwarder. O trator florestal tradicional é um trator florestal de cabo que utiliza um cabo para puxar árvores. Assim como um forwarder, um trator florestal deposita árvores em um local de carregamento, onde elas podem ser cortadas ainda mais e carregadas em um caminhão.
O nome manipulador telescópico é a abreviação de manipulador telescópico. Telescópica refere-se à lança telescópica desta máquina, onde você pode conectar várias ferramentas para diferentes tarefas. Além da lança, esta máquina parece uma empilhadeira maior e mais pesada. Um manipulador telescópico combina essencialmente as funções de um guindaste e uma empilhadeira para criar uma máquina versátil para movimentação de materiais. Em comparação com uma empilhadeira, um manipulador telescópico tem pneus mais largos que são mais adequados para aplicações fora de estrada. Também pode chegar mais alto e realizar mais tarefas.
Os guindastes de torre são maiores que os guindastes móveis mencionados anteriormente. Na verdade, esses guindastes enormes não são móveis. Eles são fixados em um local específico, normalmente montados em uma laje de concreto no solo. Os guindastes de torre são um tipo de guindaste de equilíbrio, o que significa que formam uma forma em T. O contrapeso é preso a uma extremidade da peça horizontal e o gancho é preso à outra extremidade, que se estende mais longe da parte vertical do guindaste. A cabine do operador fica na interseção do guindaste.
Não é surpresa que valetadeiras sejam usadas para cavar valas. Eles não apenas cavam, no entanto. Essas máquinas usam uma correia transportadora para remover cuidadosamente o solo escavado. As valetadeiras são frequentemente usadas para assentamento de tubos ou tarefas semelhantes nas quais você precisa de um furo longo e estreito. Uma valetadeira pode ser equipada com diferentes dispositivos de escavação, dependendo da situação. Por exemplo, uma valetadeira pode usar uma corrente de metal para rasgar o solo. Este dispositivo semelhante a uma motosserra não precisa fazer uma pausa para pequenas pedras ou raízes em seu percurso.
Os veículos do tipo utilitário (UTVs) são uma ampla categoria de veículos destinados a fins de trabalho, e não a aplicações de passageiros na estrada. Os trabalhadores da construção usam esses veículos para se locomover rapidamente por um canteiro de obras grande ou transportar pequenas cargas de materiais ou equipamentos de um lugar para outro. Os veículos utilitários são um ativo versátil e útil para muitos trabalhos diferentes que vão além da indústria da construção, incluindo a agricultura e outros campos.
Um trator-escrêiper de rodas é uma grande peça de maquinário pesado usado para terraplenagem. Como o nome sugere, esses veículos raspam o chão para achatá-lo. A parte "trator de rodas" refere-se à parte frontal da máquina, que é simplesmente um trator de rodas. A parte traseira é onde estão os componentes de raspagem. O que torna um trator-escrêiper de rodas único é que ele coleta sujeira em vez de apenas movê-la. À medida que uma lâmina corta e solta o solo, uma correia correia transportadora move o solo para cima em um funil de funil.
Existem muitos tipos de equipamentos de construção adequados para uma ampla variedade de aplicações, mesmo aqueles que não estão incluídos nesta lista. A locação pode ser uma maneira econômica e conveniente de obter o equipamento de que você precisa sem ter que fazer um investimento permanente. Essa é uma opção estratégica sempre que precisar de uma máquina ou acessório que não espera usar repetidamente ou quando estiver concluindo um trabalho fora da cidade e não quiser transportar equipamento para o trabalho.
Quando você precisar de equipamentos de construção de aluguel de qualidade, visite a Cat Rentals. Com mais de 1.300 locais em todo o mundo, a Cat Rentals está aqui para ajudá-lo, onde quer que você esteja. A Caterpillar é um nome confiável em equipamentos de construção há quase um século, portanto você pode contar com os equipamentos Cat para ajudá-lo a realizar o trabalho com segurança e eficiência.
Nossos revendedores oferecem uma grande variedade de equipamentos de construção para que você possa estar preparado para qualquer trabalho. Procure equipamentos on-line ou ligue para 1-800-RENT-CAT para obter mais informações ou para solicitar uma cotação de preços.

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
A locação de equipamentos às vezes pode ser esmagadora com todas as escolhas, termos e papelada. Na Cat Rentals, facilitamos a locação. Continue lendo para saber mais!
.png)
Um fator importante a ser considerado ao escolher o equipamento é o tamanho da máquina. Saiba como encontrar a máquina certa com a Cat Rentals.
-(1).png)
Muitos fatores influenciam a locação do equipamento certo – desde as necessidades do projeto até custos de combustível e experiência do operador. Saiba mais com a Cat Rentals.
.png)
As pequenas empresas podem se beneficiar especialmente da flexibilidade e versatilidade do aluguel de equipamentos. Saiba mais benefícios de alugar com a Cat Rentals.
-(1).png)
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação
.jpg)