-(1).png)
Uma escavadeira é uma peça básica do maquinário em muitos canteiros de obras porque é muito versátil. Desde pequenas tarefas como plantar árvores até demolição e abertura de valas em grande escala, uma escavadeira pode ajudar você a realizar o trabalho de forma eficiente. Por mais diversas que sejam as aplicações das escavadeiras, faz sentido que essas máquinas tenham vários tamanhos.
As menores escavadeiras são grandes o suficiente para trabalhos de escavação de precisão, enquanto as maiores são enormes cavalos de batalha industriais que podem mover rapidamente quantidades substanciais de terra e materiais. Se a escavadeira que você precisa está em algum lugar entre esses dois extremos, você pode estar se perguntando como escolher a máquina do tamanho certo. Para responder a essa pergunta, você precisa entender as diferentes opções de tamanho disponíveis e os fatores que influenciam a escolha do tamanho certo para você.
Pule para uma seção:
Antes de analisarmos os diferentes tamanhos de escavadeiras, é útil considerar exatamente o que queremos dizer com tamanho. Quando comparamos os tamanhos das escavadeiras, podemos abordar alguns aspectos dessas máquinas, incluindo:
- Peso: A principal maneira de ver os tamanhos denotados é em termos de peso ou peso operacional. O peso operacional de uma escavadeira é o peso total da escavadeira quando abastecida com combustível e contém um comando. O peso operacional pode variar drasticamente de modelos de escavadeira menores a maiores. É uma especificação importante a ser observada, pois pode afetar o transporte, o efeito da máquina no terreno e o que o modelo é capaz.
- Dimensões: Outra maneira de entender o tamanho são as medidas dimensionais de um equipamento, ou seja, quanto espaço físico ele ocupa em comprimento, largura e altura. Esse é um fator importante para determinar se uma escavadeira pode caber confortavelmente no armazenamento, no transporte ou no local de trabalho.
- Tail-oscilação: Outro recurso que pode ter impacto no espaço que um escavadeira ocupa é seu design de oscilação traseira. Em escavadeiras com uma oscilação traseira convencional , o alojamento se estenderá além das esteiras à medida que gira. Em modelos com oscilação traseira reduzida ou nula, a casa não se estenderá além dos trilhos ou se estenderá apenas um pouco e, portanto, é uma boa escolha para espaços apertados.
Outros fatores, como configurações de acessórios, também podem afetar o tamanho e a capacidade de uma escavadeira. Todos esses fatores são importantes a serem considerados para escolher a escavadeira e os acessórios certos para sua aplicação.
Cada modelo escavadeira terá suas próprias especificações, mas podemos agrupar escavadeira modelos em quatro categorias gerais de tamanho - mini, pequeno, médio e grande. Cada classe de tamanho oferece suas próprias características e vantagens.

1. Miniescavadeiras
As miniescavadeiras são a menor opção do mercado. Em 2016, as miniescavadeiras surgiram como o segmento mais significativo do mercado de escavadeiras. Alguns dos menores minis podem caber em uma porta. As miniescavadeiras Cat® pesam entre 1 e 10 toneladas métricas. Algumas das miniescavadeiras mais populares no mercado de equipamentos pesados pesam na faixa de 3 a 4 toneladas métricas.
As miniescavadeiras são ideais quando você precisa de algo compacto e leve para se locomover no local de trabalho. Obviamente, as miniescavadeiras têm capacidade e desempenho limitados em comparação com modelos maiores, portanto, não serão capazes de lidar com todos os trabalhos.
Para trabalhos que não exigem uma escavadeira maior, uma mini-escavadeira pode ser preferível, pois são mais leves. Isso significa que elas são mais fáceis de transportar, oferecem melhor economia de combustível e serão mais suaves no terreno, deixando marcas de esteira menos pronunciadas. As miniescavadeiras também são a melhor opção para navegar em espaços apertados, tornando-as peças valiosas de maquinário para locais de trabalho em áreas residenciais ou urbanas. Além disso, as miniescavadeiras oferecem melhor precisão para escavar onde há utilidade tubulações ou tubos próximos que devem ser deixados intactos.
Alguns trabalhos para os quais as miniescavadeiras são usadas incluem:
- Trabalhos internos
- Reparos na linha de esgoto
- Pequenos projetos de demonstração
- Remoção de Neve
- Paisagismo
- Instalação de banheira de hidromassagem, piscina e lago
- Movimentação de materiais
- Remoção de tocos
- Escavação subterrânea

2. Escavadeiras Pequenas
As escavadeiras pequenas, também chamadas de escavadeiras compactas, ainda estão no lado das miniaturas em comparação com as escavadeiras padrão, mas são maiores que as miniescavadeiras. Os modelos de escavadeira na extremidade maior da categoria pequena podem ser chamados de escavadeiras midi.
Cada fabricante tem suas próprias designações quando se trata de classes de tamanho. O que a Caterpillar considera escavadeiras pequenas são aquelas que pesam menos de 32 toneladas métricas. Algumas pessoas preferem esse tamanho de escavadeira a minis, pois ela ainda oferece muitos dos mesmos benefícios, ao mesmo tempo em que fornece um pouco mais de potência e capacidade.
Uma das principais diferenças está na quantidade de potência do motor em miniescavadeiras e escavadeiras pequenas. Enquanto as menores miniescavadeiras oferecem uma quantidade semelhante de potência que um cortador de grama residencial, as escavadeiras pequenas podem variar em potência de até 130 no camada endurecida de modelos de escavadeiras Cat pequenas. A quantidade de potência que uma escavadeira oferece afetará diretamente a velocidade com que ela pode se percurso, aterro e escavação. As escavadeiras pequenas também podem oferecer mais alcance do que os minimodelos.
As escavadeiras pequenas funcionam bem para os mesmos trabalhos que as minis, como paisagismo e instalações de piscinas, mas são uma escolha melhor quando o trabalho exige mais potência, alcance e capacidade de caçamba.

3. Escavadeiras Médias
Algumas escavadeiras se queda na categoria principal de padrão, médio ou médio. Estes são alguns dos modelos de escavadeira mais versáteis do mercado. Elas ainda são bastante móveis em um local de trabalho, ao mesmo tempo em que oferecem potência, alcance e profundidade de escavação mais graves, fazendo com que funcionem para uma gama mais ampla de aplicações. Eles também têm a hidráulica necessária para muitos acessórios de ferramenta de trabalho, o que aumenta sua versatilidade.
Os modelos de escavadeira média Cat variam em peso operacional de pouco menos de 22 toneladas métricas a cerca de 38 toneladas métricas. Esse tamanho maior significa que as escavadeiras médias são mais adequadas para locais de trabalho maiores. No entanto, alguns modelos padrão ainda oferecem uma pegada relativamente pequena e a opção de baixa ou até mesmo nenhuma oscilação traseira.
O peso maior significa que essas escavadeiras podem rasgar um pouco o terreno se forem usadas em solo macio ou em locais acabados. Na extremidade mais pesada da categoria padrão, as escavadeiras podem ser mais difíceis de armazenar e transportar, portanto, algumas empresas de construção podem preferir escavadeiras menores de médio porte.
Enquanto as miniescavadeiras e compactas são populares em projetos menores, as escavadeiras médias são mais populares no setor de construção. Especialmente considerando todos os acessórios que você pode usar, as escavadeiras padrão são ferramentas inestimáveis para uma ampla gama de aplicações pesadas, incluindo:
- Trabalho de utilidade pública
- Escavação de valas
- Demolição
- Remoção de detritos
- Construção de estradas e pontes
- Construção civil

4. Escavadeiras Grandes
As maiores escavadeiras podem pesar mais de 90 toneladas métricas. Esses cavalos de batalha industriais não são tão ágeis quanto os modelos menores, mas o que lhes falta em mobilidade, eles compensam no desempenho de serviço pesado. As escavadeiras grandes Cat oferecem potência, velocidade e eficiência de combustível.
As escavadeiras grandes têm suas desvantagens potenciais. Seu tamanho e peso significam que o transporte de escavadeiras grandes exige um reboque ou um caminhão superdimensionado. Essas escavadeiras também causarão mais danos ao solo, e é por isso que você não as encontrará operando em locais acabados. Seu tamanho grande significa que você também não os encontrará em áreas urbanas ou residenciais. Escavadeiras maiores tendem a ter uma oscilação traseira maior, pois precisam de mais contrapeso para se manterem equilibradas, portanto, não são uma boa escolha para manobras apertadas.
As complicações que acompanham uma máquina maior valem a pena se você precisar de algo para ajudar em projetos de escavação em grande escala. As escavadeiras grandes são mais adequadas para aplicações industriais ou comerciais. Alguns exemplos dos trabalhos difíceis que essas máquinas enormes podem enfrentar incluem:
- Demolição em grande escala
- Carregamento do caminhão
- Projetos de construção comercial
- Escavação de fundações para edifícios comerciais
- Terraplenagem em grande escala
- Escavação de mina
- Instalação da tubulação
Uma parte importante da comparação de tamanho da escavadeira é entender suas próprias necessidades e parâmetros de escavação. Existem vários fatores importantes que você deve considerar para ajudá-lo a alugar a escavadeira certa para um determinado trabalho. Vejamos cada um desses fatores para que você possa tomar uma decisão informada. Lembre-se de que, dentro de cada categoria de tamanho, você provavelmente encontrará vários modelos para escolher, para que possa identificar ainda mais a máquina ideal.

1. Restrições do Local de Trabalho
Primeiro, você deve considerar o local de trabalho onde trabalhará, particularmente em relação às restrições de terreno e espaço. Conhecer esses fatores ajudará a determinar o tamanho e o nível de sutileza necessários de uma escavadeira. Se você estiver trabalhando em terrenos macios ou superfícies acabadas, como calçadas e estacionamentos, deve optar por modelos de escavadeiras mais leves que não causem danos.
Você também deve escolher entre modelos menores se o local de trabalho for pequeno ou envolver obstruções ou perigos que você precisa evitar, como árvores ou prédios próximos. Mover-se para contornar esses obstáculos requer uma escavadeira com mobilidade adequada e baixa ou nenhuma oscilação traseira. Se houver canos subterrâneos e utilidade tubulações que você precisa evitar, um caçamba menor com mais precisão é melhor.
Se o seu trabalho for realizado em uma área maior e mais aberta, onde compacidade, suavidade e capacidade de manobra não são as principais preocupações, você pode escolher entre modelos maiores que podem ser mais adequados para o trabalho. Uma escavadeira maior permitirá que você atravesse um local grande mais rapidamente e manuseie trabalhos de grande escala com mais eficiência.

2. Requisitos de armazenamento e transporte
Outros fatores a serem considerados são os requisitos de armazenamento e transporte que variam de tamanho para tamanho. Se você não tem muito espaço de armazenamento ou precisa de máquinas móveis fáceis de mover de um local para outro, considere as miniescavadeiras e as escavadeiras compactas.
As escavadeiras mais fáceis de transportar são aquelas pequenas o suficiente para transportar com um caminhão Classe 1 ou Classe 2. Em muitos estados, o motorista nem precisa de uma carteira de motorista comercial (CDL) para dirigir um desses caminhões. O transporte de uma escavadeira maior é um processo mais complexo que normalmente requer um reboque de plataforma plana grande e arranjos de carga superdimensionados.
Em termos de espaço de armazenamento, o menor mini escavadeira ocupará apenas cerca de 2 1/2 pés de largura e 5 pés de altura, tornando essas máquinas algo que você pode encaixar em um galpão ou outro pequeno fábrica de armazenamento. Em contraste, as maiores escavadeiras exigem grandes espaços de armazenamento com tetos ou revestimentos com mais de 12 pés de altura.
Escavadeiras menores são claramente mais fáceis de armazenar e transportar, mas isso não significa que sejam sempre a melhor escolha. Escavadeiras maiores são uma opção melhor ou uma necessidade em alguns casos se o projeto exigir mais potência e capacidade. Também vale a pena notar que as preocupações com armazenamento e transporte são muito menos importantes quando você aluga equipamentos a curto prazo.

3. Capacidades necessárias
Uma das considerações mais importantes são as tarefas que você precisa que sua escavadeira realize no trabalho. Do que sua escavadeira precisa ser capaz em termos de escavação, carregamento, levantamento e outras tarefas? Ao comparar escavadeiras, considere as seguintes especificações, que variam de um modelo para outro:
- Profundidade de escavação: qual a profundidade necessária para sua escavadeira ir quando estiver escavando? A profundidade de escavação é uma especificação importante que você pode verificar facilmente ao olhar para qualquer modelo de escavadeira. A profundidade de escavação geralmente está ligada ao tamanho da escavadeira, com escavadeiras menores sendo suficientes para cavar pequenos orifícios para paisagismo e outras aplicações leves, e escavadeiras maiores sendo capazes de cavar orifícios muito mais profundos para uma variedade de aplicações.
- Alcance: você também deve considerar o alcance de uma escavadeira. O alcance da lança informa até onde uma escavadeira pode escavar enquanto está parada. Mais alcance significa melhor acessibilidade, o que é necessário em algumas situações. No entanto, isso também pode significar um ciclo de escavação mais lento. As escavadeiras com maior alcance são conhecidas como escavadeiras de longo alcance e apresentam uma lança e um braço estendidos.
- Capacidade de levantamento: Se você estiver usando sua escavadeira para movimentação de materiais, terraplenagem ou carregamento e descarregamento de materiais, preste atenção à capacidade de levantamento e carga. O levantamento é importante para determinar se a escavadeira é capaz de depositar materiais na traseira de um caminhão de basculamento ou onde você precisar depositá-los.
- Capacidade de carga: a capacidade de carga informa quanto material você pode mover de uma só vez, o que pode ter um grande impacto no tempo necessário para concluir um trabalho. A quantidade de material se resume a volume e peso. O peso que você pode levantar depende muito do sistema de contrapeso, que mantém a escavadeira estável ao levantar uma carga. Lembre-se de que você pode ser capaz de acoplar diferentes caçambas que podem retenção mais, se necessário, desde que sua escavadeira suporte esses acessórios.
- Configurações de acessórios: as escavadeiras se tornam ainda mais versáteis quando você as equipa com vários acessórios. O tamanho e o modelo da escavadeira, além dos recursos hidráulicos, determinarão quais acessórios você poderá usar. Além das caçambas, outros tipos de acessórios incluem brocas, martelos, ríperes e outros.
4. Orçamento
Outra preocupação prática que você deve levar em consideração é o seu orçamento. Geralmente, quanto maior a escavadeira, maior o preço. Os custos operacionais também serão maiores. Isso significa que alugar uma escavadeira maior é um investimento mais sério do que uma menor, portanto, se for um exagero para suas necessidades, você não obterá o retorno sobre o investimento (ROI) que teria com uma opção um pouco mais acessível que ainda pode fazer o trabalho.
O orçamento tende a ser mais preocupante quando você compra uma escavadeira. Nesses casos, além do preço inicial de compra, você deve levar em consideração os custos contínuos de armazenamento, manutenção e transporte. Esse é um dos motivos pelos quais a locação é uma jogada inteligente quando você tem um trabalho que exige uma escavadeira grande.
O tamanho não é a única coisa que distingue uma escavadeira da outra. Há uma série de recursos que diferenciam certos fabricantes uns dos outros e que distinguem modelos individuais. Por exemplo, alguns modelos de escavadeira foram projetados para serem ergonômicos para que sejam mais confortáveis e fáceis de operar para o motorista. Recursos como controles de joystick ajustáveis podem tornar a operação mais fácil e intuitiva.
Outra coisa a considerar é o estilo do material rodante. A maioria das escavadeiras operam sobre esteiras, com alguns modelos menores apresentando esteiras de borracha e modelos maiores equipados com esteiras de aço. É essencial que as esteiras de uma escavadeira de esteiras sejam duráveis e adequadas para a aplicação. Você também pode encontrar algumas escavadeiras de rodas no mercado, que são opções mais amigáveis para a estrada.

Quando você está considerando escavadeiras diferentes, a questão de comprar ou alugar é crítica. Vale a pena considerar essas duas opções em alguns casos, mas você descobrirá que a locação permite identificar a escavadeira exata necessária para um determinado trabalho, enquanto a compra o obriga a buscar versatilidade com uma máquina que pode ser menos do que ideal em alguns trabalhos.
Ao comprar, você deve escolher uma escavadeira que seja versátil o suficiente para trabalhar em todas as aplicações, ou pelo menos na maioria das aplicações para as quais você plano usá-la. Se você comprar uma escavadeira muito grande ou muito pequena para muitos de seus trabalhos, ela acabará acumulando poeira e acumulando contas de armazenamento e manutenção sem ajudá-lo a obter um bom retorno sobre seu investimento. A compra é a escolha certa quando você tem certeza de que poderá usar uma escavadeira várias vezes para diversos trabalhos.
Empresas grandes o suficiente podem optar por comprar dois ou mais tamanhos de escavadeiras para a frota. Esta seria a jogada certa se você precisar regularmente de uma mini ou escavadeira compacta para determinadas tarefas e também precisará frequentemente de uma escavadeira padrão ou mesmo grande para outras tarefas. Em muitos casos, porém, a escolha certa é comprar o modelo de escavadeira que você sabe que usará muito e alugar modelos menores ou maiores se encontrar trabalhos que exijam algo que sua escavadeira não pode oferecer.
A locação é ideal quando você precisa temporariamente de um determinado modelo de escavadeira. Mesmo que você saiba que precisará do mesmo tamanho novamente no futuro, o aluguel ainda é mais econômico se sua necessidade for pouco frequente. A locação evita que você faça um grande investimento inicial, além das responsabilidades e dos custos associados ao armazenamento, transporte e manutenção. Além disso, a locação dá a você a oportunidade de experimentar o equipamento antes de decidir se deseja fazer uma compra.

Quando você precisa de uma escavadeira para ajudar a fazer o trabalho certo e no prazo, a Cat Rentals está aqui para ajudar. A Cat Rentals é uma rede mundial com mais de 1.300 locais e o mais extenso estoque de locações de escavadeiras Cat que você encontrará.
Ao fazer parceria com a Cat Rentals, você terá acesso ao amplo estoque de equipamentos pesados de um revendedor, incluindo aluguel de escavadeiras, e aos acessórios da ferramenta de trabalho para ajudá-lo a obter o máximo de seu equipamento. As escavadeiras de nossos revendedores vêm com os recursos de que você precisa e são bem mantidas. Alugue o que precisar das pessoas que fazem o que for preciso hoje.

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação
.jpg)