Kaliteyi Düşürmeden Proje Maliyetlerinizi Düşürmenin 7 Yolu

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları

İnşaat profesyonelleri her zaman işleri zamanında ve bütçeye göre tamamlamayı hedefler. Bazen bir görevi belirli bir son tarihe kadar bitirmek zor olabilir, ancak ekibinizin köşeleri kesmeden bir eylem planı izlemesi çok önemlidir. Neyse ki, bir göreve başlamak için mevcut sürecinizi analiz etmek, paradan tasarruf etmek için yapabileceğiniz bazı değişikliklere işaret edebilir.

Kaliteyi düşürmeden proje maliyetlerini nasıl azaltabileceğinize dair bazı ipuçları:

1. En İyi Çalışanları İşe Alın

İş gücünüzün kalitesi, sorunsuz giden bir iş ile sorunlarla dolu ve programın gerisinde kalan bir iş arasındaki farkı yaratabilir. İnşaat projesi maliyetlerini düşürmenin en etkili yollarından biri, işe alım sürecinde potansiyel mürettebat üyelerini kapsamlı bir şekilde incelemektir. 

Adayların çalışmalarının kalitesi ve katılım ve bir ekibin parçası olarak işlev görme yeteneği gibi diğer önemli alanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için kapsamlı geçmiş kontrolleri yapın ve önceki işverenlerle iletişime geçin. Ayrıca, varsa gerekli lisans gereksinimlerini karşıladıklarını da doğrularsınız. 

En nitelikli işçilere daha yüksek ücretler ödemeniz ve ek işe alım maliyetlerine katlanmanız gerekebilir. Bununla birlikte, daha iyi işçilik, artan üretkenlik ve daha kısa proje tamamlama süreleri bu masrafların dirsek takmak fazlasını yapmalıdır. 

2. Çalışan Eğitimine Öncelik Verin

Kapsamlı eğitim oturumları, güvenlik ve verimliliği korumak için çok önemlidir. Karar vericiler, ekiplerin kendilerine sunulan kaynakları ancak bunları nasıl doğru kullanacaklarını bilirlerse kullanabileceklerini genellikle unuturlar. Bir kişinin eğitim almadan makineleri kullanmasına izin vermek tehlikelidir ve pahalı hasarlara veya para cezalarına neden olabilir.

Göreve ve ekipman bağlı olarak, çalışan eğitim programlarının tamamlanması birkaç saatten bir haftadan daha kısa sürer. Çalışan nitelikleri konusunda güncel kalmak, sizi görevleri güvenle devredebileceğiniz ve çok az insan hatasının meydana geldiği bir ortam yaratabileceğiniz bir konuma getirir. 

Çalışanları eğitim kurslarına kaydetmek, iş sahası güvenlik sağlamak için kritik öneme sahip olmanın yanı sıra filo onarımlarına ve malzeme israfına kurşun maliyetli hataları sınırlamanın mükemmel bir yoludur.

3. Yüksek Kaliteli Araçlar Sağlayın

En kalifiye ve deneyimli çalışanlar bile optimum performans için doğru ekipman ihtiyaç duyar. Ekiplerinizi işe alıp eğittikten ve işe gitmeye hazır olduklarında, iş için en iyi araçlara sahip olduklarından emin olun. Zorlu koşullar altında ağır kullanımın zorluklarına dayanabilecek kaliteli ürünler seçin. Ekip yöneticilerinizin her bireyin belirli bir uygulama için uygun ataşman kullandığını doğrulamasını sağlayın.

Ayrıca, araçları kullanılmadıklarında korumak için sıkı güvenlik önlemleri uygulayın. Tesis içinde gün sonunda ekipman kilitleyebileceğiniz bir alanı güvenceye alın. İşçilerin kendilerine ait olmayan hiçbir eşyayı eve götürmelerine izin vermeyin. 

4. Yapı Malzemelerini Toplu Olarak Satın Alın

Proje yöneticileri, ekiplerin bir yapı inşa etmek için kullanacakları malzemeleri sipariş etmekten sorumludur. İşletmenizin sıklıkla ahşap levha, çivi, hırdavat, beton veya belirli agregalar kullandığını biliyorsanız, toptancıların fiyatlarını karşılaştırın ve toplu olarak satın almayı düşünün. Sıklıkla ihtiyaç duyduğunuz fazla malzeme arzına sahip olmak, inşaatı hızlandırmaya ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olur. Bu uygulama aynı zamanda tekrarlanan nakliye ücretlerinden uzak durmanızı sağlar.

Bir toptancıdan hammadde satın almak size birim başına en düşük maliyeti verecektir. Toplu olarak satın almadan önce, mallarınızı bozulmamış durumda kalmaları için depolamak için güvenli bir yeriniz olduğundan emin olun.

5. İş Sahası Uygulamalarını İyileştirin

Sahadaki süreçlerinize ve prosedürlerinize daha yakından bakın. Ne kadar zaman, işçilik, malzeme ve kaynakları azaltabileceğinize ve bunun size ne kadar para kazandırabileceğine şaşırabilirsiniz.

Sağlam saha yönetimi uygulamalarını uygulamak, çalışanlarınızı yakından denetleyecek ve faaliyetlerini monitör edecek yetkin proje yöneticilerini işe almakla başlar. Bu profesyoneller olağanüstü iletişim becerilerine sahip olmalı ve her mürettebat üyesi için hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşmalarını sağlama becerisine sahip olmalıdır. 

Şantiye giderlerinizi azaltmanın bir başka yolu da yalın inşaat prosedürlerini benimsemektir. Bu metodolojiler, israfı önemli ölçüde azaltarak süreçlerinizi optimize edebilir.

6. Teknolojiden Yararlanın

Gelişen inşaat teknolojilerinden yararlanmak, inşaat proje maliyetlerini düşürmenin bir başka mükemmel yoludur. Planlamaya yardımcı olmak ve işin ilerlemesini monitör için havai saha görüntüleri sağlayan dronlar gibi yeniliklere yatırım yapmayı düşünün. Maliyetli insan hatalarını en aza indirmek için saha araştırma doğruluğunu artırabilen ve diğer otomatik görevleri yerine getirebilen robotlar vardır.

7. İş için Uygun Ekipmanı Kiralayın

Bir inşaat projesinde tasarruf etmenin yollarını arayan profesyoneller, mevcut filolarını düşünmelidir. Ekibiniz eldeki görevin üstesinden gelmek için donanımlı mı? Cat Rentals℠ gibi saygın bir kaynaktan makine kiralamak, uzun vadeli bir yatırım taahhüdü olmadan yeni fırsatlar plan etmenizi sağlar.

Tüm işletmeler kendi ekipman sahip olmak istemez. İster kazı ister yıkım işinde olun, kiralama size uygun bir anlaşmaya dayalı olarak makine edinme esnekliği sağlar. Cat Rentals, dünya çapında 1.300'den fazla lokasyona sahiptir. İnşaat şirketiniz yerel temsilcinizle iş ortaklığı yaparak şu avantajlardan yararlanabilir:

  • Uzman teknisyenler tarafından düzenli olarak bakımı yapılan makineler.
  • Siparişlerin doğrudan sitenize teslimi.
  • kısa devre yapmak veya uzun vadeli kiralama sözleşmeleri.
  • Sektörünüz için en son teknolojiye erişim.
Sektör Lideri Ekipman Kiralama için Cat Rentals℠'a Göz Atın

CatCat Rentals, sizi 70'ten fazla farklı markanın kiralık makineleriyle tanıştırır. Tüm tekliflerimiz kategorilere göre düzenlenmiştir, böylece uygulamalarınıza uygun kiralık makineleri bulabilirsiniz. ekipman bizzat görmek için bölgenizde bir yetkili temsilci bulun.

Ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için 1-800-RENT-CATCAT adresinden uzmanları arayın. İhtiyacınız olan makineyle ilgili fiyat teklifi almak için çevrimiçi form da doldurabilirsiniz.

Yakınınızdaki kiralık Cat bulun

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları