什么是自适应重用?

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

您可能在城镇中遇到过破旧、未使用或废弃的建筑。你有没有想过,只要付出一点努力、耐心和创造力,它会是什么样子?

看似过时的建筑可能具有巨大的潜力,而这正是适应性再利用背后的概念。你可以把一个曾经服务于某个目的的可抢救结构完全改造它来实现一个新的目的。

自适应再利用是优化结构运行性能并使其重新开始的绝佳方法。本指南将详细探讨该过程及其如何使建筑物受益。

  • 什么是建筑业中的自适应再利用?
  • 自适应重用的 5 个好处
  • 自适应重用的真实示例
  • 自适应重用的步骤
  • 自适应重用设备
什么是建筑业中的适应性再利用?

自适应重用是针对新目的调整或更新现有结构。当建筑物过去的用途在该区域变得过时、不切实际或过时时,建筑工人通常会进行这种类型的翻新。例如,由于经济衰退,一个企业或行业可能会迁出一个地区。

自适应重用为旧建筑注入了新的活力。它将其转化为有利于周围社区的东西。自适应重用的一些示例包括:

  • 将旧工厂改造成学校、住宅或办公大楼。
  • 将旧电影院改造成教堂或音乐厅。
  • 将废弃的房子变成餐厅或咖啡馆。
  • 将旧飞机库改造成购物中心。
适应性再利用不同于历史保护和修复,因为这些项目涉及将结构恢复到原始状态。

自适应再利用可以成为新建筑的更可持续的替代方案。它阻止了许多建筑物的拆除。知识渊博的房地产开发商通常会处理这些项目,因为他们拥有必要的财务能力和专业知识。适应性再利用不同于历史保护和修复,因为这些项目涉及将结构恢复到原始状态。

请记住,并非每栋旧建筑都符合适应性再利用的条件。在启动项目之前,企业家、建筑师和建筑商必须确保成品能够满足市场需求,实现其新目的并保持其结构完整性。成功的自适应重用需要经验丰富的团队来更新升级结构。

自适应重用的 5 个好处

重新利用现有结构有几个好处,例如节省能源、保护历史完整性以及为社区提供一些享受的东西。以下是考虑自适应重用的五个主要原因。

1. 保护文化遗产

虽然它与历史保护略有不同,但适应性再利用可以保护具有历史建筑的社区的文化。它修复和改造历史遗迹,这些历史遗迹本应被拆除以建造新建筑或停车场,或者任其腐烂。

2. 减少城市扩张

建筑商在寻找新的建筑工地时,通常必须选择城市以外的土地。老旧的建筑或昂贵的房地产占据了许多城市,导致城市扩张。城市扩张描述了城市地区的无限制扩张,这 可能导致空气污染、交通拥堵、社会隔离、高基础设施成本和其他挑战。

自适应再利用可以减少城市扩张,为企业提供新空间,而无需占用新地块。

自适应再利用可以减少城市扩张,为企业提供新空间,而无需占用新地块。它还为人们提供了一个社交和互动的场所,有助于团结社区。

3. 增强社区乐趣

自适应再利用为社区增加价值。它为他们提供了他们需要或可以在未来几年享受的东西。可用于学校、壳体或办公楼等实际用途。它还可以为缺乏娱乐和社交机会的城市提供娱乐和社交机会,例如拱廊和餐馆。

自适应重用还可以通过视觉或教育吸引力增强社区。人们可以享受艺术画廊、图书馆或其他文化灯塔。建筑师和建筑商还可以将建筑改造成时尚、美观的地标,为社区增添路边吸引力。

通过为社区增添功能、美观或娱乐吸引力,适应性再利用可以鼓励社区享受和团结。

4. 促进节能

自适应再利用还具有环境效益,因为它可以促进节约能源。与完全从头开始重建结构不同,对现有建筑进行升级再造可以减少项目所需的自然资源和材料。

5. 降低项目成本和完成时间

一般来说,自适应再利用施工成本低于传统建筑项目。它可以抢救一个场地,而不是拆除它并从头开始。这意味着自适应再利用通常需要更少的建筑材料,而这些材料的价格最近飞涨。2018 年至 2022 年间,建筑材料成本上涨了 19% 以上

适应性再利用不需要拆除费用,而拆除费用占建筑预算的很大一部分。建筑商还可以通过适应性再利用项目获得联邦历史税收抵免和地方税收优惠。

此外,建造新建筑通常比重新利用现有建筑需要更长的时间。加快施工流程可以缩短完工时间并降低人工成本。许多旧建筑空间只需最少的翻新即可适合居住。即使项目仍在进行中,业主也可以开放部分空间用于商业。

自适应再利用建筑比新建筑项目便宜约 16%,完成时间减少 18%。

自适应重用可节省时间和经济效益。它通过彻底改变原本闲置或空置的设施来促进投资。自适应再利用建筑比新建筑项目 便宜约 16%, 完成时间减少 18%。

自适应重用的真实示例

为了让您更广泛地了解这个建筑过程是如何运作的,这里有一些美国适应性再利用项目的例子。

1. 波特兰日本花园

自适应再利用既适用于室外空间,也适用于室内空间。1967 年,俄勒冈州波特兰市的波特兰日本花园从 动物园改造成 占地 12 英亩的郁郁葱葱的植物园。最初用笼子、栅栏和混凝土覆盖了场地。现在,这个宁静的度假胜地种满了各种五颜六色的花卉和植物。

您还会发现许多建筑特色,如桥梁、码头、喷泉和雕像。如果您有机会漫步穿过这个隐藏的波特兰瑰宝,您可以欣赏到自然之美以及适应性再利用在使这个景点成为可能方面的作用。

2. 拉奇蒙特特许高中

加利福尼亚州洛杉矶的拉奇蒙特特许高中占据了 纽约人寿保险公司的旧址。当埃里克·哈斯 (Eric Haas) 和查瓦·丹尼尔森 (Chava Danielson) 将一座古老的保险大楼改造成一所繁华的学校时,他们保留了关键元素以保持其原始的中世纪设计。同时,他们巧妙地修改了内部空间以容纳学生。

3. 阿姆斯壮石油天然气公司

Lake Flato Architects 将科罗拉多州丹佛市的一家 20 世纪机械车间改造成 Armstrong Oil and Gas。他们剥离了屋顶的中心部分,创造了一个景观庭院。这为办公室带来了自然光和通风,以及丹佛天际线的壮丽景色。他们增加了新的旅行路线,包括一条走道和两个悬臂钢楼梯。

尽管发生了这些变化,该设施仍保留了其原来的外壳、结构和历史风格。建筑师保留了钢材、混凝土、砖块和玻璃等原材料。他们从该建筑的前世抢救并重复使用文物,重新利用木地板和厚重的木屋顶横梁。这个可持续项目在 2011 年获得了 室内建筑学院荣誉奖

4. 陆上合作伙伴

Overland Partners 是一家位于德克萨斯州圣安东尼奥的建筑和设计公司,对 1917 年的休斯管道仓库进行了改造,以容纳自己的工作室和办公室,以及其他租户的空间。建筑师拆 除了 1,200 平方英尺 的屋顶空间,以整合一个新的庭院。

他们重新铣削和重新组装现有家具,以创建适应开放式办公室计划的工作站。他们还从天花板和屋顶上回收木材来制作楼梯踏板。不稳定的混凝土地板变成了小巷铺路机,形成了一个热闹的户外会议空间。

此外,他们还安装了天窗,将自然光引入室内。同时,砖砌、混凝土地板、松木和接缝等保存完好的特色展示了其独创性。该建筑的开放式计划为未来的用户提供了长期的多功能性。 

该团队旨在突出该物业的原始性质,同时传达现代办公楼氛围。适应性再利用项目为琼斯大道上日益恶化的市中心街区注入了新的活力。

5. 怪癖酒店

位于弗吉尼亚州里士满市中心的 Quirk Hotel 最初建于 1916 年,是一家 百货商店 JB Mosby & Co. 干货店。酒店拥有精致的意大利文艺复兴时期设计,保留了松木地板、原始铁制楼梯、宏伟拱门和拱形天花板等建筑历史。

这家精品酒店拥有再生木地板托梁和在拆除过程中保存下来的床。酒店内还设有餐厅、屋顶杆和艺术画廊。这个适应性再利用项目于 2015 年 9 月正式向公众推出,至今仍是里士满备受喜爱的别致主打产品。

6. 联合车站

联合车站是科罗拉多州丹佛市一个繁华的社区地标,拥有商店、餐馆和住宿。它 最初于 1881 年作为 丹佛联合仓库开放,然后在 1894 年燃烧后迅速重建。由于这个时代对铁路旅行的需求量很大,这座城市迅速扩大了结构。然后它被今天保留下来的雕刻赤土和花岗岩结构所取代。

它于 1914 年作为丹佛联合车站重新开放,但振兴该建筑的努力直到 2001 年才真正开始。该车站于 2014 年盛大重新开放,引入了一系列购物、餐饮和文化区。 

它还继续服务于交通用途,为机场提供轻轨服务。包括总统和欧洲皇室成员在内的知名人士都参观了联合车站。

这个世纪以来,这种结构经历了许多变化,适应性再利用在它取得今天的成就方面发挥了重要作用。

这个世纪以来,这种结构经历了许多变化,适应性再利用在它取得今天的成就方面发挥了重要作用。虽然铁路旅行在现代社会中不太普遍,但成千上万的人光顾这个重新利用的齿轮系站。

自适应重用的步骤

与任何建筑一样,每个适应性再利用项目都有独特的要求。根据结构的位置、条件和其他考虑因素,每种成本和人工都会有所不同。但是,以下是重新利用旧建筑的基本步骤。

1. 评估建筑物和社区

如果在进行适应性再利用之前对建筑物进行彻底评估,如果财产结构不健全,您将面临危险工作场所和高隐性成本的风险。

聘请专业人员对结构进行勘察。他们可以确定它是否适合自适应重用。虽然聘请专家确实会增加您的项目成本,但您不应放弃这一关键步骤。如果在进行适应性再利用之前对建筑物进行彻底评估,如果财产结构不健全,您将面临危险工作场所和高隐性成本的风险。

例如,在评估房产时,您可能会遇到石棉、霉菌、引线油漆和制冷剂等材料。水泄漏是防水板、填缝、密封件、车窗区域或其他位置的另一种可能性。您可能需要咨询建筑科学公司来审查建筑图纸。这样做可以帮助您确保机装箱紧密、防泄漏。勘探和调查现场是解决这些因素的关键阶段。

专业人士还可以帮助您研究当地的分区法律,以确保您的项目理念与它们保持一致。如果您要重新利用历史建筑,请考虑与历史保护专业人士或当地保护办公室会面。他们可以确定您的任何更改是否会损害财产的历史完整性。

同样,专家可以帮助您评估周边区域,看看该结构是否适合您的项目。您需要考虑以下事项:

  • 交通和行人模式。
  • 停车和交通选择。
  • 社区对您规划的建筑类型的兴趣。
  • 您的项目将如何影响周围的企业和家庭。

在推进适应性再利用之前,对社区进行调查并围绕这些因素进行规划至关重要。

2. 制定预算

自适应再利用的成本通常低于新建项目的成本。然而,它仍然可能很昂贵,具体取决于所需的工作量和材料。承包商可以帮助您估算项目成本并计划预算。一旦您确认这些估计费用符合您的预算,您就可以安全地继续下一步。

3. 招募团队

专门从事自适应再利用的建筑师、修复承包商和高级建筑商团队是必须的。

适应性再利用项目需要大量的技能和知识。因此,这不是一项自己动手的事业。您需要聘请专业人员来协助项目的各个方面。专门从事自适应再利用的建筑师、修复承包商和高级建筑商团队是必须的。

4. 制定项目计划

组建完整的施工团队后,您可以创建项目时间表和计划。确定要保留和更换的元件,包括地板、门窗、墙壁和屋顶。 

在适应性再利用项目中,尽可能多地保留特征,以保留建筑物的历史和文化。但是,应更换任何过度磨损、损坏或无法修复的元件。您可以参考该物业的维修历史记录,以确定哪些区域正在退化或最近进行了维修。

创建业务的平面计划和布局。例如,如果您要建造一家餐厅,请指定厨房和用餐区。确定这些部分是否有足够的空间,以及是否应扩展它们。评估厨房和浴室等房间的 HVAC 和管道,以确定需要做多少工作。

以下是其他一些需要考虑的事项:

  • 现有设备是否符合当前法规?
  • 结构地基能否支撑新地板?
  • 竖井尺寸是否适合新管道系统、电力和管道立管?
  • 管道和灯是否适应当前的地板到天花板的高度?
  • 是否有足够的水压力来对现有建筑进行任何加建?

与任何建筑项目一样,检查结构的各个方面和特征,以制定全面的建筑计划。提前规划好每一个细节,将使施工过程明显更加顺畅快捷。

5. 开始构建

您的团队可以在最终确定计划后开始施工。收集您需要的所有设备,确保其可靠、功能正常且适合作业。

通过租赁建筑设备,您无需长期购买即可获得最新的型号和技术。

通过租赁建筑设备,您无需长期购买即可获得最新的型号和技术。您可以试用不同的机器和功能,看看什么对您的项目最有利。租赁设备时,您也不会产生额外的维修和保养费用。

一旦您拥有了所有必要的设备并准备好建造,请记住采取额外的预防措施以避免损坏可行材料。避免随意拆除和粗糙的表面处理,因为它们可能会损坏您可能需要在项目中保留的旧建筑部件。

Cat Rentals℠ 如何帮助实现自适应再利用

与任何建筑项目一样,高质量的设备对于成功的适应性再利用至关重要。在 Cat Rentals℠,我们拥有大量的建筑机械和工具库存。我们为短期和长期项目提供租赁选项。 

无论您的自适应再使用设备需求持续几周还是几个月,Cat Rentals 代理商都可以帮助您找到准确高效地完成作业的解决方案。以下是您可以租用的一些建筑设备类型,以满足适应性再利用项目要求。

您可以租用的建筑设备类型,以满足自适应再利用项目要求。

1. 铰接式自卸卡车

接式自卸卡车可帮助操作员运输、搬运和卸载物料,从而使各种建筑项目受益匪浅。我们的精选产品包括重型设备行业最负盛名的制造商之一 Caterpillar 的卡车。 

除了自动化功能和舒适的驾驶室外,大车斗容积还可让您的设备在更短的时间内运输更多的物料。此外,Caterpillar 铰接式自卸卡车还配备了 Cat ACERT™ 发动机,该发动机可将扭矩和功率提高多达 20%,同时保持燃油经济性。

2. 混凝土设备

如果您在适应性再利用项目中使用混凝土,则需要一种混合混凝土并在工地上运输的方法。正确搅拌和凝固混凝土可以帮助您避免代价高昂的长期结构挑战。Cat Rentals 代理商可以帮助您找到最高质量的 混凝土设备租赁服务

我们备有几乎所有新搅拌混凝土所需的机器,包括水泥和砂浆搅拌机、料斗、现场自卸车、抹子等。我们精选的搅拌车、自卸车、越野车和铲斗具有不同的容量,让您可以为您的项目选择合适的尺寸。

3. 滑移装载机

我们提供各种配置和尺寸的 滑移式装载机。 Caterpillar 制造的滑移式装载机采用创新技术实现高性能性能、安全、视野开阔和平滑操作。我们有垂直和径向提升型号可用于多种应用,包括物料处理、挖掘和挖渠、小型拆除项目等。 

其他特性包括密封增压舒适型驾驶室,可实现平稳、安静的操作。电子控制发动机技术有助于降低排放和油耗。滑移式装载机可以灵活地应用于各种地形和应用场合,因此您可以轻松找到符合您的项目规格的机器。

选择 Cat 租赁设备来协助执行自适应再利用项目
选择 Cat 租赁设备来协助执行自适应再利用项目

当您需要采用最新技术进步的高效建筑设备时,Cat Rentals 可以满足您的需求。从 挖掘机推土机租赁 到先进的远程信息处理系统,我们几乎可以为您提供开始下一个适应性再利用项目所需的一切。

我们很自豪地以具有竞争力的价格提供日租、周租、月租和长期租赁。我们的设备来自领先的制造商和品牌。此外,我们技术娴熟的技术人员对所有机器进行测试和维修,以确保卓越的质量和价值。

如果您已准备好为即将开展的项目寻找工具和机械,请立即浏览我们的 租赁设备库存 。您还可以 联系当地代理商,询问 有关寻找合适机器的问题。

查找您附近的 Cat 租赁设备

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置