实施环保建筑策略指南

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

污染和气候变化对现代世界造成了毁灭性影响。在全球范围内, 十分之九的人 呼吸着污染的空气,气候变化有可能极大而永久地改变全球格局。

建筑项目会产生大量的污染和废物。据美国环保署 (EPA) 估计,建筑和拆除项目每年产生约 5.69 亿吨废物 。但环保的建筑策略可以帮助减少浪费并遏制污染物的排放。

什么是可持续建筑技术,为什么它们很重要,建筑企业可以采取哪些步骤来实施它们?我们将在下面回答这些问题。

跳转到一个部分:

什么是绿色建筑?

绿色建筑是指提倡负责任的建筑、减少浪费和帮助保护环境的做法。绿色建筑实践可以采取多种形式,但它们通常延伸到施工过程的多个方面,包括设计、建造、运营、保养、翻新和拆除。

 

如何实施环保施工策略

建筑企业可以实施的一些环保策略包括:

1. 改善整体Health与安全

建筑企业主和承包商可以采取多种措施来改善工作现场的整体健康和安全。使用更安全、更环保的产品和具有安全意识的协议就是这样一步。考虑实施以下产品和计划:

  • 无毒的油漆、溶剂和粘合剂: 建筑工地可以考虑使用无毒的油漆、溶剂和粘合剂,以保护员工健康、消费者健康和环境。有毒涂料、溶剂和粘合剂通常含有易挥发有机化合物(VOC)。这些有害化合物会引起呼吸窘迫、头痛、皮疹和其他健康问题,它们还可能渗入周围环境,污染土壤和水。但无毒版本对人体和生态系统要容易得多。
  • 无毒建筑材料: 建筑工地还可以使用无毒的建筑材料,如天然木材、粘土灰泥甚至稻草包。无毒的建筑材料使建筑项目的工作更安全,已建成的建筑居住更安全,周围环境更清洁。
  • 通过设计进行预防: 隶属于疾病控制与预防中心 (CDC) 的国家职业安全与Health研究所 (NIOSH) 制定了一项名为“通过设计预防”的 计划。该计划旨在防止建筑业中的工伤、疾病和死亡。其战略的一部分包括将环境、能源和可持续性指南与职业健康和安全指南相结合,例如,通过引入安全处理有毒废物或减少建筑工地污染物的协议。

2. 改进拆除流程

传统的拆除方法会产生大量的碎石和废物,这些碎石和废物往往会堆积在垃圾填埋场,包括 混凝土、木材、沥青、石膏板石膏、金属、砖块、玻璃、塑料、树木、树桩和泥土 材料。但更环保的拆除做法可以帮助缓解这种担忧。公司可以采用的一些改进的环保拆除实践包括:

  • 增加回收利用: 混凝土和钢材等建筑材料仍可用于新建筑项目时,不应进入垃圾填埋场。建筑承包商可以将这些物料送到工业破碎现场,在那里,重型设备将它们破碎成干骨料,用于新的项目。
  • 重复使用材料: 天花板和地板材料(如塑料和乙烯基)也是新项目重复使用的理想选择。重复使用或回收这些材料有助于建筑公司为环境尽自己的一份力量,并避免高额的废物处理费用。
  • 重新购买材料: 或者,如果建筑公司无法重复使用自己的拆除材料,他们可以重新购买拆除材料。购买从其他矿场回收的材料有助于减少浪费并促进环境可持续性。

3. 使用本地采购的替代材料

建筑企业和承包商也可以通过使用本地采购的替代材料为环境尽一份力。运输物料的距离过长会导致更高的燃气油耗,并大大增加排放到大气中的二氧化碳量。在当地购买有助于减少燃气油耗和排放。替代材料有助于减少有毒污染物的释放。

以下是一些 用于建筑项目的替代和回收材料 :

  • 竹子: 竹子的生长速度比硬木树快得多,并且是硬木的可再生替代品。
  • 天花板材料: 来自钢铁工业、报纸、玻璃和甘蔗的渣棉可用于制造天花板瓷砖。
  • 软木: 可持续收获的软木可用于油毡。
  • 粉煤灰: 粉煤灰是煤炭生产的副产品,可用作水泥和混凝土的填料。水泥和混凝土生产因其资源消耗和温室气体排放而臭名昭著,但用粉煤灰替代使生产更具可持续性。
  • 绝缘材料: 羊毛具有出色的绝缘性能,同时不含有毒化学物质。回收服装中的棉花是另一种可靠的解决方案,使用稻草包也是如此。木纤维也是如此,它采用木材工业的副产品——木屑——并使用天然、无毒的粘合剂将它们压实在一起。
  • 橡胶: 再生橡胶和轮胎可用于制作橡胶地板。
  • 乙烯基和 PVC 塑料: 乙烯基和 PVC 塑料可以回收用于乙烯基地板。

使用当地采购的替代材料是帮助保护环境的绝佳方式,但它对建筑公司也有附带的好处。使用当地采购的材料通常意味着更短的运输时间和更少的与运输相关的施工延误。在当地购买有助于支持当地经济,并为附近的企业带来备受赞赏的推动力。有朝一日,这些企业可能会通过聘请您的建筑服务来回报您的恩惠,从而全面扩大利益。

4. 使用可再生能源

建筑公司可以使用可再生能源作为其绿色建筑战略的一部分。利用可再生能源可以帮助建筑企业减少化石燃气油耗并提高建筑物的能源效率。

利用可再生能源还具有多种附带好处。如果您所在地区的燃料成本很高,使用可再生能源可能会帮助您的公司降低其公用事业成本。使用替代能源形式有助于减轻电网压力并降低停电和电力中断的风险,尤其是在夏季,因为此时电力成本经常飙升。

太阳能发电

在建筑物的屋顶上使用太阳能电池板或作为院子或花园中的独立太阳能电池板,有助于将建筑物转变为发电机。在住宅建设项目中,承包商可以安装含有太阳能电池的光伏窗。这些窗户将能够根据收到的阳光量调整其透明度,并有助于调节室内的温度。

在建筑施工中使用太阳能可以提供 以下好处

  • 可持续性: 太阳能是完全可持续的。只要阳光明媚,太阳能就可以供人类线束利用和使用。
  • 减少水资源短缺: 太阳能使用的水很少,而化石燃料的生产却消耗了水资源。在美国广泛使用太阳能可以帮助节省足够的水,为 130 万户家庭提供水分。
  • 遏制污染: 化石燃料的提取、精炼和使用会向大气排放大量污染物。太阳能技术的广泛采用可以遏制污染,并有助于防止高达 1670 亿美元的不利健康和环境影响。
  • 减缓气候变化: 气候变化是当今世界面临的最紧迫的问题之一。在建筑物中增加太阳能的使用可以减少我们的气候足迹,并节省多达 2590 亿美元的全球气候变化造成的损失。
  • 改善健康和福祉: 污染对健康的影响影响着许多人的生活。污染会导致哮喘、支气管炎和肺气肿等其他呼吸系统疾病、皮疹,甚至心脏病和中风。全球每年有 700 万人因呼吸污染空气而死亡 。广泛使用太阳能代替化石燃料能源可以挽救 25,000 多人的生命 ,并提高更多人的生活质量。

风力发电

使用涡轮发电场产生的电力是投资替代能源的另一种方式。建筑公司可以使用任何规模的风力涡轮机为他们的建筑物提供动力。他们可以与大型风电场合作提供能源,也可以在新建筑的屋顶或院子里安装垂直轴或螺旋风力涡轮机。这些装置有助于减少化石燃料的消耗,并且还具有几乎不需要保养的好处。

美国能源 部列出了使用风能代替化石燃料能源的这些优势 :

  • 可持续性: 与太阳能一样,风能也是可持续能源。当太阳的热量与地球的旋转和表面不规则性相结合时,就会产生风。只要阳光明媚,地球自转,风能就会可供人类使用。
  • 成本效益 风能具有极高的成本效益。风能是当今价格最低的能源之一,通常每千瓦时的成本在 2 到 6 美分 之间 。
  • 清洁能源: 与太阳能一样,风能也是清洁能源。风能生产不排放温室气体,也不会导致污染水平或气候变化。
  • 国内采购: 美国进口许多化石燃料,但美国的风能几乎完全来自国内。随着新风电场的上线,国内风电发电能力只会不断增长。风能是目前美国 国内 第一大可再生能源。
  • 合作机会: 风电场为能源供应商、农民和牧场主以及商业地产之间提供了合作机会。风力涡轮机占地面积很小,因此农民、牧场主和商业地产可以安装风力涡轮机,而不会对其业务产生影响。农民和牧场主仍然可以在他们的土地上耕种,商业实体可以开展业务,同时风力涡轮机从他们的财产中产生能源。作为交换,能源供应商可以支付土地使用费,这在农场和牧场很常见。企业也可以利用产生的能源来减少对传统电力的依赖。

地热能

地热能 不如风能和太阳能能那么出名,但它也为化石燃料提供了一种有价值的替代品。

地热能是在地壳下产生的热能。热水库位于地表以下的不同深度。水和蒸汽将这种能量带到地球表面,有时会以间歇泉的形式喷发或形成冒泡的温泉。

但是,即使在地表看不到这些自然特征的地方,公司也可以钻一英里或更深的井来开采这些宝贵的储层。然后,他们线束利用地下热量,代替传统燃料用作能源。

美国能源部列出了地热能的以下好处:

  • 再生性: 地下储热池自然补充自身。因此,通过谨慎管理,能源公司可以校准其提取过程,以匹配自然补给速度。这样做意味着只要有适当的管理协议,热能的供应就永远不会耗尽。
  • 稳定的基荷: 由于这种自然补给,地热源可以在各种气候条件下,每周 7 天、每天 24 小时持续提供能源。
  • 国内生产: 与美国生产但也进口的原机油不同,美国的地热能主要来自国内。美国拥有许多非常适合用作能源供应的地热资源。
  • 清洁能源: 地热能就是清洁能源。它几乎不向大气中释放二氧化碳,其过程消耗的水也很少。

5. 增加绿地和混合用途区域

建筑企业还可以与土地开发商合作,将绿地和混合用途区域纳入他们的项目。将绿地纳入建筑项目可以让植被茂盛,并增加从大气中吸收的二氧化碳量。绿地可以是公园或绿树成荫的人行道,但它们也可以包括屋顶或室内花园等创新解决方案。

融入绿色空间也有助于改善建筑物内的空气质量——植物充当天然空气过滤器,去除二氧化碳和污染物,释放清洁氧气,营造更清新的室内环境。

混合用途空间也有助于成为环保建筑战略的一部分。建筑企业不仅可以与土地开发商合作,创建一个包含办公楼、公园和绿树成荫的自行车道的多功能区。像这样的空间将有助于维持当地生态系统,并促进健身和社区的额外好处。

6. 使用环保设备

建筑设备会消耗数加仑的燃料并产生数吨的碳排放。但选择环保设备可以帮助减少这些有害的环境影响。寻找低燃气油耗和低排放的机械,或租用可以使用替代燃料或可生物降解液压油的设备。

7. 使用绿色建筑技术和固定装置

环保建筑技术和安装的一些最新趋势包括:

  • 零净能耗: 零净能耗建筑是一种特殊类型的建筑,产生的能量量等于其消耗的能量。建筑物通常通过添加太阳能电池板或小型风力涡轮机来实现这一点。
  • 气候变化电阻: 随着气候变化导致极端天气模式的增加,越来越多的建筑企业正在与设计师合作建造能够抵御严重风暴的建筑。
  • 节约用水: 建筑公司还可以添加促进节水的功能,例如低流量马桶和淋浴喷头。
  • 智能建筑: 智能建筑使用自动传感器来控制温度、照明、通风和安全。当房间空无一人时,它们可以断开暖气、制冷和照明。
  • 低排放车窗: 低排放车窗具有特殊涂层,可防止夏季热量进入和冬季热量损失。这些高效的窗户有助于减少能源消耗,让房间全年保持舒适。
  • 冷屋顶: 冷屋顶使用专门设计的瓷砖和反光涂料来转移热量。它们通过防止家庭在夏季过热来帮助减少能源使用。
  • 仿生学: 仿生学是一种用于基于自然开发建筑设计的技术,例如在粘合剂和其他建筑必需品中使用天然材料。
实施环保施工策略的好处

实施绿色建筑战略为建筑企业、消费者和社区提供了 多种不同的好处 。

1. 环境效益

当然,绿色建筑实践带来的环境效益是最重要的。石油发电机和泄漏的管道会造成灾难性的环境破坏。与化石燃气油耗相关的碳排放因其对全球气温上升、极地冰盖融化、海洋酸化、恶劣天气模式加剧等的影响而闻名。使用可持续的能源和做法有助于遏制这些有害影响,并促进我们和我们的子孙后代可以享受的健康全球生态系统。

2. 降低成本

能源效率通常与财务效率齐头并进。采用绿色施工实践有助于降低成本。在美国, 所用 能源的 20% 用于为商业建筑供电,但更环保的做法可以帮助降低这一数字。例如,美国能源部报告称,依赖太阳能的商业建筑比传统建筑减少多达 70% 的电力 ,并以减少公用事业费用的形式提供好处。

3. 创造就业机会

绿色能源部门有助于在全国范围内创造急需的就业机会。对具备设计、安装和维护太阳能电池板和风力涡轮机的技能和专业知识的人才的需求很高。未来,绿色能源领域只会不断扩大。它需要更多的人来开发可持续能源方面的创新,也需要更多的人具备保持新技术有效运行的技能。通过将可持续能源纳入其建筑实践,建筑企业有助于在其社区和美国各地创造就业机会。

4. 税收优惠

实施环保建筑实践还可以帮助企业获得税收优惠,他们可以用来增加储蓄或成长和发展。采用了光伏电池、太阳能加热器、地热能、小型风电场或节能电器等绿色能源解决方案的家庭和企业有资格从美国国税局 (IRS) 获得税收优惠。这些激励措施有助于鼓励公司将绿色解决方案纳入其业务运营的一部分。

5. 提升声誉

对于建筑公司来说,绿色实践通常可以提高声誉。越来越多的消费者希望企业能够通过其运营方式展示他们的价值观。如果企业不认同他们的价值观,消费者就不太可能与他们合作。但是,一家真正关心社区和环境福祉的公司可能会赢得客户的尊重。

6. 增加业务

当当地企业和居民了解到,他们可以信任建筑公司以环保的方式运营,并在这样做的同时提供高质量的结果时,他们更有可能与该公司合作提供建筑服务。他们也更有可能从事口碑广告,这有助于进一步提高公司的声誉,并使其赢得越来越多的投标。

请联系您当地的 Cat® 代理商,获取环保型设备解决方案

从不惜一切代价的人那里租用您需要的任何东西。这是 Cat® 租赁公司的座右铭,多年来一直为我们的客户提供良好的服务。如果您的作业现场需要优质的绿色环保设备,请联系 Cat Rentals,从我们种类繁多的租赁设备目录 中寻找环保型机器。我们致力于 紧跟绿色建筑 的最新趋势,可以帮助您找到所需的解决方案。

在线查找位置 ,并立即联系以了解更多信息。

查找您附近的 Cat 租赁设备

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置