小型挖掘机是作业现场用途最广泛的机器之一。它们紧凑、可靠且易于操作,可以应对挖掘、提升、拆除等任务。它们的小巧尺寸使它们能够安装在大型设备无法安装的地方。 虽然标准挖掘机 非常适合大型项目,但小型挖掘机则非常适合狭小空间和小规模作业。
小型挖掘机可以做什么?
小型挖掘机可处理各种项目。常见用途包括:
- 维修狭窄住宅区的下水道管道
- 在后院安装游泳池、热水浴缸或池塘
- 拆除小型结构、沥青或混凝土段
- 为管道、电缆或灌溉设备挖洞和挖沟
- 园林施工任务,例如树桩清除或轻型平整
- 与合适的工装配合使用时,可进行钻孔和回填作业。
他们最大的优势之一是灵活性。借助 各种附件,您可以将铲斗换成螺旋钻、锤子或拇指夹等工具,以处理更多任务。
在操作任何机器之前,请阅读用户手册。准备就绪后,请按照下列步骤操作:
- 进入驾驶室,使用行驶操纵杆或踏板移动挖掘机。Cat 挖掘机具有斗杆转向和巡航控制功能,使行驶更加轻松。
- 降下推土铲(如有配备)以稳定机器。
- 学习控制时,将发动机转速设置为功率的一半到三分之二。在获得信心的同时提高速度。
- 向前推右操纵手柄,降下卸载臂;向后拉左操纵手柄,以伸出斗杆。
- 使用右侧操纵手柄卷曲或倾卸铲斗;将铲斗齿降至地面并调整挖掘角度。
- 将左侧操纵手柄向后拉,回缩斗杆并装满铲斗;向后拉右操纵手柄,以上升卸载臂。
- 使用左侧操纵手柄将驾驶室和卸载臂旋转到卸载位置。
- 降下卸载臂,伸出斗杆,卸载铲斗;如果需要,使用铲刀来平整沟渠。
挖掘前,务必将挖掘机停放在稳定、水平的地面上。保持警惕井下公用设施或附近的建筑物。随着您的练习,控制将成为第二天性,让您更高效、更安全地操作。
Cat Rentals 提供可靠、操作员友好的 Cat 小型挖掘机,这些小型挖掘机 具有易于使用的控制装置和宽敞舒适的驾驶室。
有多种型号可供选择,您可以为您的项目选择合适的伸展距离、挖掘深度和提升能力。当您从我们这里租赁时,您还将获得专家支持、现场保养和可靠的服务,以确保您的项目步入正轨。
问:迷你挖掘机与标准相比有什么优势?
答:它们更小、更轻,更易于运输,更适合狭小空间。
问:小型挖掘机可以处理拆除作业吗?
答:是的。使用合适的工装,小型挖掘机可以破碎沥青、混凝土或小型结构。
问:小型挖掘机适合初学者吗?
答:是的。它们的操纵手柄控制非常直观,因此对于新操作员来说很容易学会。
问:为什么要从 Cat Rentals 租赁?
答:租赁可以为您提供灵活性、专家支持并获得可靠的设备,而无需承担长期拥有成本。
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie
.jpg)