.png)
租赁和购买建筑设备的选择会影响从运营成本到设备机群灵活性等方方面面。没有单一的答案适用于所有业务。一些承包商从所有权中受益;其他人则通过租房来省钱并减轻压力。本指南概述了 10 个关键考虑因素,以帮助您决定租赁还是购买是您公司的最佳选择。
1. 您可以预先花多少钱?
购买设备可能需要大量的前期资金。租赁可以降低初始成本,同时还能让您获得可靠的机器。租赁时,您还可以避免支付保险费和保养费,从而腾出营运资金用于 人员配备或材料等其他优先事项。
2. 您需要设备多长时间?
如果您只需要一台机器使用六个月或更短时间,租赁通常是最具成本效益的选择。购买短期项目很少能带来积极的投资回报。通过灵活的协议,您可以按天、按周或按月租赁。
3. 是否要先在您的作业现场试用设备?
通过租赁,您可以在购买前测试不同的型号和尺寸。利用租赁期收集工作人员的反馈,了解最适合的机器。这种先试后买的方法有助于确保长期投资非常适合您的运营。
4. 是否要避免保养和维修?
拥有设备意味着承担保养、维修和停机成本。租赁协议通常包括服务和支持,因此您可以专注于按时完成项目,而不是在车间工作。
5. 您有足够的存储空间吗?
重型设备需要安全储存,以防风雨和被盗。租赁消除了淡季的存储挑战,因为机器将返回给供应商。
6. 您是否需要更多设备选择?
通过租赁,您可以获得比大多数车队所能负担得起的更多种类的机器。可按需提供季节性或专用工具,如吹雪机和水拖车。
7. 您想使用最新型号吗?
建筑设备技术发展迅速。通过租赁,您可以获得具有 Cat® Grade 技术等功能的最新型号,该技术可自动执行平整任务并提高准确性。在决定购买之前,您可以尝试新技术。
8. 您在远程或多个地点工作?
长距离运输自有设备的成本可能很高。在作业现场附近进行本地租赁可以减少物流费用,并确保机器在您到达时准备就绪。如果您经营多个现场,租赁还可以防止工作人员在等待 设备移动时出现停机。
9. 您会使用多少设备?
利用率是一个主要因素。估计六个月内您使用机器的天数。如果不到 40% 的时间,租房通常会更便宜。在 40% 和 65% 之间,在决定之前要考虑其他因素。高于 65%,买入可能是有意义的。
10. 您想在没有重大承诺的情况下进行扩张吗?
通过租赁,您可以更轻松地根据需求扩大或缩小您的设备机群。如果您赢得了需要额外机器的收缩合同,租赁可以让您快速获得机器,而无需承担长期债务或所有权责任。
租用或购买建筑设备更便宜吗?
这取决于您的使用情况。对于短期或季节性需求,租赁成本较低,而对于利用率高的机器,购买可能更具成本效益。
购买的良好利用率是多少?
如果您使用设备的时间超过 65%,购买设备通常更具经济效益。对于较低的利用率,租赁通常是更好的选择。
为什么小公司应该租赁而不是购买?
租赁可以降低前期成本,提供更新型号的机会,并允许小公司在不承担债务的情况下保持竞争力。
如果这些考虑因素符合您的情况,那么租房可能是正确的选择。Cat Rentals 提供来自 Caterpillar 和其他 70 个值得信赖的品牌的设备解决方案。查找离您 最近的地点,详细了解 何时租赁或索取 快速报价。
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie