.png)
作業現場に信頼できる圧縮空気供給源が必要ですか?エアコンコンプレッサのレンタルは理想的なソリューションを提供します。レンチ、穴を開ける、エアハンマーなどの空気圧ツールや機器にすばやく簡単に動力を供給できるため、プロジェクトをスケジュールどおりに進めることができます。お客様の地域のCat Rentals℠では、さまざまなタイプのエアコンプレッサを競争力のある料金でレンタルしています。お客様の用途に適したモデルが必ず見つかります。
エア コンプレッサーを探すと、次のタイプの一部またはすべてに出くわす可能性があります。
- 往復運動: これらのコンプレッサーは、クランクシャフト駆動のピストンとシリンダに依存して圧縮空気を供給します。それらは、シリンダに空気を引き込み、1回のピストン行程で圧縮し、貯蔵のためにタンクに送る単段バージョンがあります。2段階モデルには、追加の圧縮ステップを提供する2番目のピストンがあります。前者は最大 120 ポンド/平方インチ (PSI) の空気圧力容量を提供しますが、後者は最大 175 PSI を生成します。
- ロータリーネジ: ロータリーネジコンプレッサは、反対方向に回転する 2 つの同一のネジとローターを備えています。また、2つのローターの間のスペースを埋める潤滑剤があり、シールを作成してエネルギーを伝達します。回転ネジと噛み合いネジがユニット内の空気を推進します。
- 遠心: このコンプレッサ タイプは、回転するインペラに空気を引き込み、遠心力を利用して中心に押し込むことによって機能します。空気の移動により圧力が上昇し、運動エネルギーが生成されます。これらのコンプレッサの代表的な用途には、オイルおよびガス処理、廃水処理、低圧力の単段圧縮空気用途などがあります。
- オイルフリー: 多くの圧縮空気用途では、汚染の痕跡を除去することが不可欠です。オイルフリーコンプレッサは、シリンダ壁面にオイルを使用しません。代わりに、ピストンがシリンダ内に滑り込むことを可能にする自己潤滑性材料に依存しています。これらのモデルは、汚染のリスクを最小限に抑えるとともに、メンテナンスの必要性が低減され、オペレーティングコストが低減されます。
- 動的: これらのコンプレッサは、高速回転するブレードを介して内部に空気を引き込む連続フロー、流量機械です。空気の流れを制限することで圧力を発生させます。ダイナミックコンプレッサは、化学工場や鉄鋼製造工場などの施設でのヘビーデューティ圧縮空気用途のニーズに対応します。
エアコンプレッサあそび次の業界で重要な役割を果たします。
- 建設: エアコンプレッサーは建設業界の機器に電力を供給するために不可欠であり、ジャックハンマー、圧力ワッシャー、エアコン、スプレー塗装装置などの ポータブル 電源として機能します。
- 自動車: 自動車業界は、何十年もの間、工具の動力源としてエアコンプレッサに依存してきました。エアコンプレッサは、自動車の組み立て、詳細設計、塗装を効率的に行うために一般的に使用されます。
- 農業: 農業分野がより複雑になるにつれて、エアコンプレッサーは水の生産、農薬散布、施肥、温室効果ガスの根絶に使用されています。牛の搾乳用の乳製品に電力を供給するためにも使用できます。
- 医薬品: 製薬業界では、市場に出回っているほぼすべての薬用錠剤や錠剤を成形するために、無菌空気を備えたオイルフリーのエアコンプレッサーを使用しています。エアコンプレッサーと 空気圧機器 は、薬剤の分割だけでなく、必要な硬化材やコーティング材へのスプレーにも理想的です。
- 食品および飲料: エアコンプレッサーは、生産性の向上と製品の均一性の向上に関して、食品および飲料業界に大きなサポートを提供します。エアコンコンプレッサを使用すると、農産物の皮をむいて切断し、熱い製品を冷却し、詰め物を注入し、製品を冷凍し、パン粉を取り除き、完成品を組立ライン全体に移動できます。
Cat Rentalsでは、さまざまな空気圧力、空気出力、出力容量の 据置き型およびポータブル型エアコンプレッサ を幅広く取り揃えています。世界1,300か所を超える 拠点 のレンタルスペシャリストが、お客様の用途に適したモデルの選択をお手伝いします。また、レンタル期間中、総合的な修理およびメンテナンスサービスも提供いたします。
今すぐレンタル 可能なエアコンプレッサの完全なセレクション をお気軽に閲覧してください。詳細については、1-800-RENT-CATまでお電話ください。24時間365日サポートいたします。また、簡単なオンライン見積もりも喜んで提供 いたします。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります
.jpg)