.png)
多くの建設プロジェクトにおいて、締固めは重要なステップです。エアポケットを除去することで土壌を強化し、沈降、収縮、水の浸透を防ぎます。適切な締固め装置を選択することで、安定した基礎と効率的なプロジェクト タイムラインが保証されます。ここでは、お客様のニーズに最適なレンタル機械を選択するためのヒントをご紹介します。
土壌の種類は、締固め装置を選択する際の最初の要素です。主に次の2つのタイプがあります。
- 粒状土: 砂および砂利を含む – 振動力 で締め固めるのが最適
- 粘性土: 沈泥や粘土を含む – 衝撃力で締め固めるのが最適
作業現場の条件は、どのコンパクタが最も効率的に機能するかに影響します。広い開けた場所では、より大きなローラの方が積込み回数を減らすメリットを得られる場合があります。狭いスペースには、小型のプレートコンパクタまたはランマの方が効果的です。また、傾斜も考慮します。機械は、斜めに地形を安全に扱う必要があります。
締固め装置は一般に3つのカテゴリに分類されます。
- 静的: 機械の質量のみを使用して土壌 を圧縮する
- 振動: 粒子を振り落として摩擦を減らし、粒子を互い に近づけます
- 影響: パッドを使用して土壌に押し込み、より深い締締固めを行う
さまざまなモデルの詳細については、 このローラタイプの概要をご覧ください。
Cat Rentals℠は、あらゆる用途に適合する幅広い締固め機器を提供しています。
- ローラ: 大規模な作業での土壌、廃棄物などの締固めに適しています。
- プレートコンパクタ: さまざまな材料 の狭いスペースで効果的
- 杭打ち機: 粘性のある土壌や狭い地域に強力な衝撃を与える
- ウォークビハインド型ローラ: 小規模から中規模の作業 向けにシングルおよびダブルドラムバージョンをご用意
- ライドオンローラ: 高い生産性を必要とする大規模プロジェクトに最適
当社の在庫にあるすべての 締固め機器オプション をご覧いただくか、 全製品カタログを閲覧してください。
Cat Rentalsでは、あらゆる作業に必要な締固め機を取り揃えています。柔軟な条件、専門家によるガイダンス、信頼できるサービスにより、レンタルが簡単になります。 最寄りのディーラを検索します。
最も一般的な種類の締固め装置は何ですか?
ローラとプレートコンパクタは、建設および整地プロジェクト全体で広く使用されています。
どのコンパクタをレンタルすればよいかはどうすればわかりますか?
土壌の種類、作業現場の規模、深さの要件に機械を適合させます。Catディーラがご案内します。
1つのプロジェクトで異なるタイプのコンパクタをレンタルできますか?
はい。レンタルを利用すると、複数の機械を利用できるので、各作業に機械を合わせることができます。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります
.jpg)