.png)
今日のほとんどのプロジェクトは、公的であろうと民間であろうと、請負業者に正式な入札を提出する必要があります。このプロセスには時間がかかり、詳細に作業が進み、競争が激しい場合があります。しかし、それは強力な企業が際立っているところでもあります。機会を見つけ、ドキュメントを注意深く読み、正確な見積もりを作成し、その価値を明確に伝える方法を知っている請負業者は、 収益性の高い仕事を獲得する可能性がはるかに高くなります。
いくつかの有名なサイトでは、進行中のプロジェクトや入札の要請を投稿しています。これらのプラットフォームでは、多くの場合、貿易、場所、またはプロジェクト規模でフィルタリングできます。
Governmentbids.com – 全米の連邦、州、および地方自治体のプロジェクトを中心に活動
Construction.com – 商業建設に重点を置いた民間および公共プロジェクトを対象としています
BidClerk.com – 詳細なプロジェクト情報を提供します。多くの場合、意思決定者の連絡先の詳細が含まれています
CMDGroup.com – 予測と鉛、リード生成のためのツールを使用して、全国のプロジェクトを追跡
ConstructionWire.com - 請負業者が先を計画 できるように、初期段階のプロジェクトを強調します
地元の調達ポータル、市のウェブサイト、業界ニュースレターも機会を共有しています。請負業者は、プロジェクトの投稿を見逃さないように、アラートまたは保存された検索を設定する必要があります。
建設プロジェクトはすべて同じ入札プロセスに従うわけではありません。オーナーは、自分の目標、資金、プロジェクトの種類に合った方法を選択します。
公開入札は、法律で透明性が求められる公共プロジェクトでは一般的です。資格のある請負業者なら誰でも提案書を提出できます。これにより、幅広い競争が生まれ、価格設定の公平性を保つことができます。しかし、公開入札には多くの提出物が集まる可能性があるため、小規模な請負業者が目立つことは困難です。
選択入札では、提案を招待された請負業者の小グループに限定します。オーナーは、以前に一緒に働いたことのある会社、または実績のある専門知識を持つ会社を選択することができます。
交渉入札では、所有者が1つの請負業者と直接連携します。範囲、価格、スケジュールについて一緒に合意します。このアプローチは迅速ですが、信頼と評判に大きく依存します。
設計と施工の入札では、設計と建設の両方に単一のチームが使用されます。これにより、建築家と建設業者の間のコミュニケーションミスのリスクが軽減されます。
2 段階の入札は 2 つのラウンドで行われます。まず、建設業者は資格を提出します。次に、選ばれた候補者が詳細な価格を提供します。このプロセスにより、オーナーは有能な請負業者のみが前進できるようになります。
新しい機会を検討するときは、次の点に問いかけてください。
- 私たちはこの種のプロジェクトで実績のある経験を持っていますか?
- スケジュールに間に合わせるのに十分な労働力、設備、時間があるか?
- 危険物、複雑な物流、範囲の不明確さなど、異常なリスクはありますか?
- 所有者は資金が豊富で決断力がありますか、それとも遅延や範囲のクリープで評判がありますか?
- オーバーヘッドとリスクを考慮に入れた後、このプロジェクトは妥当な利益を生み出すでしょうか?
- この仕事は、新しい市場に入力してください。、主要な顧客との関係を強化したり、長期的な目標をサポートしたりするのに役立ちますか?
非現実的な期限、曖昧な仕様、非常に低い予算、またはクライアントが関与する紛争や訴訟の履歴に注意してください。
プロジェクトを断ると、将来の仕事を断るわけではありません。実際、適合性が合わない場合は断ることで、クライアントからの信頼を築くことができます。それは、あなたが選択的で、量を追い求めるだけでなく、質の高い仕事をすることに熱心であることを示しています。
プロジェクトに入札する価値があると判断したら、提案書を準備します。まず、入札書類を確認します。
- 提出期限とボンディング要件を確認してください。
- 価格オプションを見逃さないように、代替品と手当に注目してください。
- 図面と仕様を一緒に確認して、競合を早期に発見します。
- スケジュールやコストに影響する可能性がある、必要な提出物、テスト、または認証があればメモします。
不明な点がある場合は、情報要求(RFI)を送信します。RFIは、見積りに時間を費やす前に範囲を明確にするのに役立ちます。質問は具体的に記入してください。
また、現場を訪問します。一連の図面は、現場を直接見ることに取って代わるものではありません。注記と写真を撮ります。アクセスポイント、土壌の状態、移動する必要がある可能性のある既存のユーティリティ、および考えられる安全リスクなどの課題を探します。
テイクオフの数量
数量のテイクオフは、概算のバックボーンです。図面は、立方ヤードのコンクリート、直線フィートのパイプ、または何トンものアスファルトなどの数字に変換されます。人件費、資材、設備、下請け業者の範囲を分けます。また、すべての計算に一貫した単位を使用し、計算を再確認してください。
評価ツール
デジタルツールにより、見積もりが迅速化され、エラーが削減されます。また、将来の入札に備えてデータを保存することもできます。請負業者は 、建設見積もりツール全体の機能と価格を比較できます。
人件費、材料、設備の価格設定
- 人件費: 従業員の賃率、現実的な生産量、労働負担(給与税、保険、福利厚生)を含めます。該当する場合、走行または日当を追加します。
- 材質: 最新のサプライヤ見積もりを使用する。スケジュールに影響を及ぼす可能性のある鉛、リードの長い項目に注意します。
- 装備: 所有するものと賃貸するものを決定します。レンタルは、入札の競争力を維持し、キャッシュフロー、流量を維持するのに役立ちます。たとえば、請負業者は 収益性の高い契約に資本を集中させることで利益率を向上させることができます。
配送および物流
小さな配送の問題でも、スケジュールを狂わせる可能性があります。入札では、トラック輸送、クレーン ピック、およびレイダウン エリア (一時保管場所) を計画します。作業現場への 機械の配送 を効率化することで時間を節約できます。
どんなに正確な入札でも、隠れたコストやプロジェクトのリスクを考慮に入れなければ、失敗に故障する可能性があります。所有者は請負業者が 慎重に計画することを期待しており、これらの詳細を見落とすと、超過や利益の損失に鉛、リードする可能性があります。まず、次の項目を定義することから始めます。
- 直接経費 – 人件費、材料費、設備費、下請け業者経費
- 間接費 – 監督費、トレーラ費、公共料金、一時的設備 費
- 間接費と値上げ – 保険、保証、利益幅
- ヒント: 許可、検査、天候による遅延、保管、ステージング スペースのレンタルなどの隠れたコストを考慮することを忘れないでください。
下請け業者の管理: 明確な入札リクエストを送信し、見積もりを比較し、高価格に異議を唱え、下請け業者のスコープが見積もりと一致していることを確認することで、スコープのギャップを回避します。
スケジューリングとリスク計画: 堅実な入札には現実的なスケジュールが含まれます。点検、ロング鉛、リード資材、天候による遅延、乗組員の空き時間に対応できます。
不測の事態を賢く利用する:不測の事態は「既知の未知の事態」を対象としています。無作為の割合を使用するのではなく、特定のリスクに結び付けます。たとえば、土壌レポートが不確実性を示す場合は、岩掘削のライン項目を追加します。
キャッシュフロー、流量およびレンタル: 大きな買い物は現金を排出する可能性があり、給与を賄ったり、材料を購入したりすることが困難になります。機械をレンタルすることで、キャッシュフロー、流量を安定させ、コストを予測することができます。経費を管理するための柔軟なレンタル オプションを探してください。
数週間の準備の後、入札パッケージを明確で専門的な、タイムリーな方法で提出します。この段階では、すべての努力が報われるか、細部を見落とすと無駄になります。
明確な提案書を書く: シンプルな書式設定、読みやすいフォント、一貫性のある見出しを使用します。提案のキー要素には、範囲、除外と前提、スケジュールの概要、およびコミュニケーションの再表示が含まれます。
提出期限を守る: 提出期限を逃すと、ほとんどの場合失格となります。内部チェックリストとタイムラインを作成して、パッケージの準備を早期に行うことができます。
送信後: オーナーは、質問や説明を交えてフォローアップすることができます。迅速かつプロフェッショナルに対応します。たとえ入札額が最低でなくても、迅速な応答は信頼性を示しており、走り続ける可能性があります。
デジタル入札の場合、最新のソフトウェアは離陸から提出まですべてを処理できます。 建設見積りツール は、請負業者が機能、統合、価格を比較するのに役立ちます。利点には、価格データと過去の入札の一元的な保存、反復可能なタスクのテンプレート、クラウドベースのコラボレーションが含まれます。
倫理的入札に従う
- コストを下げるために、下請け業者の価格を別の下請け業者と共有する「入札ショッピング」は避けてください。
- 機密保持契約を尊重します。
- 包含と除外について透明性を保ちます。
- 明らかな利害の対立である入札を断る。
このような間違い を避ける
- 現場訪問はスキップし、図面のみに頼る。
- 所有者が発行した付録を無視します。
- 労働生産性または機器のニーズを過小評価する。
- 動員または動員解除費用を考慮していない。
- 許可、検査、または終了タスクを含めるのを忘れてください。
設備は、あらゆる建設見積もりにおいて最大のコスト要因の1つです。購入またはレンタルの決定は、キャッシュフロー、流量、競争力、およびリスクに影響を与えます。いくつかの利点は次のとおりです。
- 初期費用の削減: レンタルにより、長期的に必要とされない機械を購入するための多額の資本支出を回避できます。
- 柔軟性: プロジェクトの需要に応じて、機械をスケールアップまたはスケールダウンできます。
- 新しいモデルへのアクセス: レンタルフリートは頻繁に更新されるため、オーナーは最新の燃料効率が高く信頼性の高い機械の利点を提供できます。
- ダウンタイムの削減: レンタル会社がメンテナンスや修理を担当するため、プロジェクト中に予期せぬコストが発生するリスクが低くなります。
- キャッシュフロー、流量の管理: レンタル戦略は、請負業者が 建設プロジェクトのコスト をコントロールし、 運用コストを削減するのに役立ちます。
高い入札は、信頼性の高い機器にかかっています。Cat Rentals℠は、締め固める土木ツールから大規模な道路工事フリートまで、あらゆる規模のプロジェクトに適合する幅広い機械を取り揃えています。
オンラインで 簡易見積もりを依頼するか、 お近くのディーラ を見つけてプロジェクトのニーズについてご相談ください。Cat Rentalsは、柔軟なレンタル条件、専門家によるサポート、信頼できる機械により、請負業者がすべての落札を完了できるよう支援します。

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります
.jpg)