Bir inşaat projesi için bütçe nasıl planlanır

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları

Her başarılı yapı bir plan ile başlar ve buna net bir bütçe de dahildir. Proje kilometre taşlarını planlamaktan genel bir yüklenici seçmeye kadar, gerçekçi rakamlar belirlemek, programa bağlı kalmanıza, sürprizlerden kaçınmanıza ve tüm paydaşları uyumlu tutmanıza yardımcı olur.

Neden Bir İnşaat Bütçesine İhtiyacınız Var?

Bir inşaat bütçesi, maliyetleri toplamaktan daha fazlasını yapar. İşin ne kadar hızlı yapıldığını, ne tür yetenekleri işe alacağınızı ve hangi teknolojileri veya ekipman kullanabileceğinizi belirler. İyi planlanmış bir bütçe, üretkenliği ve verimliliği yüksek tutar ve genel giderleri kontrol altında tutarken, aynı zamanda müşterilere, yatırımcılara ve ortaklara projenizin başarıya hazır olduğuna dair güvence veren bir finansal yol haritası sağlar.

Ne Gibi Maliyetler Beklemelisiniz?

Müteahhitler genellikle giderleri sert ve yumuşak maliyetler olarak gruplandırır:

Yumuşak maliyetler genellikle bütçenin %30'unu oluşturur ve izinler, tasarımlar, sigorta ve inşaat sonrası faaliyetler gibi hizmetleri içerir. Konuma ve kapsama bağlı olarak değişebilirler.

Sabit maliyetler, bir inşaat projesinin bütçesinin yaklaşık% 70'ini kullanır. İnşaat malzemeleri, işçilik ve ekipman gibi somut kalemleri kapsar. Nerelerde kontrole sahip olduğunuzu ve nerelerde esnekliğe ihtiyaç duyduğunuzu görmek için maliyetlerinizi sert ve yumuşak olarak düşünebilirsiniz. 

İşte daha somut hale getirmek için örneklerle birlikte bütçelenecek ana kategoriler:

  • Mülk maliyetleri: Bu maliyetler değişiklik gösterir ve arazi satın alımını, emlak ücretlerini, finansmanı ve vergileri kapsar. Arazi, konuma bağlı olarak bütçenin %60'ına kadar çıkabilir.
  • Profesyonel hizmetler ve izinler: Bunlara mimari, tasarım, anketler, çevre testleri ve mühendislik dahildir. Lisanslı inşaat mühendisleri kritik onaylar sağlar. Doğru planlar maliyet aşımlarını azaltır .
  • İşçilik: Bu, ücretleri, sosyal yardımları, sigortayı ve taşeronluğu kapsar. Nitelikli taşeronları işe almak veya kendi ekiplerinizi yönetmek fiyatlandırmayı etkiler. İnşaat işçiliğini tahmin etmek zordur, ancak işgücü verimliliğini artırmak maliyetleri kontrol etmeye yardımcı olur. 
  • Malzemeler: Borular ve asfaltlama gibi saha hazırlama öğelerinden çerçeveleme, çatı kaplama, yalıtım, kapılar ve kaplamalar gibi yapı öğelerine kadar. Malzeme maliyetleri genellikle herhangi bir bütçenin en büyük kısmıdır.
  • Ekipman ve araçlar: Birçok müteahhit , yüksek ön maliyetlerden kaçınmak için ekipman kiralar. Kiralama ücretleri, teslimat, yakıt ve işletme maliyetleri için bütçe. Maliyetleri esnek tutmak için ağır ekipman ve araçlar kiralamayı düşünün.
  • Sigorta, kamu hizmetleri ve vergiler: Sorumluluk kapsamı, gaz, su, kanalizasyon bağlantıları ve devam eden inşaat finansmanı planlaması faktörü.
Bütçeyi aşmadan doğru ekipmanı nasıl seçersiniz?

Ekipman en büyük değişkenlerden biridir. Satın alma, yüksek sermaye ve bakım maliyetleri anlamına gelirken, kiralamalar size ölçeklendirme esnekliği sağlar. Mevsimlik iş veya kısa devre yapmak vadeli ihtiyaçlar için kiralamalar genellikle en akıllıca seçimdir. Ağır ekipman ve alet kiralama imkanı sayesinde Cat Rentals℠, makineleri iş yükünüze ve bütçenize uygun hale getirmeyi kolaylaştırır.

Beklenmedik durumlar için ne kadar ayırmalısınız?

En iyi planlar bile kapsam ayarlamaları, tasarım yükseltmeleri, ekipman arızaları veya beklenmedik hava koşulları gibi değişikliklerle karşı karşıya kalır. Bu nedenle uzmanlar bir beklenmedik durum satır öğesi önermektedir. Güvenli bir acil durum fonu, bütçenizin kabaca %3-10'u kadardır ve çok fazla nakit bağlamadan sizi gecikmelerden korur.

Acil durumu bütçeniz için bir sigorta olarak düşünün: Sürprizler olduğunda projelerin ilerlemesini sağlar. Hatta bazı projeler, risklerin yüksek olması durumunda %20'ye kadar ayrılabilir.

Projeyi finansal olarak nasıl yolunda tutabilirsiniz?

Bütçeleme tek seferlik bir iş değildir. Maliyetleri haftalık olarak takip edin, orijinal programınızla karşılaştırın ve hızla ayarlayın. Kilometre taşlarının yanı sıra giderlerin izlenmesi , üretkenliği ve verimliliği artırır ve genel giderleri kontrol altında tutar. Elektronik tablolar veya proje yönetimi yazılımı gibi basit araçlar, sorunların erkenden tespit edilmesine yardımcı olur.

Düzenli güncellemeler, herkes projenin bütçeye göre nasıl performans gösterdiğini görebildiğinden, müşteriler ve ortaklar arasında da güven oluşturur.

Bütçeleme ve ekipman konusunda nereden yardım alabilirsiniz?

Bütçeleme karmaşık olabilir, ancak bunu tek başınıza halletmek zorunda değilsiniz. Cat Rentals, etkili bir şekilde plan etmenize yardımcı olmak için ekipman, tavsiye ve esnek kiralama sözleşmeleri sunar. Yerel temsilcinizle bağlantı kurmak ve seçenekleri keşfetmek için Yakınınızdaki  En Cat Kiralık Yerleri bulun.

Yakınınızdaki kiralık Cat bulun
Hızlı Teklif Alın

Yaklaşan yenileme işinizin maliyetini nasıl hesaplayacağınızı ve Cat Rentals'ın bu maliyetleri düşürmeye nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Devamını Oku

Kiralama ekipman, maliyetlerden tasarruf etmek ve mali durumlarını iyileştirmek isteyen şirketler için genellikle mükemmel bir seçimdir. Cat Rentals ile daha fazla bilgi edinin.

Devamını Oku

İnşaat ihalesi kılavuzumuzla nasıl daha fazla proje bulacağınızı ve teklif verme sürecine nasıl hazırlanacağınızı öğrenin. Cat Rentals ile bugün öğrenin.

Devamını Oku

Filonuza inşaat ekipman eklemek istiyorsanız finansman, finansal riskleri azaltmanıza yardımcı olan esnek bir ödeme yöntemidir. Daha fazla bilgi edinin.

Devamını Oku

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları