土木工学とは?

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

土木工学の分野は広く、都市計画や成長から交通に至るまで、あらゆる分野を網羅しています。また、何世紀も前からあり、最初のシェルターが建設されて以来、土木工学という概念が存在しています。結局のところ、土木工学は私たちの文明を可能にする重要な仕事です。

このガイドでは、土木工学の分野、土木技師の仕事、土木技師が仕事を成し遂げるために使用するツールについて知っておくべきことをすべて説明します。

いずれかのセクションに移動:

土木技師は何をしますか? 

これらの専門家は、社会の機能を支援する施設を設計、建設、保守します。しかし、土木技師は正確に何をしているのでしょうか?土木技師が担う主な役割のいくつかを次に示します。

1. 土木技師はプロジェクトマネージャーです 

誰かが最初に新しい構造物のアイデアを思い描いたとき、土木技師は多くの場合、最初に相談する人の1人です。次に、土木技師はエンジニアリング計画を設計、準備し、承認のために提出します。建設または設計作業のあらゆるレベルで、土木技師は意見と専門知識を持って立ち会います。

全体として、土木技師はプロジェクト全体がスムーズに進み、完了後の安全を確保するのに役立ちます。物理学や数学などの科目の訓練により、土木技師は私たちの日常のニーズを満たす構造物を効果的に構築できます。

土木技師はプロジェクト・マネジャーです

2. 土木技術者が社会と環境を守る

社会は、人間が作った自然環境における問題の解決策を必要としています。たとえば、製造会社は製品を倉庫から顧客に迅速に届ける方法を必要としていますが、土木技師は安全で耐久性のある高速道路や運河を設計および建設することでこの問題を解決します。

さらに、土木技師は環境保護に携わっています。木材や水などの天然資源を責任を持って使用し、環境に対する人間の影響を最小限に抑えることが重要です。汚染コントロールや公衆衛生などの生態学的配慮は、土木技師の優先事項リストの上位にあります。

3. 土木技師が設計革新 を生み出す

これらの専門家は、新しい構造の研究と設計に携わり、問題解決と画期的なソリューションの作成によってエンジニアリングの革新をリードしています。土木技師は、契約、建築基準法、環境法に準拠したソリューションを設計する必要があります。

建設と設計の新しい道を切り開くために、土木技師は次のようなトピックを理解する必要があります。

  • 物理学 
  • 地理 
  • 土壌
  • メカニック 
  • 数学 
  • 水文学

結局のところ、土木技師は多くの思想分野でリーダーです。これらのエンジニアは、社会に利益をもたらすシステムを作成および構築する際に、その知識を活かしています。

一般的な土木プロジェクトとは何ですか?

通常、土木技師は、公共部門の政府機関または民間部門の建設会社またはコンサルティング会社で働いています。土木工学分野の主な下位分野は次のとおりです。

1. 環境工学 

この工学は、土木工学の最も重要な下位分野の1つです。これは非常に不可欠であるため、多くの学術プログラムが「土木および環境工学」に改名されています。この下位分野は、衛生、公衆衛生、環境保全に関係しています。環境工学に従事する人々は主に政府のために働いています。

環境工学は、化学的および生物学的廃棄物の処理と管理、汚染物質の輸送、汚染されたサイトの修復、水と空気の浄化を扱います。さらに、環境エンジニアは、構造物や提案されたプロジェクトの生態学的影響に関するデータをまとめて、情報に基づいた建設上の決定を行います。 

環境工学の一般的なプロジェクトには、次のようなものがあります。 

  • 水処理システム
  • リサイクルセンター
  • 廃水処理
  • 廃棄物廃棄

2. 輸送工学 

次に走行する必要があるときは、それが輸送エンジニアによって可能になったことを考慮してください。相互接続された世界を移動するには、複雑なインフラストラクチャと数十万マイルに及ぶ道路が必要です。その結果、輸送業界で働く土木技師は、人や物を正しい目的地に効果的かつ安全に移動させるソリューションを生み出しています。

この形式のエンジニアリングには、陸路、空路、海路を問わず、走行に役立つあらゆる構造物の計画と建設が含まれます。これらの土木技師は、設計から建設、性能評価に至るまで、プロセスのあらゆる側面に関与しています。輸送エンジニアは、各システムのターミナルなどの支持構造も設計する必要があります。輸送工学のサブカテゴリは、高速道路の設計と交通運用を扱う高速道路および交通工学です。

一般的な輸送エンジニアリングプロジェクトには、次のものが含まれます。

  • 地下鉄システム
  • ポート
  • 高速道路
  • 鉄道
  • 空港
構造工学

3. 構造工学 

土木といえば、構造工学の分野が最初に思い浮かぶかもしれません。これらのエンジニアは、物理的な構造を設計、構築、分析します。構造工学の人々は、構造の安全と効率を向上させるために働いています。構造工学プロジェクトを達成するために、土木技師は負荷ベアリングの原理を理解して、次のようなストレス要因を支え、抵抗できる構造を開発する必要があります。 

  • 構造の自重
  • 車両や群衆などの積荷の移動
  • 風荷重
  • 地震荷重
  • 温度変化

これらの構造は、安全で整備可能でなければならず、遭遇する可能性のある負荷をサポートできる必要があります。構造エンジニアは、公共部門または民間部門のいずれかで働くことができ、次のいずれかのプロジェクトを設計できます。

  • 超高層ビル
  • 建物 
  • ブリッジ 
  • オーバーパス 
  • トンネル 
  • 海上オイルおよびガス田 

4. 地盤工学 

構造物を支える岩や土壌を理解することは、安全な建物やシステムを構築するために不可欠です。したがって、地盤工学は基礎工学と土壌力学に焦点を当てています。地盤工学を専門とする人は、土壌、岩石、複合材料の物理的特性に関心を持っています。これらのエンジニアは、地表上または地表の下に建設された構造物を支える方法を理解する必要があります。 

このエンジニアリングは、材料科学、油圧学、力学を扱います。ある地盤工学エンジニアは、地下水の保護と埋立地の維持にも関心を持っています。地盤工学カテゴリのプロジェクトの一部を以下に示します。

  • 基礎 
  • 擁壁 
水資源エンジニアリング

5. 水資源工学 

このエンジニアリング分野は、水の収集と管理を扱います。水資源の土木技師は、坑内採掘水と地上水を分析して、施設にフロー、流量流入する水の量と品質を予測します。これらの土木技師は、油水類が走行するための最も効率的な方法を決定しようとしています。水資源土木技師は、主に沿岸地域の管理と保全に関係する沿岸工学を専門としています。 

水資源エンジニアリングプロジェクトの例は次のとおりです。 

  • 洪水および浸食防止システム 
  • パイプライン 
  • 給水ネットワーク 
  • 排水システム 
  • ダム 
  • チャンネル 
  • 雨水管 
  • 運河 

6. 都市工学 

都市工学としても知られる都市工学は、都市インフラストラクチャを扱います。都市工学の問題を解決する土木技師は、通常、都市や民間のコンサルティング会社で働いています。この種のエンジニアリングには、人々がコミュニティで走行し、コミュニケーションし、生活できるようにする構造、システム、およびサービスの構築と調整が含まれます。 

都市工学プロジェクトには次のようなものがあります。

  • 歩道
  • 街路 
  • 水供給 
  • 下水道 
  • 都市廃棄物管理 
  • 街灯 
  • 公共公園 
  • 通信ネットワーク
  • 公共交通機関 
どのような種類の土木設備が利用できますか?

どのようなプロジェクトに取り組んでいる場合でも、土木技師は仕事を成し遂げるために勤勉な機器を必要とします。全体として、土木機械は、小型の手持ち工具から大型の建設機械まで多岐にわたります。土木技師が使用する作業の種類を考慮すると、これらのツールは効率的で頑丈でなければなりません。

最も使用されている土木機器の種類は次のとおりです。

1. 測量機器

土木技師は、プロジェクトをプロットして計画するのに役立ついくつかのツールを必要とします。これらは測量機器と呼ばれます。以下にリストされているほとんどの機器は小型で持ち運びやすいため、エンジニアはあらゆる現場で使用できます。

最も一般的に使用される測量ツールは次のとおりです。

  • コンパスと傾斜計: コンパスは、遠くにある物体の方位を測って、地図上の人の位置を決定します。傾斜計は,水平基準点からの角度を測定します。
  • レベル: 測量水準器は、ベンチマークと比較して遠くの地点の高さを測定する三脚に取り付けられた望遠鏡です。
  • テオドライト: トランジットとも呼ばれるこれらのツールは、道路建設やその他の土木プロジェクトにおける三角測量のために水平角度と垂直角度を測定します。これらは、調整可能な脚を備えた三脚に取り付けられています。
  • プリズムとリフレクター: これらは、距離を処理するために電子距離測定(EDM)機器とともに使用されます。
  • グレードロッド: 目盛り付きロッドとも呼ばれるグレード、勾配ロッドは水準器と組み合わせて使用され、測定する正確な場所をマークします。
  • 磁気ロケータ: 磁気ロケーターは、浄化槽やドラム缶など、地下の静止物の位置を特定することができます

2. クレーン 

さらに、大型の建設機械類は土木機器の重要な部分です。たとえば、 クレーンとクレーン トラック は、特に建物、橋、その他の構造物を含むプロジェクトでは、建設現場の定番です。このタイプの機器は重量物を持ち上げて移動するため、建設作業員は高所で建物を組み立てることができます。

建設プロジェクトのために クレーンをレンタルすることを選択する 場合、土木技師は次のようないくつかの重要なポイントを覚えておく必要があります。 

  • 作業現場の規模
  • 作業現場の地形
  • マテリアルのサイズと重量
  • リフトの高さ
ドーザ

3. ドーザ 

ブルドーザ は、ほとんどの建設および道路建設プロジェクトの現場で使用されます。このタイプの機器は、さまざまな土木作業に最適です。このドーザは、マテリアルの移動や積上げ、積込み、仕上げ整地、清掃において優れた操縦性を備えています。土木技師が作業で使用する可能性のある さまざまな種類のドーザ には、次のものがあります。

  • クローラ: 履帯式ドーザは履帯を使用して地形の上を移動するため、多様な現場で優れたトラクションが得られます。リッパアタッチメントを追加すると、クローラで硬いマテリアルを砕くことができます。大型クローラは、建設現場で大量の資材を素早く移動できます。
  • マルチャー: マテリアルを邪魔にならない場所に移動させることは、あらゆる種類の建設プロジェクトにとって不可欠です。マルチャードーザは、フロントにマルチャーアタッチメントを備えているため、道路建設や建設プロジェクトで樹木や潅木を簡単にマルチングできます。
  • ホイールドーザ: ホイールドーザは、トラックの代わりにホイールを使用して移動するため、ホイールに優しい場所でのプロジェクトにしか使用できません。これらのドーザは、クローラよりも高速で操縦するのが簡単です。
  • ミニドーザ: ミニドーザはドーザの最小バージョンで、狭い場所での操縦に最適です。

4. 油圧ショベル

土木技師は、掘削を必要とするあらゆる建設プロジェクトを完了するために 油圧ショベル を使用します。最も過酷な建設作業や道路建設作業にも対応できるよう設計されたこの機械は、起伏の多い地形にも対応できます。油圧ショベルは、その汎用性で人気があります。土木技師は、この機器をバケットやオーガなどのアタッチメントと組み合わせて、幅広いプロジェクトに使用できます。

油圧ショベルには4種類のサイズがあり、それぞれがさまざまなプロジェクトに適しています。

  • ミニ油圧ショベル: 最小サイズの油圧ショベルは、その能力には限りがありますが、狭いスペースでの操縦性を必要とするプロジェクトに最適です。ミニ油圧ショベルは、都市部や住宅地でのエンジニアリングプロジェクトで優れた性能を発揮します。
  • 小型油圧ショベル: 小型油圧ショベルは、締め固める油圧ショベルとも呼ばれます。これらの油圧ショベルはミニ油圧ショベルよりも大きなエンジン馬力を備えており、同じ作業のほとんどをこなすことができます。
  • 中型油圧ショベル: 標準油圧ショベルは、中型のカテゴリに転落します。土木技師が溝を掘ったり、解体作業を完了したり、建物や道路、橋梁を建設したりする必要がある場合、多くの場合、中型油圧ショベルが選ばれます。
  • 大型油圧ショベル: 大型の油圧ショベルは、大規模な解体、建設、基礎掘削作業に最適なソリューションです。この機器はパワーと回転数を提供しますが、サイズが非常に大きいため、狭いスペースには適していません。

5. 締固め装置

締固め装置は 、建設作業員が建設現場の土壌粒子をプレスするのに役立ちます。この土木工学機器は、土壌の負荷ベアリング能力を高め、安定性を高め、水の浸出を減らすのに役立ちます。土木技師は、これらのメリットを最大限に引き出すために、適切な締固め装置を用意する必要があります。

さまざまな締固め機には次のようなものがあります。

  • ライドオンローラ: これらのコンパクタは、広範な土壌締固め作業に最適です。
  • 杭打ち機: 杭打ち機は、狭い場所でも迅速かつパワフルな締固め作業を行えます。
  • ローラ: ローラは土壌や廃棄物などを締め固めることができます。
  • プレートコンパクタ: このタイプの機器は、狭いスペースでも効率的に動作します。

作業に適した 締固め装置を選択する 際、土木技師は次の要素を考慮します。 

  • 土壌タイプ
  • 作業現場の仕様
  • コンパクタの種類

6. コンクリート機器 

道路建設や建設など、多くの建設作業にはコンクリートが必要です。コンクリートは、基礎、橋、高速道路、その他多くのプロジェクトで使用されます。土木技師が仕事を遂行するために、さまざまな コンクリート処理機器 を必要とします。

コンクリートを取り扱うための最も一般的な重建設機械類には次のようなものがあります。

  • セメントミキサ
  • ホッパー
  • コンクリートバギー
  • モルタルミキサ
  • サイトダンパ

土木技師や建設作業員は、次のようなさまざまな コンクリートアタッチメントを使用することもできます。

  • ハンマー: ブレーカアタッチメントを使用すると、歩道、床、その他のコンクリートコンポーネントの施工直しが求められるプロジェクトの場合に、コンクリートを効率的に解体できます。
  • のこぎり: ハンマーと同様に、のこぎりは既存のコンクリートを効果的に破砕します。ソーの種類には、硬化コンクリートを切断するための手持ち式および歩行型の設計があります。
  • ミキシングバケット: ミキシングバケットは、作業員が新しいコンクリートを流し込む必要があるプロジェクトに不可欠です。これらのアタッチメントはコンクリートを均一に混合し、オペレータが正確に流し込むことを可能にします。

7. ダンプトラック

もう一つの重要な土木機器は ダンプトラックです。これらの車両は、大規模土木、住宅建設、マイニング、インフラストラクチャ建設現場で標準装備されています。ダンプトラックは、ばら材料を運搬することで、現場での積込みと積降ろしをより効率的にします。

土木技師とその建設作業員は、プロジェクトにオンロードとオフロードの 2種類のダンプトラック を使用します。2つの品種の主な違いは、運搬能力とさまざまな作業現場に対応する能力です。標準ダンプトラックモデル、トラックトラック、パップトラックなどのオンロードトラックは、作業現場や高速道路で容易に操縦することができます。オフロードダンプトラックは、より起伏の多い地形用に設計されており、より大きな積載物を扱うことができます。

レンタル機械にはCat Rentalsをお選びください
レンタル機械 にはCat Rentals℠をお選びください

あなたはプロジェクトのために多くのことをラインにかけています。次の仕事のために建設機械をレンタルする場合は、お客様を支援する機器ディーラに任せてください。Cat Rentals℠は、お客様の重建設機械類に関するあらゆるニーズにお応えします。当社は、70を超える他の主要ブランドのCat機械と機器を幅広く取り揃えています。また、当社のディーラーは、レンタルの前後にレンタル機器を徹底的にチェックおよびメンテナンスし、安全と有効性を確保します。

どこから始めればよいか迷った場合は、高いスキルを持つ当社のチームが、お客様の仕事、業界、または用途に最適なレンタルソリューションを見つけるお手伝いをします。プロジェクトの開始から完了まで、困難な状況になったときには当社のチームがお手伝いします。世界1,300を超える拠点を持つ当社のディーラネットワークにより、建設機械レンタルの利便性と柔軟性を備えたオプションが提供されています。 

Caterpillarにとって、レンタルは単なる取引ではなく、リリーフになります。Cat Rentalsディーラから レンタル機械を参照 するか、お近くのCat Rentalsの 所在地を検索して 始めましょう。

最寄りのCatレンタルを検索

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定